オーロラBOXYツイスターのレビュー

平均満足度 4.27 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オーロラBOXYツイスター タカギ
タカギ
5,498 / 税込 6,048
ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-18
用途:
工場の洗浄等

ホースが破れたので買い替えました。長さが20mあるので遠くまで届いて便利です。水形の変更も4種類あります。ねじれもしません。

2025-07-17
用途:
洗車用

ホースの劣化でベタベタになりました。
使用中、手のひらもベタベタになってしまい廃棄予定です。
耐候性のある材質を選定していません。
安かろう、悪かろうでした。

1人が参考にしています
有限会社 板敷自動車 様2025-06-26
用途:
洗車

半年ほどでホースのちょうど中間あたりでホースに小さい穴が開き漏水
半年で破棄

1人が参考にしています
2024-06-05
用途:
日常の水撒き用
対象商品:
75251014

ケース付きは少々お高いですが、巻き取り時の手間を考えるとこれになります。ほぼ毎日使います(ホース全伸ばし)ので片付けが楽で重宝してます。紫外線によるホースの劣化防止にも効果あると思いますよ。

1人が参考にしています
2024-05-27
用途:
散水用
対象商品:
75251005

しっかりとした製品で、ホースを出す時にも安定性があり、すでに3台をリピート購入しています。

グランド化学株式会社 様2023-06-14
用途:
玄関の掃除の時
対象商品:
75251005

ワンタッチで水道の蛇口につけられました。コンパクト収納でき、外観もすっきりしていて見栄えが良く、水流の切り替えも簡単にできて、とても満足しています。

2023-01-10
用途:
水やり洗車他。
対象商品:
75251005

カバー付きなのでホースも紫外線劣化しにくく気に入っています。
別の場所にも必要なので2個目の購入。

トキタ企画 様2022-09-25
用途:
洗車、庭への水撒き
対象商品:
75251005

水道蛇口に着けるニップル&コネクターが付いて助かりました。
既存のホース交換と一緒に受けコネクターも付け替える予定でしたが、
付属品のコネクターがドライバー要らずで着けられる仕様に驚きでした。

株式会社東和モータース販売 様2021-10-21
用途:
庭木への散水です
対象商品:
75251014

巻取りの時ホースに触れること無く行えるので、手も汚れず簡単に巻取り完了です。
5年の余使用していますが耐気候製にも優れ問題ない商品です。と言う訳で非常に便利ですが、巻取り時のホースの捩れは直しておかないと、捩れながらケースに収まろうとするので、
その点は気をつけて優しく使いましょう。

2022-01-20
用途:
敷地内植栽散水時
対象商品:
75251014

総じて良い商品だと思います。改善点としては、この種の商品によくありがちな問題だと思いますが、ホースが途中で折れ曲がり、水流が弱まったり、時には止まってしまったりすることがありますので、出来る限りこの様な現象が生じない商品開発をお願いしたいと思います。
また、ノズルの形態について、水流選択部分がもう少し操作上、今一つ頼りない感じがします。カチッと機能別に固定出来るスタイルが良いと思います。

2021-10-16
用途:
植栽散水用として利用
対象商品:
75251014

今までのものとは比べ様ないほど巻取りしやすいです。また、ハンドルもワンタッチで固定散水できるので、使い易く作られている。軽いので持ち運びも巻取り時に開放して水抜きすれば楽に移動できます。平台車と関連販売されていたら、そちらも購入していました。

2021-08-23
用途:
清掃作業時
対象商品:
75251005

この商品購入は3台目になります。
巻き取りもし易く、手が汚れなくて重宝しております。
もう少し価格が安ければ、より嬉しいです。

2021-07-02
用途:
水撒き
対象商品:
75251014

ガワは大きいです。おかげで安定しています。あとは紫外線劣化がどうなるかですね。

合名会社ミナミ無線電器商会 様2021-05-06
用途:
社用車の洗浄、庭木の散水など。
対象商品:
75251005

思ったより作りがしっかりしていてホースの取り回しもスムーズにできた。後は時間経過後の耐光性がどれほどか見極めたい。

2021-01-26
用途:
花壇への水やり、浄化槽メンテナンス時の補水、洗車
対象商品:
75251005

従来のものよりも軽くなっていて、
使用中はもちろん、巻き取り時も軽々と使用できます。
持ち運ぶ際も軽いので、とても気に入っています。

2020-10-21
用途:
洗車など
対象商品:
75251005

ホースを引っ張っても本体が倒れなく、巻き取りも絡みがなく使いやすいです。

2022-01-19
用途:
清掃用
対象商品:
75251014

大掃除用の為、必要となりました。少し水圧が物足りなく感じましたが、箱型ですので、保管にかさばらなくてすみました。

株式会社楯岡ハム 様2019-10-22
用途:
機械の洗浄
対象商品:
75251005

お湯を使って洗浄していますので、壊れないか心配ですね?温度60℃まで対応しているようですが、今後どの様になるかですね!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

株式会社石井組 様2018-08-20
用途:
事務所回り土間掃除、洗車
対象商品:
75251005

以前はコンパクトを考えて9mmホース仕様を使ってましたが、水量不足でした。今回12mmにして正解でした。巻き取りも良好です。本体ちょっと大きめ。

株式会社カワデン 様2019-05-23
用途:
太陽光パネルの水洗い
対象商品:
75251014

ホースの巻き取りがスムーズです、劣化すれば固くなるのかどうか?
気になるところです。