防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)のレビュー
- 用途:
- ミヤマ・MS-500
ミヤマ製トグルSW・MS-500に取付。NKK品はM6-P1.0でミヤマはM6-P0.75で付かないと思ったが問題無く付けれた。
- 用途:
- 屋外の自作小型防犯カメラ用として使用
- 対象商品:
- 75801476
屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。
- 用途:
- 防水型トグルスイッチの防水性強化
- 対象商品:
- 75801476
屋外に置いた小型コンプレッサーの電源用に設置した「防水形トグルスイッチ Mシリーズ M-2011W 」にぴったりでした。
- 用途:
- バイクのスイッチに最適です。
- 対象商品:
- 75801476
ミニスイッチの防水カバーに最適です。
何度も使っていると破れてきますのでスペアに何個か持っていると安心ですよ~
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 75801476
田植機のスイッチに装着。このサイズのマイクロスイッチの防水キャップはなかなか売っていませんので助かりました。雨水をしっかり防いでくれそうです。
- 用途:
- 原付のライトスイッチ
- 対象商品:
- 75801476
防水形トグルスイッチ Mシリーズに装着時、キャップが短くてよじれる感じがありましたが、装着後は良い感じになりました。
- 用途:
- バイクのスピードメーター外部スイッチ用
- 対象商品:
- 75801476
電気式スピードメーターのモード、セットスイッチを外部に取り付け。防水スイッチのカバーとして使用しました。
- 用途:
- 車弄り
- 対象商品:
- 75801476
以前より小さい防水トグルスイッチを探していました。
たまたまモノタロウで見かけたのですぐ注文しました。
早速使用しようと思っています。
使用して見て、再度購入予定あり
- 用途:
- スイッチの取り付け
- 対象商品:
- 75801476
この商品ははM6用のトグルスイッチの防球キャップです
製品名
M6 超小形トグルスイッチ用 防水キャップ(AT-428)
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 75801476
作業機のスイッチについていたキャップが破れてスイッチが露出して土誇りが入るので交換用に購入、ついていたものと同じものなので全く問題なし、満足
- 用途:
- スイッチの防水用
- 対象商品:
- 75801476
サイズもピッタリで使いやすいです。
改善点としては、耐久性を考えると、もう少しゴムの厚みがあるほうが良いのではと思います。
- 用途:
- 車に取付け出来る機器に使用
- 対象商品:
- 75801476
防水スイッチと一緒にセット扱いにして欲しいと思います、スイッチとキャップを組合わすまでサイズが間違っていないか不安でした。