No.600 ウェーブカッターのレビュー
- 用途:
- 穴開け、座繰り
評判が良かったので購入しましたが、期待外れでした
木くずの排出が悪く、先三角で押さないと入っていかないため、押すと木くずが詰まり切れないうえに熱を持つ
詰まりやすいからと、少し進めたらキリを上げるようにしても詰まった木くずが排出されず止めて掻き出す必要があり、何がいいのかまったく理解できません
- 用途:
- 木工座グリ
ボール盤に取り付けて、ブナに座グリ穴を十二箇所開けました。穴側面、底面とも非常に綺麗な仕上がりです。欠点はボール盤で掴む時に、軸の円形部を掴むとブレが出ました。六角部を掴むとブレなくませました。メーカーからのアドバイスがあると助かります。
- 用途:
- 座グリ
- 対象商品:
- 75805283
切れ味が抜群で穴縁も座グリ面も綺麗に加工できる。また、外周の切込みと座グリ面の差がほとんどないので薄板に使用しても強度が保てるので安心して使用できる。中心の錐部分のでっぱりは座グリ面から3~4㎜。
- 用途:
- 集成材の穴あけ用
- 対象商品:
- 75805046
さすがに抜群の切れ味です。あとは耐久性がどれだけかは不明。改善の要望としては底を削る刃が2枚を4枚刃にしてもらえれば、ベストになるのではないでしょうか?
- 用途:
- 木材の穴あけ
- 対象商品:
- 75805046
何といっても切れ味が抜群なところがお勧めの理由です。
他に同種の製品は多数有りますが、これを使うと病みつきになります。
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
- 75805256
抵抗少なく穴開けができました。切れ肌が非常にいいです。研磨できないのはデメリットですが、使い勝手の良さがまさります。サイズが豊富なので他のサイズも必要になったら購入したいです。
- 用途:
- 貫通丸穴開け および 円形平面の座面ごしらえ用
- 対象商品:
- 75805064
大変きれいに穴があきます。切れ味抜群です。芯もしっかりしています。
- 用途:
- 材木の座ぐり穴開け
- 対象商品:
- 75805037
厚手の材木を複数固定する場合、例えば六角穴付きボルト(キャップボルト)で固定する時がある。その時にキャップ部を材木の中に埋め込んで、材木からボルトのキャップが出ないようにする方法をとることで、組み立て時の仕上性が向上する。このような座ぐり穴を開ける場合に使用したところ、本器の中央に位置決め用のキリが付いているので、加工性がとても良かった。またウェーブ付なので穴あけが速くて正確にできたので満足している。
- 用途:
- Dタイプの鬼目ナットの下穴用に
- 対象商品:
- 75805021
鬼目ナットのDタイプは水平出しがしやすいことと、埋め込み過ぎを防いでくれる点で優秀ですが、一方でドリルで下穴をあけるだけだと頭の部分が表面から浮いてしまう欠点があります。それを解消するのがこちらの面取り(ザグリ)カッター!お陰様で板の表面ピッタリにきれいに埋め込むことができました。
- 用途:
- 木材の穴あけ
こんな形のキリの中では今のところ一番良かった。他のメーカーの物に何度騙されたか。ウォールナット厚さ50mmでサクサク行けた。
- 用途:
- 合板への穴あけ。
- 対象商品:
- 75805231
50箇所ほどの穴あけ用として購入した。最初は切れ味もよくスムーズに作業できたが30枚ほどしたら切れ味が悪くなった。