グリップアンカー(スチール製)(パック品)のレビュー

平均満足度 4.45 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂
大阪魂
629 / 税込 692
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。 【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-27
用途:
コンクリートにアンカー
対象商品:
75960613

一般的な打ち込みタイプのコンクリートアンカー。使用も問題なし。
近くのホームセンターに売っておらず困っていたが、こちらには多種サイズがあり良かった。

有限会社アキプランニングセンター 様2024-10-01
用途:
組立式什器

コスト&クオリティが優れていると感じる大阪魂ブランドを毎回選んでいます。今のところ裏切られたことはないので、安心感があります。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
組立式什器の部品として使用

大阪魂ということで、これまで選定した製品は、コスト&クオリティに安心感があり、今回も選定しました。
組立式什器なので、取付&取外しの回数に耐久対応し続けられるか?
今回も期待しています。

2024-06-02
用途:
DIY
対象商品:
75960604

種類が豊富で大変満足している
ほしい時に即 送られてくるので ストレスなし

エディオン北河内店 様2024-03-18
用途:
エアコン工事
対象商品:
75960604

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

2022-10-02
用途:
機械設置 耐震対策
対象商品:
75960613

大手某メーカーのOEMであり品質は問題無いと思われる。安かろうで材質を変えられてたらわかりませんが施工上は問題無しです。

1人が参考にしています
2022-05-16
用途:
ホイールベアリング交換
対象商品:
75960613

単品だと思って注文したら10本セットでした。
得したような損したような‥
商品は問題なく使用できました。
あと9回も交換できます。
あはは

2人が参考にしています
2022-07-08
用途:
什器固定
対象商品:
75960604

リピート購入しています。物は問題なく使用できています。
急に必要になっても即日発送される、また先に予定がわかっていればカテゴリ特価クーポンが使えるので便利です。

株式会社エムシス 様2022-03-27
用途:
あと施工アンカーの際
対象商品:
75960631

先ず以って、コストパフォーマンスの良さ。
どこのホームセンターに行ってもかないません。
使用上も全くの問題はなく、使い易いです。

2021-05-30
用途:
機器を固定する時
対象商品:
75960613

アンカーボルトのナットバージョンを探し、グリップアンカーを見つけて購入しました。外せば出っ張ら無いので良いです。

2021-04-07
用途:
バイクのホイールベアリング抜き用
対象商品:
75960613

本来の使用用途ではありませんが、表題の使用にも問題なく使えました。

1人が参考にしています
2020-10-18
用途:
DIYで
対象商品:
75960595

車庫内の簡単な仕切りにブルーシートでカーテンを設置し、その裾を引っ張るコードを引っ掛けるアイボルトを付ける為に使用しました。力がかかるところではないのですが、このサイズを選び、下穴も簡単にあけられて良かったです。車庫内で使用するので、そうそう錆びる事もないと思います。

1人が参考にしています
2020-10-21
用途:
車止めの固定に使用
対象商品:
75960604

低価格ですが品質は良好です。固定後のゆるみもありません

2020-08-20
用途:
インターロッキングは;がしに使用
対象商品:
75960604

一番安価だったので購入、目的通りの使用が出来良かった。

2019-07-20
用途:
パイロットベアリングプーラーの製作
対象商品:
75960631

内拡式のベアリングプーラーを作るのに手軽に使えます。

1人が参考にしています
2018-08-10
用途:
工場施工に
対象商品:
75960604

施工後も簡単に、固定物の移動が出来る上にアンカー本体は邪魔にならないので床に打ちっぱなしでOKです、施工には下穴も含め打ち込みにも専用棒など、多少神経は使いますが慣れてしまえば現場サイドには喜ばれます、お客様の注文で使い分けています。

医療法人西病院 様2018-05-24
用途:
コンクリートへのアンカーうち
対象商品:
75960595

安いのに充分使えます。私の場合はコンクリ壁を破壊するときに使いました。

2018-05-11
用途:
車庫の棚作り
対象商品:
75960604

使い勝手も良く、簡単に施工できて良かったが、穴あけ寸法や使用ドリルのサイズをアンカーそのものに表示されていればなお良かった。

2022-07-24
用途:
敷地のコンクリートにアンカーを打ちたいため
対象商品:
75960595

コンクリートの駐車場にタープを張りたいためにペグ代わりに使いました。期待した通りにコンクリートに打ち込まれました。

2017-10-29
用途:
自分用
対象商品:
75960604

安くて使いやすい パックなので 失敗しても打ち直しができ とても良い商品だと思います