ウォールアンカー B-514のレビュー

平均満足度 4.59 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウォールアンカー B-514 大阪魂
大阪魂
409 / 税込 450
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。 【用途】照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-15
用途:
棚受けの取り付け
対象商品:
75961715

しっかり機能して、石膏ボードにがっちり棚受けをガッチリ固定することができました。

1人が参考にしています
2025-12-25
用途:
内装機材の取り付け
対象商品:
75961706

石膏ボードに軽めの器材を取り付けるのに使いました。安くて品質も良い。

株式会社ティエスティテクノ 様2024-08-27
用途:
2重張りの天井面に無線アクセスポイントを取り付ける際に使用
対象商品:
75961724

ホームセンターで調達するより安価だが 数量が12本しかないので中箱(20本とか)で販売を希望。なお、化粧ケースは下げ売りの場合は必要と思うが脱プラの観点から紙箱等の梱包にならないでしょうか?

2024-08-09
用途:
備品
対象商品:
75961733

化粧板固定の為購入しました。普通に使用出来ます。出来れば1ダース単位にして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

2024-03-27
用途:
カーテンレール取付
対象商品:
75961697

軽量鉄骨の家で壁がベニアです。もともとついていたカーテンレールが外れかけていたのでつけ直そうとこちらを選びました。知識なしだったので石膏ボード用のアンカーなどで悩みましたが、ベニアと明記されていたこと、ビス長さが22mmは他では見つからなかったことなどからこちらにしましたが、バッチリガッチリ取付できました!レビューにあった、木壁なら8mm穴、を信じてやってみたところぴったりうまくいきました。感謝です!!

1人が参考にしています
2024-03-15
用途:
照明器具交換時
対象商品:
75961706

天井ボード面への照明器具取付が堅固に出来ました。
特に改善点はありません。

2023-08-22
用途:
棚の取り付け
対象商品:
75961715

壁に棚を付けるのに使用しました。
石膏ボードへの取り付けには今まで樹脂製のアンカーを使っていたのですが強度がイマイチなのと高価なのが不満でした。
しかしここでこれを見つけて金属製かつ安価なので試しにパックを買ってみました。
感想ですが、これは良かった!
まずきちんと締め付けできるのが最大の良さで、取り付けた後も思ったほど目立ちませんでした。
ちなみに下穴は8mmで開けましたがちょうどよく感じました。
無くなったら次は箱買いします。

2人が参考にしています
2023-07-14
用途:
クーラー設置
対象商品:
75961715

ルームエアコンの設置に使用しました。上手く設置出来て満足しています。

2023-02-23
用途:
エアコンの取り付け
対象商品:
75961715

ガッチリとまるので、抜ける心配が無いと思います。
何よりもリーズナブルで大変満足しています。

2023-01-15
用途:
中華鍋用掛け具の更新
対象商品:
75961706

石膏ボードに以前から使用していた掛け具が、長年の使用により劣化したので中空壁用の本品でやり直しました。やゝ重めの中華鍋がガッチリ取り付け出来ました。

有限会社平井電設 様2022-07-30
用途:
石膏ボードに固定
対象商品:
75961706

必要なサイズが必要なだけ・・手軽な価格のモノタロウブランド様に感謝です。使用に何の問題もありません。

2022-06-05
用途:
自宅のDY
対象商品:
75961697

使い勝手が良くてコツさえ覚えてしまえば誰でも簡単に作業できるかもしれません。標準下穴よりも0.1位小さくしてもよいかもです。

2021-10-17
用途:
エアコン設置に
対象商品:
75961715

W-416を購入。ドリル径9mmと記載がありますが、石膏ボード使用するなら7㎜でOKです。木板なら8㎜でしょうか。

4人が参考にしています
2021-06-30
用途:
エアコン取付板固定
対象商品:
75961715

12.5mmの石膏ボードでのビス固定で使いました。コスパがよく大変助かります。

2021-05-17
用途:
施術所のカーテンレール設置に使用
対象商品:
75961715

簡単に使用できました。設置する場所の状態を事前に確認してからの施工でないと、
しっかりと固定出来なかったり、打ち込めなかったりするので注意が必要です。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
補修
対象商品:
75961706

DIYで照明器具を交換するのに購入。値段も安くて問題なく使えました。

2021-06-17
用途:
棚の作成

良い商品です。
他の方のレビューにもありますが、使用方法のweb記載があると親切かと思います

2021-03-31
用途:
カーテンレール取付
対象商品:
75961697

薄板の壁にカーテンレールを取り付けるのに利用しました。
下穴9mmとなっていましたが、0.5~1mm程度小さい穴にした方がしっくりくるかもしれません。
強度と単価は満足です。

2020-12-13
用途:
ボード壁面に物を固定するのに使う
対象商品:
75961706

いままで、ボード壁面にネジをたててもすぐにグラグラなったり、壁裏の木枠を探して、場所を決めなければならなかったが、しっかり固定でできるので、便利で多用している。

有限会社三協自動車 様2020-10-23
用途:
石膏ボードへのフック
対象商品:
75961715

スクリュービスだと弱い石膏ボードにと購入しました。
厚みが12㎜ほどだったのでこちらを選びましたが丁度いいサイズでした。
下穴を開けるときは粉が落ちるので注意が必要です。