スケールディップスのレビュー

平均満足度 3.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スケールディップス SK(新潟精機)
SK(新潟精機)
899 / 税込 989
スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。 【用途】正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-10
用途:
日曜大工

ケガキ作業や測定の効率が飛躍的にアップしコスパ最高です。
日曜大工はもとより現場仕事の必需品で重宝しています。

2021-08-31
用途:
直尺に
対象商品:
86917704

直尺に使いますが、他社製と少し形というか使い勝手が違うのですが、慣れれば問題無いです。

1人が参考にしています
増幸クローム精鍍株式会社 様2022-02-22
用途:
切断作業時

アルミ製の物を買いましたが、切断面が荒くて精密なケガキができませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に活かして参ります。

2020-08-03
用途:
箱ものの計測
対象商品:
86917695

目盛りを決めると、加工する場所を何か所も印を入れていけるので重宝してます。

2019-03-26
用途:
スケールに装着
対象商品:
86917686

非常に気の利いた商品だと思います。ただ、日本製にしては表面の仕上げが非常に雑なのが残念だった。

2021-01-21
用途:
金属・木工などの寸法取り、けがき作業に使用
対象商品:
86917695

基準面となりべき面が山なりです。
300mmのスケールに取り付けて、けがいてみるとスケールの読み取り面の左右で0.3mm程の誤差がありました(私のけがきのスキルも影響していると思いますが)。
商品に「正確な測定に!」と表示するだけでなく測定誤差も入れていただきたいものです。

3人が参考にしています
2018-01-21
用途:
趣味での木札づくり
対象商品:
86917686

スケールの使い方、使用頻度が多くなった。スコヤ等、他の測定具の使用頻度が少なくなり、楽に作業できるようになった。

1人が参考にしています
2017-09-02
用途:
金属工芸
対象商品:
86917686

キー溝との直角精度も上々で、機能とは関係ないが真鍮の質感も良い。
止めネジが緩み、メジャーから外れやすいので今後なんらかの工夫が必要。

ミヤシタレーシング 様2018-03-12
用途:
寸法出し
対象商品:
86917686

良いところも悪いところもありますが値段を考えるとこんなもんですね。

4人が参考にしています
2015-11-30
用途:
機械レベルを見る時スケール位置確認用
対象商品:
86917695

本来の用途と違いますが 機械レベルを覗きレベルを見る時スケールの位置確認に便利です

1人が参考にしています