ヘルメスティールのレビュー

平均満足度 4.26 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘルメスティール 山王工業
山王工業
1,998 / 税込 2,198
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。 【用途】配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-09
用途:
ステンレス調理なべの取手補修
対象商品:
76084355

20年くらい使用したステンレス片手鍋の取手内部が熱により炭化、補修用部品もなく比較的高価な品物ナタメ取手の補修と本体への接着が可能なものを探していたらこの商品に行きつきました。 固化までの時間、粘度は使いやすく、完全に固定することができ問題なく使用できます。

有限会社安田刃物 様2020-04-27
用途:
穴埋め
対象商品:
76084355

使い終わった後の密封をしっかりすれば問題なく使えます。

緒方自動車 様2021-09-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
76084355

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

2018-12-13
用途:
メンテナンス時
対象商品:
76084355

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

1人が参考にしています
2019-02-05
用途:
土鍋の蓋が割れたので接着に使用
対象商品:
76084355

お気に入りの土鍋でしたので、接着して使う事に。
接着剤に求められる仕様は、耐水、耐熱、有害物質が流れ出ない。
このパテは、大丈夫そうです。
割れ目に沿って養成する。
接着のコツは、割れたところを一通り、削る。
接着面は、両方にヘラなどでバテをぬる。
割れ目からパテがはみ出るが、少し置いてヘラで削り取る感じで行う。
化粧用にパテを薄く割れ目にもりヘラでなだらかにする。
固まったら、耐水サンドペーパーで磨く。400と600を使用。

3人が参考にしています
長濱 様2020-12-05
用途:
バイクの補修に
対象商品:
76084355

商品の品質は問題ありませんが、下地をしっかり処理しないと剥がれると思います。

2017-12-26
用途:
趣味の修正作業
対象商品:
76084355

とにかく扱いやすさバツグン。必要な量を切り取って捏ねるだけでカッチカチ。

株式会社高須ゴム 様2021-07-14
用途:
金型の充填
対象商品:
76084355

『硬化したら鉄のように・・・・』『ショアD-87』
アルミより弱いのですが。
ショアDは樹脂の硬度規格なのですが。
うたい文句を信じて買った自分が馬鹿でした。

4人が参考にしています
C・S・K 様2017-08-12
用途:
溶接後の、ピンホールの穴埋め
対象商品:
76084355

価格以上の製品で作業性も良く短時間で硬化し、仕上がりが綺麗なことに
驚きました。

2018-05-06
用途:
溶接部分の腐食による穴空き補修
対象商品:
76084355

使いやすくとても役に立ちました
硬化も思っより早くなく練りやすいのでとくに困った事はありませんでした
作業する前によく油汚れなど落とし粗いヤスリなどで下処理をするといいかもしれません

2018-10-19
用途:
漏洩箇所の対策
対象商品:
76084355

施工は簡単で良かった。価格的には少し高いかなと思う

2017-06-20
用途:
樹脂配管の補修
対象商品:
76084355

施工が簡単で応急処置としても最適です。値段がもう少し安いと助かります。

2016-06-14
用途:
機械部品の補修
対象商品:
76084355

水中など、あらゆる場所でも硬化しますが、平面の補修にはいいと思います。角張った先端の個所の補修には、硬さがあり強度があるためか粘りがないようで、かけてしまうことがありますので、もう少し粘りがあるといいと思うのですが。

2人が参考にしています
有限会社大三島エスアール 様2018-05-28
用途:
事務商品
対象商品:
76084355

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
タンロントレーディングジャパン株式会社 様2018-11-30
用途:
破損した土鍋に
対象商品:
76084355

手を滑らせて土鍋の蓋を落としてしまったため、かなりの数の破片に割れてしまった。全ての破片を拾い集めるのは無理だったが、大体の破片を拾い集めてテープで貼り付けておき、そこにこの練り接着剤?を丁寧に練りつけて一晩おいて様子を見たら問題なく使えるレベルまでに直せた。100円ショップでも同じようなものが売っているが、こちらの方が断然容量が多いので使いきれるかどうかは判らないが、あれば便利な接着剤だと思う。

Link 様2014-04-29
用途:
手摺やBOXなどの穴塞ぎ
対象商品:
76084355

固まるまでの時間が早くてビックリ
使う分量が出しやすく無駄が少なくかなりECOですm(__)m
もうちょっと安いとありがたいですm(__)m

2人が参考にしています
2018-12-10
用途:
配管補修
対象商品:
76084355

スチーム配管の漏れに使ったが、はやりスチームには対応出来ませんでした。

2018-04-16
用途:
鋳鉄の穴埋め
対象商品:
76084355

鉄の次の硬さとのことですが、混ぜ方が悪いのか、イマイチです?

1人が参考にしています
2013-10-18
用途:
灯油缶の穴ふさぎ
対象商品:
76084355

スリーボンドのメタルスティックパテと比べてみたが遜色ない。スリーボンドは大手だが、こちらは名もなき中小企業。全く負けてない。

2人が参考にしています