折れ込みボルト抜きのレビュー

平均満足度 4.32 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)
SK(新潟精機)
329 / 税込 362
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。 【用途】ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-16
用途:
バイク整備

固着の酷い折れこみボルト(バイクのクランクケースのM6)は折れそうで怖いので要らないボルトを溶接して抜きましたが、ある程度固くしまった物位なら抜けました。こういった作業は信頼できるメーカーの物でないと怖いです。(折れる時は折れると思いますが)

2025-05-27
用途:
機械のメンテナンス

初めて使ったが折れたボルトが抜けて良かった。
色々な知らないメーカーからも出ているがボルト抜きが折れたとのコメントがあるので新潟精機に期待し購入。
販売があれば保管もしやすいのでセットで購入したかった。

2022-11-09
用途:
リールのネジの頭折れ
対象商品:
86927373

使い方が、 悪いのか上手くいかなかったがコツを掴めば何とかなりそう。

セイワ産業株式会社 様2020-06-03
用途:
潰れたネジの取り外しに
対象商品:
86927416

六角ボルトを舐めてしまったので、それの取り外し用に購入しました。

2018-09-15
用途:
フロントフォークのオーバーホール
対象商品:
86927416

フロントフォーク六角穴付きのソケットボルトがなめてしまったので、本来の使い方とは違いますが、本製品を使って外しました。ステンレスのボルトにしっかり食い込み、外せたのでとてもよかったです。

1人が参考にしています
2017-11-01
用途:
注文したボルト抜きが届きました、エアー工具の修理に使用します、
対象商品:
10417181

このエキストラクター、ボルト抜きは、本当に本当にじょうぶです、随分ハードに使ってもびくともしません、エアー工具は振動が激しく壊れやすく工具の中で部品が折れたりして、抜き取らなければ治らない時が多いので、この工具を見つけてからは助かって居ますありがとう。

2018-04-30
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
10417181

旧車は、錆び付いてとれないボルトは日常茶飯事ですが、この商品は耐久性もあり、しっかり食いつきます。おすすめです。

2018-02-01
用途:
職場の修理
対象商品:
86927407

友人から聞いた通り、確かに使い勝手が良くて助かりました。

2023-12-28
用途:
バイク ディスクローターの舐めたネジの取り外しに
対象商品:
86927382

ボルト径6~8mmだったので頃を購入。
下穴2.8mmを開け本商品を使用して回そうとしましたが、掛かりが弱いいので、ドリル穴を深めにしましたが、今度は、ボルトに食いつきはしましたが、回そうとすると、本品がねじれるだけで、ボルトは緩みませんでした。そのまま力を入れると、100%折れたと思います。
軽く締まったボルトなら回せると思いますが,強固に締まったボルトの取り外しは、本品では無理だと思われます。

1人が参考にしています
高塚急送 様2016-07-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
86927373

使いやすかといえば、ふつーかな。

1人が参考にしています
2014-11-24
用途:
除雪機整備
対象商品:
86927373

固着したボルトが中折れしてしまったのでこちらの商品を使ってみました。2mmの穴への食いつきがとても良く、抜けるかなと思ったらポッキリ折れてしまいました。センターが出てなかったのかもしれません。リーズナブルで良いと思います。ちなみに最終的には EX-801 で抜けました。

2014-11-17
用途:
折れ込んだボルトの残骸を抜く
対象商品:
86927373

ボルトの残骸への食い込み方はよく、ルーセンや加熱などと併用して上手に使えば、かなりの重症のものも抜けました。個人的な好みでは、もうちょっと全体の剛性が高い方が使いやすいかも。もちろん消耗していくものですが、耐久性がそれなりにあれば、また買うと思います。

2015-11-02
用途:
車などの修理
対象商品:
86927382

ばら売りかつ、価格もリーズナブル。必要なサイズを必要な分だけ購入できて助かります。

2015-10-16
用途:
価格はグッド
対象商品:
86927391

いざという時の備えとして購入。まだ実際に使用しておりませんが価格的にはグッド。

2015-08-18
用途:
ゴルフクラブ作成
対象商品:
86927416

希望の商品が低価格で見つかりました。ありがとうございました

有限会社ケイプロ 様2015-01-22
用途:
機械の修理
対象商品:
10417181

使っているサイズに関しては、とりあえず簡単に抜く事が出来ましたので満足しています。改善点は無いでしょう

2016-07-05
用途:
ネジはずし
対象商品:
86927407

SUSのネジには食いつかなかったです。結局、ドリルで径を変えながら、全部削り落として、タップでネジ切りなおしました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2014-06-19
用途:
5mmの鉄ボルトの頭折れたので抜く
対象商品:
86927373

食いつきもよく大変簡単に抜けてきました 今まで折れると焦っていたのがばからしくなります。

2014-09-08
用途:
折れボルト抜き作業で
対象商品:
86927382

単品安価で良いと思います。