HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレスのレビュー
- 用途:
- ホースの接続
- 対象商品:
- 76152027
製品自体は問題ありませんが、1つずつわざわざ個包装されているのが使いづらい。箱入りで欲しかったので10個単位で購入したが、全てバラで届き個包装を1つずつ開封する手間が必要だった。
- 用途:
- 50年前の旧車にオイルクーラー取付時に使用
全体の作りがSUS材で更に締め上げ強度的にも非常に満足
- 用途:
- 自動車のフューエルホースに使用
- 対象商品:
- 76152002
以前から時々使用して、外観 機能性など品質が優れている承知していますが
もう少し価格が安ければ、助かります。
- 用途:
- フューエルリターンホース補修に使用
- 対象商品:
- 76152011
フューエルリターンホースを傷めてしまい、その応急補修に使用しました。
しっかり締まりますし、サイズもいろいろ選ぶことができ、安心感があります。
- 用途:
- 自動車用
- 対象商品:
- 29887917
自動車のゴムやシリコン配管を固定するのに使用しています。ネジ部(斜めのギザギザ)が貫通していないため傷が付かず安心です。マイルドスチールで錆が出てきたため、ステンレスにアップグレードしました。
- 用途:
- 液体輸送でローリーのホースバンドに使用しています。
- 対象商品:
- 29887935
主にSUSのバンドを購入しています。増し締めもでき、満足ですが
バンドのシールをはがすのが面倒です。
- 用途:
- バイクのクーラントホース用に購入。
- 対象商品:
- 76152045
ヨーロッパ車のホースバンドはカシメ式が通常です。これだとホースの脱着に難があることと突然外れる可能性があることからネジ式に交換。
この製品は内側がフラットでホースを傷めないのが決め手で購入しました。製品の作りは申し分ありません。堅牢で大変満足です。
ただマイナスドライバーでは締め切れないのでレンチが必須です。しかし7mmのレンチは持ち合わせがなく、ホームセンターへ買いに走りました。
- 用途:
- 自動車のホース類のクランプ
- 対象商品:
- 29887926
食い込み跡が付かず、バンドのラック跡も付かないので、ホースを痛めることがありません。
既に配管されているところに取り付けるために、一回クランプを完全に外してしまうと、結構材質が硬いので、片手で手さぐりでウォームネジにラックを嵌めるのがちょっと大変です。
オープンなスペースで両手が使えれば、何の問題も有りませんが。
車では片手ブラインド作業がたまにあるので、その点だけ-1点です。
その他はやや高価なのを除けば、安心して使える良い品だと思います。
- 用途:
- 車のラジエータホース
- 対象商品:
- 76152054
バンド自体の肉厚があり、締め付けもスムーズ・しっかり締まります。また、バンド内側がフラットのため、ホースにも優しいです。
- 用途:
- 自動車のホース類取付けに
- 対象商品:
- 76152063
ベルトがRが付いており、また噛み合わせのギザギザも内側にないので、ホースに優しい設計になっています。
パーツにホースバンドが付いていても、こちらで同じサイズを購入するようにしています。
- 用途:
- 一般的な蛇口にホースを差し込んで抜け防止に
- 対象商品:
- 76152036
色々なホースバンド、ホースクリップがありますが、このタイプが一番しっかりしています。ステンレスなので、何年経っても錆びずに再使用が出来ます。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 76152002
バンドが内側に収まる構造なので整備中に手や腕に引っかかって怪我をする事が減りそうです。
値段は高いですが強度や見た目が良いのでこだわる場所に使用します。