2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格のレビュー

平均満足度 4.62 (354件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。 【用途】ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
354件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-10-16
用途:
2STのスクータに入れている。
対象商品:
85939287

FD規格なので、安心して使用している。
ヤマハの2STオイルから切り替えて、2年以上経つが...
何の問題も無い。
おススメできる。

2018-07-13
用途:
草刈機・チェーンソー・ヘッジトリマ・エンジンブロア・オフロードバイク

草刈機(23㏄1台、25㏄4台)、チェーンソー(10インチ2台、16インチ2台)、ヘッジトリマ(750㎜2台)、エンジンブロア2台…と250㏄クラスのオフロードバイクで使用。なんら問題なし。 混合は40:1で調製していますが、古い機械(25:1推奨)も好調ですが、新しい機械(50:1)では若干、エンジン始動初期のみカブり気味な印象。オイルが原因と思われる故障は今の所無し。バイクは、記載のないKwasaki製ですが、問題なし。コスパの良いオイルだと思います。

1人が参考にしています
ハンスケ農園 様2018-07-07
用途:
49ccスクーター、2スト各種農機具
対象商品:
85939287

FD規格はヤマハにありますが値段が高いんでモノタロウを使っています。スクーターは常にアクセル全開で走っていますがトラブルも無く快調で、白煙も無く満足です。

2人が参考にしています
有限会社かいば 様2018-07-21
用途:
古い2ST50CC  ペスパ
対象商品:
85939287

とくに問題なし 長期にわたって使用してます。
モノタロウの2st用オイルでこれより安いものがありそちらに次回から変えようと思ってます。   安いオイルでも十分な品質でした。
このオイルも十分な品質のオイルです。 お金がある人にはおすすめします。

2018-10-16
用途:
2st スクーターのオイル補充に
対象商品:
85939287

リピート商品です。白煙も少なく、安いのでいつも購入させて頂きたいてます。

2018-08-12
用途:
2スト用エンジンオイルとして使用
対象商品:
85939287

ヤマハ純正 青缶オイルの代わりに使用してみました。青缶同様にスモークが少なく、高回転まで回しても問題無いように思えます。憶測ですが、ヤマハの青色を緑色に変えただけで純正同等の性能だと思います。青缶より安く満足です。

2018-10-11
用途:
バイク用
対象商品:
85939287

FD規格を信用し以前はブルーの他の物を250のバイクに使っていました、今回からこれを使ってみます 今後カーボン 匂い 煙等がどうなるのか様子見ます

2018-09-07
用途:
grand Axsisにて使用
対象商品:
85939287

価格も手頃なので使っています。今回で二回目の購入です。
純正のオートルーブに比べると煙の量が少し多い気がしますが、それ程気になる量ではない位です。

2人が参考にしています
2018-10-09
用途:
エンジンオイルの補充
対象商品:
85939287

純正品から替えてみました。普通に使えますが排気煙は変わらず出ます。FD規格でこの価格ならお買い得だと思います。

2018-07-30
用途:
2サイクルスクーター(分離給油)の補充に
対象商品:
85939287

ヤマハ社のオイルに似せるため?に青い着色剤を使用している様子ですが、それがボトル底に残りますと「何だかなぁ?」と思いました。
補充して走行してみますと、気のせいかエンジンが静かにスムーズになった気がしましたが、よくわかならい部分です。
マフラーからの排煙は、純正オイルと同等で少ない方だと思います。
価格も手ごろで、これから愛用したいと思います。

1人が参考にしています
バイク弁当 様2018-06-29
用途:
ジャイロ キャノピー2st用
対象商品:
85939287

値段も安いし、注ぎやすい。オイル自体の性能も問題なし、これは買いです。

2018-09-13
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
85939287

配達用バイクに定期的に追加してます。調子いいです。

2018-06-09
用途:
除雪機のガソリンと混合
対象商品:
85939287

初めて2サイクルのオイルとして購入どれが良いのかわからず、取り合えず価格が安いので購入して混合して使用しましたが動いてぐれました。後は草刈り機にでも使用予定です。

2018-03-31
用途:
2サイクルバイク
対象商品:
85939287

このオイルは良いですよ。何と言ってもFD規格でこの値段で買えるなら、間違いなくこのオイルです。エンジンのかかりも良いですよ。

1人が参考にしています
2018-06-12
用途:
バイクに使用
対象商品:
85939287

リピーターです。混合、分離共に使用していますが、品質、価格のバランス良いです。

2018-05-31
用途:
草刈り機の混合オイルに
対象商品:
85939287

この利用方法では有名メーカー品との違いはわかりません。
毎シーズン継続して購入しています。
当方の使い方ではこれで十分満足。

2018-05-19
用途:
補充
対象商品:
85939287

YAMAHAの青缶からの変更。問題なく使用可能。コスパ最高。リピーターです。

2018-05-23
用途:
250ccの2サイクルオートバイに使用
対象商品:
85939287

低回転から高回転までスムースに回り、エンジンにダメージが発生せず安心して使えます。

2018-03-03
用途:
50CCバイクに使用
対象商品:
85939287

50CCのバイクに使用しまいた。3回購入して使用しましたが問題ありませんでした。低価格なのでとても良いです。
4サイクルの車用のエコカーの物も、モノタロウさんから販売してもらいたいです。

2018-04-14
用途:
オフロード2サイクルバイクの補充用として使用。
対象商品:
85939287

リピーターです。以前はバイクメーカー純正を使用していましたが、試しに購入したところ、煙も少なく、吹け上りも良くなったような気がします。マフラーからのオイル垂れも少なくなりました。ストリートユースでは十分だと感じます。

1人が参考にしています