エアーチャックガン式タイヤゲージのレビュー

平均満足度 3.82 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーチャックガン式タイヤゲージ モノタロウ
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
174件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-12-19
用途:
自家用車のエアーチェック
対象商品:
85939436

1年(春と秋に)に2回使用しました、今回使おうとしたらゲージが狂ってました。カンジンカナメのところなのに残念です。

2015-11-25
用途:
空気入れ
対象商品:
85939436

ゴムホースの劣化は早過ぎますね
ホース交換すれば使えますが
安く買っても追加でお金掛かるなら買う意味は無いですね

今商会 様2015-11-17
用途:
タイヤ交換時使用
対象商品:
85939436

使いやすい商品です。

桂屋旅館 様2015-11-02
用途:
スタッとれすタイヤの空気入れ
対象商品:
85939436

まあまあ満足。

2015-01-25
用途:
自動車タイヤの空気入れ
対象商品:
85939436

いままでゲージ無しの空気入れを使用し、ペン型のもので空気圧を測定していたので作業が楽になりました。
ゲージの目盛りが普通車のタイヤ用を販売していただければ、もっと見やすくなるでしょう。

1人が参考にしています
2015-10-15
用途:
スクーターのタイヤの空気入れに使用しようと思ったが
対象商品:
85939436

先が曲がりそうだったのでスクーター等のタイヤの空気圧を入れる際にホイールと干渉しないかと思いましたが、思い通りにはいきませんでした。それは仕様なので仕方ありません。
買う前にレビューをみて目盛りが大雑把?正確に言うと最大値が大きすぎます。
0.1単位で空気圧を調整しようとするには無理があります。
でも価格は凄く安いです。
しかし、自動車の空気入れには前から使っているSK11の物が2つあり、そちらの方がしっくりくるので一生使うことはなさそうです。
開封してしまったので返品はできませんが、返品したいくらいです。
スクーターにはエアバルブエクステンションという物を買おうと思います

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2015-03-26
用途:
タイヤ空気注入作業
対象商品:
85939436

タイヤの空気圧に使用するだけなのでタイヤ用の表示だけでよいのでは・・・・・・・・・と思う。
もう少し、商品説明をチェックするべきだった。
商品そのものは十分良いものには違いないと思います。

窪田商会 様2015-10-04
用途:
お客さまにタイヤにエアーを入れて差し上げる作業でございます
対象商品:
85939436

計器盤が波のようにまがって。使えなくなってしまいました。安かったのでこんな物でしょうね。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
恐らく不良品かと思われます。
別途担当よりメールもしくは電話にてご連絡致しますので、ご確認頂けると幸いです。

2015-09-09
用途:
RVのタイヤ空気圧測定
対象商品:
85939436

メモリが粗過ぎて、細かい空気圧が測定できず使い物にならない。1か月でホ-スが劣化してきた。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2016-06-23
用途:
タイヤ空気入れ
対象商品:
85939436

安かろうですね。悪かろうでもないけど、作りが安っぽい。
すぐ壊れそう。

2016-04-13
用途:
空気圧を測る
対象商品:
85939436

普通

アートデザイン乙坂 様2015-03-24
用途:
点検
対象商品:
85939436

ただ一つーーーーゲージが小さすぎです ・・・・読みづらく 残念!!

1人が参考にしています
2015-03-08
用途:
タイヤの空気入れ

使いやすい。がメモリが見づらい。

2015-04-23
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
85939436

普通車のタイヤの空気を入れるには重宝ですが、ダブルタイヤには不向きかなと思います
その割にメーターが12キロとは・・・かえって2キロ目安使いには誤差が大きくもう一度エアーゲージで計りなおしています
ライトトラックまでの事を考えても半分の6キロぐらいまでのメーターの種類が有ると良いと思います。それ以上はダブルタイヤになると思うので・・・

エアーチャックの出来がよくありません 片手でチャックを抑えていないとエアーが漏れることが多いです 漏れていると空気圧メーターの針は上がらないので

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品はシングルタイヤ用となっております。
ダブルタイヤにご利用の際は、【注文コード:17473435】をご検討ください。
よろしくお願い致します。

2015-04-08
用途:
自動車整備
対象商品:
85939436

普通に使いやすい。

2015-03-26
用途:
安くて充分な機能
対象商品:
85939436

車のタイヤ空気の充填には充分な機能です。
他の方が指摘していたホースの硬さですが、改善されたのでしょうか。とても柔らかかったです。
安過ぎる。

2015-02-10
用途:
工作・作業に使用
対象商品:
85939436

使い易いです。

2014-09-25
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
85939436

エアーゲージが1.5高く表示されているようで、もう少し精度を上げてほしい。

2014-12-03
用途:
バイクや車のタイヤの空気圧調整
対象商品:
85939436

価格に惹かれて何となく購入しました。
便利です!

2015-02-10
用途:
タイヤの空気調整
対象商品:
85939436

約半年使用したが問題なし。価格はホームセンターとあまり変わらないのでこの商品の売りをもっと出してほしい。