ペダルレンチ 両口のレビュー

平均満足度4.54(153件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペダルレンチ 両口 モノタロウ
モノタロウ
ペダルレンチ 両口
999/税込1,099

ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。【用途】自転車のペダル・ハブ交換用

153件中 141~153件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 85939454
2014-04-20
用途: 通勤用の自転車整備に

思ったよりも頑丈に出来ていて安心しました。

両口の使い勝手はとても良いですね

対象商品 : 85939454
2015-05-19
用途: ペダルの脱着

加工精度は悪くないが端端の仕上げバリが危ないと思う少しヤスれば良くなると思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2015-08-01
用途: 自転車整備
卸売・小売業

思ったよりでかい。力は入れやすい反面、もっとコンパクトでもいいのではないかと思う。

対象商品 : 85939454
2014-05-08
用途: 自転車ペダル交換

ママチャリ自転車に初めから付いていたものと同じペダルの交換に使用しました。
工具の重さが丁度良く90度ずれて付いているのも便利交換作業がスムーズに行えました、これは使いやすく御奨め致します。

対象商品 : 85939454
2014-03-06
用途: 自転車整備

安くてよいです。ペダルレンチとしての機能に何の不満もないです。

対象商品 : 85939454
2016-07-01
用途: 自転車メンテナンス
卸売・小売業

玉押しの調整に使いたかったが、分厚すぎて上手く使えませんでした。

対象商品 : 85939454
2015-03-13
用途: 自転車整備

しっかりした作りなのでいいと思います。

対象商品 : 85939454
2015-12-11
用途: 自転車のペダル外し

二面幅15mmのよくあるペダルレンチで
固く締まったペダルも専用品なので簡単に外せました。
もう少し薄型だと良いですし
途中に開いたオマケのような万能レンチのような造り
中途半端だとナットを痛めるのでいらないで薄く丈夫に作って欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 85939454
2015-07-27
用途: 折りたたみ自転車のペダル交換
製造業

折りたたみ自転車のペダル交換用に購入、購入前に安くて性能の良いペダルレンチをネット検索したらレビュー評価の良いこのレンチに決定。他の方のレビュー通り簡単に一発で外れました。普通のメガネレンチでは外せなかったのですが、嘘のように簡単に外せました。

対象商品 : 85939454
2014-05-20
用途: 趣味

満足の商品でした。

対象商品 : 85939454
2014-10-18
用途: 自転車のペダル交換

鋳型の品質が悪いのか、表面がデコボコしています。
写真のものほど綺麗ではないです。
材質の炭素工具鋼はペダル軸のクロモリに負けて1度使っただけでかなり傷つきました。
値段につられてしまいましたが、クロムバナジウム鋼鍛造のHOZANのC-200にしておくべきでした。

2が参考にしています
対象商品 : 85939454
2014-03-22
用途: メンテナンス

激安中華ママチャリのプラペダルなどはすぐに駄目になりますので専用工具が安く買えるのは良いです。
形状の違う両口でいろいろなペダルの形状に合わせられるので使い勝手が良いですね。

2014-08-03
用途: 固く締まったペダルの取り外し

標準サイズのコンビネーションレンチで、左側のペダルが外れなかったので
このペダルレンチを購入しました。
掴む部分が二面しかないペダルには、ストレートと90度曲がったスパナの
両方付いているのが便利です。 

以下はスパナ部の二面幅の寸法を、デジタルノギスで測定した値です。
(精度は100分の3。先端と根元近く。)
90度曲がった方は、14.81~15.03mm。
 ⇒ピッタリはまって精度がいいなと感じる。 
ストレートの方は、14.83~14.92mm
 ⇒ペダルのネジに噛ませると、ペダルから落ちないくらい噛みつく。 
あまりに余裕がないので削ることにしましたが、ヤスリでは削りすぎなので、
耐水ペーパーをホルダーに付けて僅かに削りました。

14mmの六角穴の二面幅は、13.82~13.90mmで、ナットが
はまって落ちない程度です。
しかし、私が持っている2台の自転車では、前輪のハブナットも二面幅は
15ミリであり、この14mmレンチを使用する場所がありません。

固く締まった左側ペダルは、自転車へ装着状態ではビクともせず、ハンマー
で叩いても回らず、結局、クランクを取り外して万力で挟んで、このレンチ
で外しました。
自転車へ装着状態では、どうしても大きな力を加える事が出来ず、レンチが
長くて強力でもあまり価値がなく、しっかり固定した状態では、この強力
レンチは役に立つという結果でした。