ソフトニューフレックスのレビュー
- 用途:
- 陶磁器の施釉
軽くて柔らかくて滑りもいいです。ガンを繊細に動かす作業に有効です。
癖もつきにくくて、耐久性もあります。リピートしています。
- 用途:
- エアチャック用
- 対象商品:
- 86304766
使用していたエアチャックのホースがひび割れてしまい、チャックと合わせて購入して修理しました。
ゴムより寿命が長いと期待です。
- 用途:
- 5連ミュージックホーンの配管に
- 対象商品:
- 86304766
とても柔軟性に優れています。色はピンクいろで選べなかったこと以外は良いと思います。
あと、切り売りの方がいです。
- 用途:
- エアーガン
- 対象商品:
- 86304766
5mカットで購入したつもりが、1mが5本送られてきた。
問い合わせをしたところ、1mずつの販売と明記してあるとの事で返品拒否されたが、今販売ページ確認してもその様な表記は見当たらない。
他店のように当たり前のように計り売りではないのでお気を付けください。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
恐れ入りますが、内容量欄に記載の通り、 1巻(1m)での販売品となっております。何卒ご了承ください。
- 用途:
- エアーツール
- 対象商品:
- 86304784
確認不足はありますが、個数2を注文するとふつう2mですが、1mが2個届いてしまった。。。 大失敗です。
- 用途:
- 空気圧機器の配管に使用しました。
- 対象商品:
- 86304775
コンプレッサーからの配管に最初は中華の安物ホースを使用していまして
数年単位経過の話ですが前日作業終了時にコンプレッサーの電源を切り
翌朝入れるとタンク内の空気圧が低下しててコンプレッサーが直ぐに動いて
しまって居ました。
機器の近くで空気の漏れている所を探っても分からないレベルで空気の配管を
交換して見た次第です。
交換するなら空気の供給量が多い外径12ミリを使用したくカプラーを購入。
ホースは何処の物を使用するか思案していましたがカプラーと同社名にて
販売をされていた、この商品を使用しました。
今の所は空気漏れも無くコンプレッサーの作動回数も減り設備の修繕費用に
見合った効果を実感しています。
- 用途:
- 農機具の清掃
- 対象商品:
- 86304784
コンプレッサーにフィルターレギュレータ取り付けのため、カット品8.5×1mを購入し取り付けました。ホースには柔軟性があり取り回しが容易、耐久性も期待できそうです。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 86304766
自転車の空気入れホースが固かったので交換しました。15barぐらいまで耐えられるので問題なく使用しています。あとは夏場どの位ロスがでるか気になる位で、現状は大変満足な柔らかさです。
- 用途:
- 短いですが、、、
- 対象商品:
- 86304766
かなり使いやすいです。
このケーブルと「ローリングボールプラグ」を使うと、ケーブルの巻き込みが改善されます。
ただ、このケーブルモノタロウさんでは1mのみ(長尺はあります)の販売でした。
出来ればメーター単位の切り売りで販売して欲しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
- 用途:
- エア設備用
- 対象商品:
- 86304766
任意長さにカットしてくれると思って
5mのつもりで5と注文したら1mが5個来てしまった。
面倒だけど店頭で買えば良かった。