- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- ケーブル(ワイヤー)
- ブレーキワイヤー
- ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウ
- ブレーキアウターケーブル 自転車用の口コミ・評判
後輪タイヤの交換に合わせ、経年劣化のブレーキワイヤーケーブルも交換しました。少し長さが足りませんでしたが、ブレーキ動作はスムーズでイメチェンできて良かったです。
色付きのブレーキのアウターチューブがこの価格なので、大変重宝しています。折りたたみ自転車で使用しています。折りたたんだり輪行すると「くせ」がつくのですが、廉価なのでためらう事無く交換しています。
インナーケーブルはそのまま使用し、本アウターケーブルだけの交換をしたが、インナーケーブルの許容サイズがカタログに出ていると良いと思います
自転車を駐輪場に停めておくとたびたび倒されて、ブレーキワイヤーが曲がってしまったのでアウターから交換しました。キャップも4つ付属しており、前ブレーキと後ろブレーキの両方をこの商品から採ることができました。
ロードバイクの交換用として購入しました。
使用感は良好で、インナーを通す前に同じくモノタロウブランドのシリコンスプレーをシュッと吹き付けるとワイヤーの滑りが良くなりブレーキレバーを握った感触がとてもいいです。定番カラーが揃ってて、次回交換時もまた購入します。
一般車のブレーキワイヤーリプレースで使用。
画像通りの青で満足です。一般車なのでしなやかさ? などはあまり考慮していません。
ただ、商品の長さが2mしかないため、前後ブレーキで交換するには2本買わねばならないのが少々もったいない気がしてしまいます。 安いですけど。
他社商品で見かけた2.5m売りくらいのが長さ的にはちょうどいいですね。
(後ブレーキ用に1.5-6mくらいは使いますが、前用には7-80cmくらいなので。)
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
品質は必要にして充分だと思います。
満足して繰り返し購入させていただいています。
長さが若干短い事が唯一の不満です。
キャップが4つ付属しているので長さが足りれば前後共交換したくなりますが、24インチ以上のママチャリ数台交換した実績ではいずれも数センチ足りず、結局1台につき2本購入しています。
白色を購入しました。 赤色を以前購入してイメチェンに今回白色を購入しました。品質は全く問題ありません。 黒色追加して欲しいです。
何の役にも立たない感想で申し訳ありません。
内部にポリエステルをコーティングしたアウターケーブルとのことで、ブレーキ操作が軽くなるかな?と購入しましたが、切ったり引き回したりがイヤになり、今回は使用せず予備に回しました。軽くて、見た感じ大丈夫そうです。
当方が所有する自転車に取り付け1年経過後のレビューです
黒と比較して対候性が低いのは常識ですが、この製品は黄ばみが少なくきれいな白を維持していると感じます。耐圧力性能は良くも悪くもないので強いブレーキは期待できません
子供用の自転車の整備に使いました。ホームセンターなどで購入するのに比べて半額以下です!自分で交換できるなら、お安くできます。細かな調整は、自転車専門店で行ってもらえば、なお安心ですね。
子供のへんしん自転車のワイヤーを黒から白にして、ワイヤーにビーズを通してキラキラデコレーション自転車にしました。
インナーにも樹脂のコーティングが施工されており、ワイヤーの動きもスムーズで握る力の小さい子供にも使用できました。
ブレーキワイヤーの交換時にアウターケーブルも交換しましたが、以前はブラックでしたのでブルーに変えました。カッコ良くなりました。
補助ブレーキを取り外して、ケーブル交換が必要な為に使用しました。
1本で前後交換しても余りました。
エンドキャップも付属して居て良いと思います。
クロスバイク一台全てを変えるとちょうどこの1.8m程度です。使いきりサイズになりますね。この値段ならば大変満足です。私は結構使いますので長いロールで買えるとありがたいです
初めて扱う商品だったので、ハサミで切れないことに驚きました。ペンチを使って切り落として長さを整えました。インナーケーブルのカバーとして申し分ない役割を果たしてくれています。
ブレーキケーブルを気軽に色変化できます。ブレーキと限定していますが、シフトケーブルにも使っています。黒のものが普通ですが、赤とブルーとかブルーとグレートかカッコいいと思います。ブルーとグレーがお勧めです。昔のマングースの自転車が黒とブルーでカッコよかったです。