ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用のレビュー

平均満足度 4.51 (281件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
281件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-14
用途:
ママチャリのブレーキワイヤー交換
対象商品:
86969741

ママチャリのブレーキワイヤーがサビ?のためか、潤滑スプレーをワイヤー内に通すも、あまり改善しないため、ワイヤーそのものを交換してみました。
はじめてでしたが、もともと通っていた所に通し直すだけでしたので、簡単でした。
はじめてなので、ブレーキワイヤーそのものの良し悪しはよくわかりませんでしたが、特に不具合なく、ブレーキもよく効くようになりましたので、値段からすればかなり良いものではないでしょうか。

2023-05-11
用途:
自転車整備
対象商品:
86969741

自転車整備の為ホームセンターで購入しようかと思ったのですが、なかったのでモノタロウで購入。
すごく安くすんだので大満足です。

2023-05-05
用途:
軽快車(ママチャリ)のメンテナンスに使用
対象商品:
86969757

軽快車(ママチャリ)の交換用に使用しました。インナーのメッキもよく、特に問題はありませんでした。アウターは5cmほどカットが必要でしたが、長さも十分です。

2023-01-24
用途:
廃版除雪機ワイヤーの代用
対象商品:
86969757

廃版でもう純正部品の出ない除雪機のワイヤーの代用として使用しています。昔は100均にも自転車用のワイヤーが売っていたのですが、今はこれも廃版となったため、次にコスパの高いモノタロウ製品に助けられています。

1人が参考にしています
2023-02-13
用途:
錆びて切れたため交換
対象商品:
86969741

耐蝕性素材のこちらを選んだ。店の修理だと、部品と工賃で2000円くらい。こちらだと250円くらい。

1人が参考にしています
2023-05-02
用途:
自転車のメンテナンス作業
対象商品:
86969757

ブレーキワイヤーの交換する為に購入しました。スペアーとしてスしています。良い商品です。

2023-01-29
用途:
ワイヤーの伸びが気になったので
対象商品:
86969741

初めての交換だったが、あっという間に出来た。
やはり交換するとレバーを握ったときの感触が全く違う。若干だけどケーブルが長いかなと感じたが特に気になる程ではない。

1人が参考にしています
2023-01-26
用途:
電動アシスト付き自転車のメンテナンス
対象商品:
86969766

ブレーキの利きが悪くなったので交換しました。
交換後ブレーキの利きが良くなったので問題ない商品です。

1人が参考にしています
有限会社岡野工務店 様2023-02-23
用途:
ブレーキワイヤー
対象商品:
86969757

全く問題なし。ただしガワをワイヤーカッターで切った方が綺麗に切れるし、それでも若干切り口が潰れるので形を整える必要はあります。

コロラド三ノ輪 様2022-11-21
用途:
自転車修理
対象商品:
86969757

リアブレーキが効きが甘く、交換しました。10分もかからず交換できま。効きも復活しました。

2人が参考にしています
2022-11-02
用途:
ブレーキのリフレッシュに
対象商品:
86969757

普段乗ってる自転車のワイヤーがほぐれて固着してしまい寿命と割り切って購入
付いてるワイヤーを外して購入したワイヤーに交換してブレーキの調整込みで5分でおわりました、ワイヤー部に軽くグリスアップしておいたのでそのまま付けるより寿命が延びそうです。

1人が参考にしています
2023-01-26
用途:
分解整備して
対象商品:
86969741

ワイヤーが錆びて動かないので困っていたが安くて良い商品が有り助かりました。

2023-03-09
用途:
自転車修理
対象商品:
86969741

綺麗に取り付けることができました。取り付け方がかいてあるといいなぁと思いました。

2023-01-18
用途:
自転車の保守整備に。
対象商品:
86969741

寸法だけみると他社製より短い感じをうけましたが付けると全く大丈夫でした。

2023-01-20
用途:
レバー側のキャップ
対象商品:
86969741

商品は全く問題なく交換後はスムーズに動くようになりました。
ただ、レバー側のキャップ?が自分のママチャリと異なっていた為、もとの凸がたのキャップを使用して取り付けました。

1人が参考にしています
2022-11-30
用途:
自転車ブレーキワイヤーの交換
対象商品:
86969741

いわゆるママチャリのブレーキワイヤーを交換しました。3台の自転車を交換しましたが、問題なくできました。

2023-01-13
用途:
古いのを交換した
対象商品:
86969741

正月の直前に注文したので年明け届きました。少し時間かかったが交換して使っています。

2022-09-30
用途:
メンテナンス

フラットバーから一般車(ママチャリ)ハンドル交換により、ワイヤー長不足の為に交換しました。
品質に問題なく良い商品ですが、小さな不満が一点あります。
ハンドルレバーの逆側、ブレーキ本体側のアウターエンド部に金具が付属していない点が不満です。
私は取り替える前の金具を取り外して、モノタロウワイヤーにつけました。
もしかしたら無くても良い部品だと思いますが、付いていると嬉しいですね。

1人が参考にしています
有限会社ナルセサプライズ 様2022-07-24
用途:
日常使用のタウンサイクル、BMX用
対象商品:
86969741

アウターケーブル付き、太鼓との溶接が良い、ブレーキレバー受けも付属でお得です。

2022-08-04
用途:
ママチャリの後輪用
対象商品:
86969757

特に問題なく使える普通のワイヤー
アウターについている金具が自転車に合わなかったので今まで使っていたものに付け替えた
後輪側のアウターにはスリーブの金具がないためこちらも今まで使っていたものを取り付けた