- 用途:
- バイクの整備に
バイクの電子部品の固定に使用しました。
付けたり外したりを何度もするので
くり返し使えるのが便利で、経済的です。
耐久性は不明です。
- 用途:
- ロードバイクの整備において、ハンドル周りのアウターケーブルの仮固定に
- 対象商品:
- 86986523
思いの外しっかりした造りで安心しました。
しかし、解除がスムーズにできないので、電源コードを束ねておく場合等、頻繁に取り外ししない状況での利用に向いていると思います。
数が多いので気兼ねなく利用できるので、本来想定した用途とは異なりますが、コードやケーブルの収納時に役立っています。
- 用途:
- 生活用品として何かと使用
- 対象商品:
- 86986654
何故かホームセンターに置かれなくなった商品で、困っていたところでした。サイズなど含めて指定してまとめてちょっと多めに購入したかったので助かりました。
- 用途:
- オートバイの配線をまとめるのに使っています。
- 対象商品:
- 86986602
ナビやグリップヒーターなどを付ける時やキャブレターの固定に使っています。特にキャブレターセッティングで頻繁に付け外しをする際には重宝します。2年くらいは持ちます。
- 用途:
- コードや器具の固定など。
- 対象商品:
- 86986645
リピートタイが有るのを知ってから、時々購入してます。
普通のタイは、1度きりの使い捨てですが、これは
根っ子のLockを解除すれば何度でも使えます。
色も黒なので、太陽紫外線やある程度の熱にも耐候性があると思います。
幅も8mm位有るので、締めやすいです。
荷物載せることも有るので、乗用車にも5本位は
何時も乗せてます。
家庭から、仕事まで幅広く 応用がききます。
また長さが足らないときは、2本や3本継ぎ足せば
いくらでも長くなります。
物を大切に使う心が出来るので、子供にも使い方教えたら良いかも知れません。
また購入します。
- 用途:
- 装置の可動部固定
- 対象商品:
- 86986645
300mmを使用していて、箇所によっては2本連結して使用しています。もう少し太くて長いのがあるともっと良いです。
- 用途:
- 電動工具のコードを収納時に縛る為
- 対象商品:
- 86986602
しっかりしており使いやすい為追加購入しました。コード類を整理するのにとても便利です。安価でたくさん入っているので有難いです。
- 用途:
- エアーホースの整理
- 対象商品:
- 86986627
エアーホースの整理に使用しました。使用するときには伸ばしたいので、ワンタッチで外せるので助かります。数量もちょうど良いです。
- 用途:
- 電線ケーブル仮止め
- 対象商品:
- 86986645
以前は白いタイを購入したが黒いタイも必要になり追加購入した。仮止めや固定など両方に使えるのは便利である。以前の白いタイは屋外で劣化しやすく(チャイナ製?)切れてしまうものがあり今回はメーカーを変更した。