インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーのレビュー

平均満足度 4.61 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
369 / 税込 406
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-14
用途:
制御盤製作に使用

いつもの…の安心感がある。
従来は黒色または無色を使用することが多かったが、アイボリー色は配置下箇所が判り易い線色の場合が多く、盤内配線の処理にはこちらを多用するようになった。

2024-01-16
用途:
配管に名札の取付
対象商品:
08038055

耐侯性を重視しこの商品にしました。割高ですが長持ちしそうです。

2023-04-08
用途:
屋外ネット固定
対象商品:
08038046

カラーインシュロックは耐候性が低いものが多く、2年以上屋外で使用できたものがありませんでした。この商品は最初に使用してから3年が経過しましたが、日当たりのある場所でも柔軟性が保たれていました。破断予防のために今回交換しましたが、ほとんどはまだ耐久性を維持していたので一般的なものと比べると2倍は耐えられることになります。

2022-08-02
用途:
美観を気にする箇所や耐熱性が必要な箇所に
対象商品:
08038046

このアイボリーは黒よりも耐熱温度が高いためエンジンルームでも使用しています。

2022-03-31
用途:
自社製品の固定用
対象商品:
08038046

大量に使用することが有るので、低価格で助かります。

2021-04-15
用途:
配線ケーブルの結束
対象商品:
08038055

製品自体がしっかりしているので、安心して使用できました。やはりノンブランドの物とは違います。

2020-12-25
用途:
車の配線まとめ
対象商品:
08038055

普通の黒い物より、耐久性はあると思います。安い物だと、すぐパキパキになりますからね。

2019-03-05
用途:
ケーブルの支持材として
対象商品:
08038064

今まで、耐候性というと黒しか思いつかなかったけれど、ベージュの耐候性があると知り早速使用してみると、景観的にいいと思います。

エムツーカンパニー 様2024-06-20
用途:
ポンプユニットの修理
対象商品:
08038055

以前はアイボリーは耐熱耐侯だったとおもうが?いまは、黒より白をという感じで使用している。

2020-01-25
用途:
機器での配線支持にて使用
対象商品:
08038046

耐熱帯の幅が標準より広いので、こちらをいつも購入させて頂いています。
特に解凍機器のような、温めて冷やすといった物の製造には欠かせず。
標準の物だと劣化が早く超耐熱は柔らか過ぎて高価であまり使えないので、重宝しています。

2018-12-07
用途:
電線、アンテナ線、配管ホース等々の結束用として
対象商品:
08038073

耐光性(紫外線)に優れ類を見ない良い製品です。
多少、他に比べ割高の価格ですが、強度・扱い易さも良く毎回、決まって当製品のシリーズを購入しております。お奨めの製品です。

有限会社 よしむら電器 様2018-07-20
用途:
エアコン工事
対象商品:
08038082

耐候性があって、いつもこれを使っています。
電材屋で取り寄せで3、4日かかると言われたので
モノタロウさんで注文して、すぐ届いて助かりました!

2016-12-04
用途:
アルミ材の接着の後補助として使用
対象商品:
08038073

強烈に締め上げるのでもう少しそれに耐えれる
強い商品にして貰いたいと存じます。

2020-05-13
用途:
配線の固定、パイプの固定、太陽光(紫外線)の当たる箇所での固定バンドとして等々
対象商品:
08038073

以前は他の物を使用していたが、太陽光(紫外線)が当たる箇所では経年変化による寿命がかなり短かった。当製品は紫外線に強く、多少割高であるが他の物が使用出来なくなった。今回も補充用として購入とした。

2016-02-09
用途:
自転車部品固定
対象商品:
08038064

スピードセンサーやハンドル周り部品の固定に使用します。
ホームセンターで売ってる 無名品と違い しっかした帯です。耐久性考える方は、こちらです。

2017-03-15
用途:
電話回線工事時
対象商品:
08038064

なかなか量販店では、手に入りにくいの重宝しています。

2016-04-27
用途:
車の整備
対象商品:
08038055

耐熱性があるので注文。
車のエンジンルームに使用したが熱のこもりそうな場所で使用しても問題なく使用できた。
本数も可もなく不可もないので満足。

2014-04-24
用途:
ケーブルの取廻し
対象商品:
08038064

このメーカーの製品は安心して使えます。高温環境下での使用ですが、確り止められます。
一つ不満が!袋にに基本性能を明記してもらいたいものです。この製品は耐熱タイプですが、耐熱タイプにも幾つかあるので、私はマジックで書いてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。