インシュロックタイ ABシリーズ 黒のレビュー

平均満足度 4.66 (152件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
209 / 税込 230
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
152件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-19
用途:
農作業

日常的に使っており、耐候性もあり信頼できる製品で、サイズも各種あり重宝しております。

1人が参考にしています
2026-02-15
用途:
DIY

日曜大工での仮止めや補強用、凍結防止電熱線の設置など色んな場所に使える万能用品。

株式会社ハンナン 様2026-01-20
用途:
電線の結束に使用しています

(旧)タイトンの時の商品は非常に柔らかく、簡単に少しの力で結束できていましたが現在のヘラマンタイトンからは非常に硬く最初の輪にする段階で大きな力が必要です。(旧)コンベックス製のインシュロックその物です。最初の輪にする部分だけでも、柔らかくならないでしょうか。冬場は、特に使いにくいです。

2025-09-29
用途:
メンテ時

配線、配管の結束等、ごちゃごちゃする物を纏めるのに使用しています。
非常にすっきりして良いかと思います。
安物だと直ぐに硬化してしましますが、こちらの物は大丈夫な様です。

2025-04-01
用途:
ケーブル整理

会議室に設置したWEB会議用モニター、PCのケーブル整理に使用しました。コスパに優れていると思います。

Victory Advancel株式会社 様2025-02-07
用途:
配線

コスパが優れて、大量に使用しているので、助かりました。

ニッコー・ロジスティクス株式会社 様2025-01-08
用途:
ケーブル配線の結束時に使用

ケーブルの配線時に使用しました。
屋外でも使用しており、現在のところ
問題なく使用出来ています。

2024-08-19
用途:
主な用途は家庭菜園でのキュウリ、トマトなどの支柱の固定
対象商品:
02482006

テクニックの問題かもしれませんが、針金とか紐だとしっかりと固定することが難しいですが、この製品を使うと簡単にしっかりと固定できるので重宝しています。

有限会社大進無線 様2024-06-11
用途:
ケーブルの結束で
対象商品:
02482042

ヘラマンタイトン製品は上等です いつも愛用しています

2人が参考にしています
2024-02-28
用途:
結局はこれに行き着きます。

他のタイラップを使用しても何だかんだで
ヘルマンタイタンに行き着きます。
とにかく、使い易いです。
ラインナップも豊富です。価格的にも
安心です。この先も一択です。

1人が参考にしています
2024-02-05
用途:
配電工事
対象商品:
08038021

さすがヘラマンタイトン!こんな太いインシュロックでも片手でノッチ部が通り束線できます。他ブランドは先端の凸凹がノッチ部でつっかえて、しかも先端がフニャッと曲がり、コシがないのでうまくいかないです。AB100WからAB300あたりまで多用しています。

1人が参考にしています
2024-05-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
08038012

さぎょうのこうりつがよくなりひじょうなたすかってます。

2024-02-26
用途:
自転車レストア
対象商品:
02482024

白黒ともに常時備蓄品。コスパ良く使いやすく信頼性は高い。

1人が参考にしています
2023-08-04
用途:
配線の結束・固定
対象商品:
02481972

高価なイメージがありますが、そのぶん安心感はあります。なので満足です。

有限会社 KEN 電気 様2023-07-02
用途:
特装車両 電気配線作業
対象商品:
02482006

材質や強度は問題なく使っています。あとインシュロック黒サイズを最適な長さを決めて、使用する場所に合わせてサイズを使っています。納得できる商品です。

有限会社エントロピー 様2024-02-07
用途:
エアコン室外機内の、電気配線をまとめる。
対象商品:
02482006

特に問題はないです、非常に使いやすいで商品ですよ。

2023-02-27
用途:
地下ケーブルの寄せに使用
対象商品:
86994573

1000が希少であったため、800を購入を決めました。
連結で使用が出来て、頑丈なので大変重宝しております。

2022-10-31
用途:
自動車整備
対象商品:
02481972

品質も良く頑丈でトラブルなく使用できるため大変気に入って使用しております。

2022-10-05
用途:
やはりメーカー品は違う
対象商品:
08038037

色々なメーカーの結束ナイロンを使いましたが、
やはりヘラマンタイトンが施工時に引っ掛かりもなくすんなりと結束してくれます。
コスト的にも差ほど高くないのでやはり使い慣れたメーカー品が一番でしょうね。

マーベリック 様2022-10-10
用途:
柵の補修
対象商品:
08038037

とても長いので、幅広の部分にも問題なくロックができました。
締りも良いと感じました。