スパークプラグ(C~)のレビュー
- 用途:
- 刈払機のエンジンに使っています。
- 対象商品:
- 35020955
あまり多く出回るプラグでないので、近隣の店舗にもなく、購入しました。
純正品で安価に購入でき助かりました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 35016423
スプラッシュ10万キロを超えたので、プラグ交換しました。純正は10万キロ保証ですが、さすがに外してみたら焦げ付いていて、安く交換できてよかったです。
- 用途:
- 農機具(こまめF220)メンテナンス時
- 対象商品:
- 35016423
耕運機(管理機)こまめF220に使用するプラグ。近所のお店で買うと価格2倍なのでこちらで購入しています。
往々にして、作業時に不調発生。原因を切り分けるために試すための新品のプラグに使用。
プラグに問題なければ、取り外し、元のプラグに戻しつつ、定期交換用に保管しています
- 用途:
- 中国製発電機のエンジン始動時に
- 対象商品:
- 09990617
昨年秋の台風前に、発電機のエンジンがかからなくて焦りました。キャブ掃除などするもダメで、幸い停電にならなくてよかったのですが、その後もエンジンはなかなかかかりませんでした。時間的に10時間ほどしか使っていなかったスパークプラグは疑っていなかったのですが、交換したら一発始動で今までの苦労が何だったのか・・・。中国製の発電機でしたが、スパークプラグの大切さを実感しました。いざという時に使えるよう、今回3個買いました。
- 用途:
- 産業用エンジンのメンテナンス
- 対象商品:
- 35016667
毎度安心のNGK製です。
とにかく幅広い型式から選択できるのが有難いです。
この価格なので、メンテナンス時には必ず交換するようにしています。
プラグと女房は新しい方がいい!
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 35020964
4サイクルの刈払い機がエンストするので、キャブレターか燃料ホースなどの原因かと原因を探したけれど問題無いため、ダメ元でプラグを交換しようとしたのですが、指定プラグが抵抗無しのモデルでしたが見つからず、本製品(抵抗有り)を購入し、取り付けたところ見事に治りました。購入して大正解でした。
- 用途:
- インバーター発電機に使用
- 対象商品:
- 35016624
以前にも購入し、発電機に使っていますが24時間以上の連続運転にも
安定しているし、長期の使用にメンテナンスフリーで使えるのも大変
満足しています。今回もこちらを選択しました。
- 用途:
- 4スト草刈り機に使用
- 対象商品:
- 35020955
地元のホームセンターには4ストのプラグが置いてなく一々車関係のショップに注文していましたがこちらで入手出来て手間がかからず助かります。
安心のNGK製ですので商品には問題ありません。
- 用途:
- スーパーカブ雪道走行用に
- 対象商品:
- 35016615
スーパーカブ雪道走行用に購入。
4番プラグはホームセンターはもちろん、バイク屋や
二輪用品店にも100%店頭在庫が無いのでモノタロウで購入。
効果は実際に雪が降ってからまた書く。
- 用途:
- 「CR」じゃなく「C」
- 対象商品:
- 32125852
レジスター入りの「CR」は手にはいりやすいんですが、「C」はあまり無かったりする。モノタロウさんで手に入るので助かります。
CRでも問題なく使えるんですが、うちのはどうもCのほうが調子が良い気がするので。