ラグナット・スーパーコンパクトのレビュー

平均満足度 4.68 (71件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EI
KYO-EI
88 / 税込 97
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
71件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-14
用途:
R2の社外ホイール(スタッドレス用)のため購入
対象商品:
10959821

R2に限らずスバル車は社外ホイールに純正ナットだと食い込んだりしてダメだそうで、社外ホイールのスタッドレスに交換する前に注文しました。テーパー面の当たりも問題なくコンパクトなため軽自動車であるR2にも飛び出すことなくぴったりおさまりました。年末年始遠出する予定なのでこれで安心です。

1人が参考にしています
河元企画 様2024-01-13
用途:
黒い鉄チンホイールのドレスアップ
対象商品:
10959776

ダイハツタフト純正の黒い鉄チンホイールに使用、純正のメッキナットのシルバーに目が行っていたのが、足元が引き締まりいい感じになりました。

2023-12-31
用途:
車のメンテナンス作業時
対象商品:
10959776

黒のホイールを装着する際に取り付けました。
この商品を、いろいろ探しましたが、こちらの商品が安価で問題ないです。
また、別の車にも使用しますので、購入させて頂きます。

2023-11-02
用途:
スタッドレスタイヤ社外品アルミホイール用
対象商品:
10959803

軽自動車にはいつもKYO-EIさんのスーパーコンパクトを使用しています。ホイールからはみださないのでぴったりです。メッキは数年使用するとサビが出てきますが中でもKYO-EIさんのはサビにくいように感じています。

2023-12-03
用途:
車のタイヤをノーマル(スチールホイル)からスタッドレス(アルミホイル)に変更する時
対象商品:
87068064

全長が短くホイルより飛び出さないのが良い。但し、1台分16個必要なのに何を勘違いしたか8個しか購入しなかった。送料が500円だったので、是非クーポンを貰って後8個購入したい。

有限会社arigato 様2023-11-17
用途:
ホイールのメンテナンス
対象商品:
87068125

軽自動車のアルミホイールに使用しました。ブラックでいい感じです。

2023-08-15
用途:
自動車のタイヤ
対象商品:
10959803

自動車のタイヤに使ってます。ナットも劣化しますので安くて助かりました。

2023-05-22
用途:
軽自動車
対象商品:
10959821

出っぱらないし見た目も良いしメッキで長持ちしそうなのでこの商品にしました。

2023-05-06
用途:
社外アルミホイール用
対象商品:
87068064

1個から購入できるので、良いと思います。ショートタイプなので、軽自動車に最適です。見た目もきれいです。

2023-03-30
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
87068082

共栄さんのボルトですし、信頼性が高いと思い購入致しました。

2022-11-23
用途:
自社車両のタイヤ交換の際に使用
対象商品:
10959803

安心のKYO-EI製品でリピートになります。コンパクトなので、軽自動車にピッタリです。

有限会社 立石商会 様2022-12-26
用途:
ブラックのホイールに取り付け
対象商品:
10959812

ホンダ純正ホイールナットは球面座ですのでこちらのナットはテーパー座になっていますので12か月点検に出したとき交換をすすめられました、ホンダのみ球面座だそうです。

2022-11-03
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87068064

ダイハツ純正袋ナットの上位互換として使っている。
品質も良いと思います。

2022-07-05
用途:
足回りのリフレッシュ
対象商品:
87068064

キャストアクティバの純正ナットが錆びていたので、こちらに変えました。
メッキ処理がされていますがダイハツ純正とほぼ同じ形なので、よくみないと社外品とは気付かないと思います。

2022-06-03
用途:
車整備
対象商品:
10959767

ノーマルのナットと比べると強度も有りそう。品質と見た目も良いです。

2022-04-30
用途:
メンテナンス時
対象商品:
87068064

この商品のナットを使用していますが、2本だけ傷をつけてしまいました。単品で購入できるのが良いです。

2020-11-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
10959785

毎度利用していますが、商品は確かな物で揃うので助かります。

2024-04-27
用途:
やはりコンパクトが良いと思い購入しました。
対象商品:
10959776

以前、ロングナットを購入したのですが、
ホイールの形からして…コンパクトの方が似合うと思い購入しました。

1人が参考にしています
2020-11-15
用途:
交換部品として
対象商品:
87068116

1個単位で販売しているので余分な個数を購入することなく満足です。

2020-06-30
用途:
社外ホイール交換に伴い交換
対象商品:
10959803

ホンダ車の純正ホイールから社外ホイールへの交換のため使用しましたが、サイズ感(長さ)もよく満足です。