解体ブレードのレビュー

平均満足度 4.24 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
解体ブレード マヤ工業
マヤ工業
649 / 税込 714
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。 【用途】厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-28
用途:
金属切断
対象商品:
20030465

様々な金属の切断に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2022-09-02
用途:
解体作業時
対象商品:
87142185

アルミ板を切断するのに使用しましたが、スムースな切れ味で作業が進みました

エステック株式会社 様2022-01-04
用途:
内装リフォーム 際切り
対象商品:
20030438

内装工事の時、際切り丸ノコを使っていたが、釘が入っていることが多く、鋸刃をダメにしてしまうことが多いことや、際切り丸ノコの使い勝手が今ひとつなので、レシプロソーと解体ブレードに組合せに変えた。壁になかの釘を気にせず使用できるので精神的に楽になった。ブレードの値段は高いが、丸ノコの値段より安い。

1人が参考にしています
2021-06-09
用途:
機械解体作業
対象商品:
20030447

厨房作業室から故障した製氷機の撤去作業で解体して搬出する事になり、解体用でステンレスも切断できる、価格も安いのでお試し感覚で予備を含め購入。
今まで使用したブレードの中で一番切れ味や刃の持ちが良かった。
業務用冷蔵庫を切断解体する際もステンレス製の外板と内部の発泡材、樹脂製内板をまとめて切断でき、作業労力の軽減と時間短縮、経費節減になった。
今後もこのシリーズを使いたいと思う。

1人が参考にしています
オーケーメンテナンス 様2021-08-12
用途:
解体工事
対象商品:
87142203

いろんなブレードを使用してみましたが、いまのところマヤ工業さんのものが一番使いやすいと感じています。
耐久度がもう少しあれば最高だったのですが、そこは両立は難しいですね。

3人が参考にしています
2020-08-13
用途:
リフォームの解体用として。
対象商品:
20030438

釘やアルミフレームまじりの建材の解体に使いました。特に普通に使えて満足です。

1人が参考にしています
2019-11-26
用途:
作業時
対象商品:
20030438

純正で安心して使えます、発送も早くてよかった。またリピートしたい

1人が参考にしています
flat 様2018-10-19
用途:
鉄と木の混合切断
対象商品:
20030438

なかなか良い いろいろなものを現在せつだんしていますが。作業がはかどります。

1人が参考にしています
2017-08-24
用途:
鉄製品(棚及び椅子)の解体他
対象商品:
20030492

サンダーが使えないときに使用したら大変便利に行えた。プラの桶もきれいに解体作業が出来ました。

1人が参考にしています
2017-08-08
用途:
解体工事
対象商品:
87142237

ずっとリピートしています。これからもリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
有限会社フジシマリペアー 様2017-09-29
用途:
鋳鉄管の切断
対象商品:
87142212

鋳鉄はそこそこ切れますが、内部のダクタイルまでは切れません。マキタから出た鋳鉄管専用のブレードに期待していますが、モノタロウではまだ取り扱っていないようです。

1人が参考にしています
2016-03-18
用途:
解体工事
対象商品:
87142194

解体工事で使ってます
釘やボルト、C型鋼までサクサク切れます
ただ、耐久性がイマイチです

1人が参考にしています
オギハラ板金加工所 様2016-04-21
用途:
プレハブの解体
対象商品:
87142212

まさに解体のための刃物です。さくさくと切断できるので大変に速く作業がおわりました。

2016-01-17
用途:
不用品の解体に使用する。
対象商品:
87142203

いつも有難うございます。なんでの切れるので重宝しています。グラインダーと使い分けています。

2015-06-01
用途:
ベイマツ材をザクザク切る時に
対象商品:
87142185

レシプロソーとの組み合わせでベイマツ材のザク切りに使っています。たとえ釘が入っていても気にしないで使えます。

株式会社 uotec 様2016-03-16
用途:
愚問
対象商品:
87142194

まあまあ切れます

文野建創 様2015-09-16
用途:
解体工事
対象商品:
87142194

コンパネや角材を数回きったら焼けてしまいました。切れ味も初めだけでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。