ポリッシングパッドのレビュー
- 用途:
- 塗装後のポリッシング
RYOBI PE-2100にジャストフィットでした。
純正品の半額以下ですが、性能は同等かそれ以上と思います。
本当に買ってよかった。モノタロウさん、ありがとうございます。
- 用途:
- コーティングの下処理
- 対象商品:
- 87168882
リョービのポリッシャーにピッタリでした
テタって来たらまた注文したいと思います
- 用途:
- ポリッシャーに
- 対象商品:
- 87168882
リョービのポリッシャーに使用しています。機能的には問題なく使えています。あと5mmくらい径が大きいとよりベターかな。
- 用途:
- ポリッシャーのパット交換
- 対象商品:
- 87168882
リョービのポリッシャーに取り付け使用しております。 純正品が高価な為、試しに購入しましたが問題なく使用できております 個人的には満足のできる商品でした。
- 用途:
- 電動ポリッシャーのバフ取り付け
- 対象商品:
- 87168882
今迄使用していた3M製よりも薄くしなやかな感じです。問題なく使えます。あとはマジックの耐久性がどうでしょうか。
- 用途:
- 自動車の仕上げ作業に。
- 対象商品:
- 87168882
リョービのポリッシャに組みあわせて使っています。純正品から交換しましたが作業性はよくなりました。
- 用途:
- ポリッシャーのパット交換
- 対象商品:
- 87168882
ポリッシャーのパットが消耗してきたので安さに惹かれて購入。普通に使えます。欲を言えばもう少し安くてもいいのでは…と思いますが
- 用途:
- 自動車ポリッシング用
- 対象商品:
- 87168882
RYOBI:PE-2010で使用する為購入、商品は全く問題ないです。
下に質問:ネジの規格が、M16・P=2.0(5/16-24UNF) なのですが、これに適合しますか?
回答:こちらのねじ径はM16×ピッチ2.0となります。UNF5/16-24のポリッシャーには適合いたしません。とありますがPE-2010の付属スピンドルネジはM16-2.0・5/16-24UNFですが、
本体側が5/16-24UNFでパッド側はM16-2.0なので問題なく使えますよ。
- 用途:
- サンデー メンテナンス作業
- 対象商品:
- 87168882
東芝のポリッシャーに合うかどうか心配してましたが、ぴったりフィットしました。16ミリは知ってましたがピッチが2ミリか心配してました。
ポリッシングがとても楽しみです。。。
- 用途:
- 自動車磨き
- 対象商品:
- 87168882
日立のポリッシャーSP18VBに取り付けました。純正品のパッドと比べるとラバーの厚みが薄く弾力があるので、とても扱いやすいです。もう少し安いとなお良いですね。