リップストップバイクカバー ハンドルロックタイプ ツートンカラーのレビュー

平均満足度 4.39 (116件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リップストップバイクカバー ハンドルロックタイプ ツートンカラー パーフェクト商事
パラシュートにも採用のリップストップ仕様。軽量で引裂けにくい! 前部がわかるツートンカラー&前マーク 左向きハンドル状態でフィットします。左ななめ立体裁断によりカバーにねじれがなく、また深い被りで装着します。 裾丈を長めに裁断しています。 脱着作業がスピーディな前後に裾ゴム入り。(風によるバタつきを軽減致します。) 風に負けないワンタッチジョイント式ベルト。 盗難防止対策(前後カギ穴、補強布ベース付) 雨汚れに強い。防水・防汚・耐光さらにパワーアップ 【用途】左向きハンドルロック専用(構造上、左向きハンドルロック状態で美しく被ります。)
116件中 101~116件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-12-16
用途:
バイクの雨除け
対象商品:
87171725

作りは良く、軽くて使い易い。
ハンドルロック状態での装着はしっくり来ていい感じです。
自分はハンドルロックをかけずにハンドルを真っ直ぐにして装着するので、真っ直ぐの装着バージョンが是非とも欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2015-01-11
用途:
屋外で使用
対象商品:
87171777

防水が続いています

2018-07-10
用途:
OFFロードバイクのカバー
対象商品:
87171752

同じモデルを6年使って裂けて来たので新調。耐久性、使い勝手は良好なれど耐熱性がないので、走った直後にカバーするとマフラーの熱で溶けるのが弱点

土井モータース 様2014-05-01
用途:
バイク置き場で使用
対象商品:
87171777

防水が維持できればと思います

2018-06-28
用途:
バイクの屋外保管
対象商品:
87171734

シグナス用に購入。裾丈を長めに裁断していると書いているが、前後タイヤの1/3が隠れない。長さだけでなく他の寸法も記載してほしい。

2014-09-15
用途:
バイクの盗難防止
対象商品:
87171752

前後がわかりやすく、使いやすい。
サイズを間違えたのか?少し小さかった。
今度はもう少し大きいサイズを購入したい

土井モータース 様2014-08-17
用途:
定期交換
対象商品:
87171777

防水がよい

2018-02-15
用途:
車両保管
対象商品:
87171725

KSR用として購入したが
ハンドルロック位置が右に切った状態になるため
かぶせづらく KSR対応とのことでしたが
こちらの不手際でした。

2014-03-24
用途:
バイクに使用
対象商品:
87171795

生地もしっかりしてるしフロントが青で分かりやすいので満足してます。

2017-06-05
用途:
保管
対象商品:
87171795

7Lが一番大きいんだろう、との判断で購入。
後でよく見たらいろいろパターンあり
要するにLの表記がまぎらわしいんだなあ。
結果→入らない(バックミラー片方のみ凸部に入った)
CBR400ボルドール
GIVIのケースつけてる人は要注意です。

2016-11-26
用途:
自家用バイクに使用
対象商品:
87171795

冬のみ使用、今は問題ないが劣化がいつ頃始まるか心配、せめて3シーズン位もってほしい。

2014-07-08
用途:
バイクの保管用
対象商品:
87171786

薄手が、生地はしっかりしています。
、十分に全体をカバーしてくれます。
リアにキャリアー積んでいますが、少し大きめのつくり+大き目を頼んだのもあり、
キャリアーもちょうどカバーされ、更にタイヤも隠れる長さあり、正解でした。

1人が参考にしています
2016-05-28
用途:
バイクの保護

材質はほどほど分厚く丈夫そうですが
取り付けが前後にゴムが入れてあるだけで
ロープが入ってないので絞ることが出来ず風でバタバタします。

2014-06-21
用途:
50ccバイクに使用
対象商品:
87171743

50ccバイクにこの商品(2Lサイズ)を使用しています。
ミラーやリアケースの出っ張りがあるので、
2LサイズでOKです。

2015-08-24
用途:
バイクカバー交換
対象商品:
87171743

GSXR400用に購入しました。大き過ぎ地面にカバーが垂れるのが嫌いなので、LLにしましたが、掛けられますが少し小さ過ぎたようです。

1人が参考にしています
2014-06-25
用途:
バイク用カバー
対象商品:
87171743

サイズ的には問題なしです。ただチェーンをかけた時、
タイヤとホイールがチラリ、と見えるのが・・・
前後もはっきりとわかるので
カバー掛けも迷いません。