バナナチップのレビュー

平均満足度 4.53 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バナナチップ ELPA
ELPA
341 / 税込 375
サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用 【用途】テスター棒用
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
興国機工株式会社 様2026-02-04
用途:
検査用

差し込み式のため 便利です
ネットで購入でき助かりました

2025-12-20
用途:
演示実験の製作

はんだ付けが大変でしたが、問題なくつかえていますので、OKです。

2025-08-24
用途:
テスターの線が断線したので交換用です。

テスターの線が断線して困っていたのですが、バナナチップだけ部品としてあったので購入して半田付けしました。
赤、黒、ぴんセットで購入しなくて安く上がりました。
探してみて良かったです。
ありがとうございました。

有限会社小松精機 様2025-04-22
用途:
リミットスイッチにつなげる時など

フットスイッチを改造し繋げる時はバナナチップの小が便利です。

2024-02-27
用途:
DCモーター装置点検用
対象商品:
87199086

ハンダ付け用だが、ねじ止め方式の物もあると便利だと思います。

2023-02-13
用途:
テスター棒の交換に使用
対象商品:
87199086

テスター本体にジャストフィット。全く問題なく使用中。
ひょっとしたらと思い、オーディオスピーカー線のバナナプラグとしても使えないか?と思い試したところ、こちらもピッタリ! 両方ともチョーラッキーでした。満足。満足。

2021-10-11
用途:
試験用
対象商品:
87199086

近くの量販店で手に入らず困っていたので非常に助かった。

有限会社平井電設 様2021-04-30
用途:
バッテリー充電器出力配線
対象商品:
87199086

ま、いわゆるバナナチップ・・何の問題も無く使用できます。

国立大学法人大阪大学 様2019-09-22
用途:
物理学実験
対象商品:
87199086

便利に使えて、接触抵抗の問題もなし。電流を2アンペアまで流しても特に問題はなかったです。

2018-01-31
用途:
電装品作業
対象商品:
87199086

どこでも買える物でないので助かりました。
抜き差しを繰り返すと消耗するので予備で購入しました。

尾上建築 様2023-05-03
用途:
バッテリー充電のためのコードに

線との接続のハンダが少ししにくかったです。ハンダがはみでてしまいカバーが入らなくて無理に回したらネジの部分が削れてしまった、
僕のハンダが下手なだけだと思います。

YMシステム 様2022-04-22
用途:
温度センサーの取付、取外し
対象商品:
87199086

接続方法がハンダ接続とはしりませんでした。
購入前にわかりやすくしてほしかった。

2016-11-04
用途:
装置デバッグ
対象商品:
87199086

もっと色々なカラーが有ると有り難いです。多色の詰め合わせなど有ると買いたいです。

2019-01-29
用途:
配線の接続
対象商品:
87199095

電線接続の簡素化のために購入。導通・配線等作業上必要最低限はクリアされており満足している

古森電気管理事務所 様2016-11-22
用途:
自家用電気設備の点検等
対象商品:
87199086

半田付けにより配線を接続するが、作業性が非常に悪い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。