手元スイッチコードのレビュー

平均満足度 4.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
手元スイッチコード ELPA
ELPA
1,298 / 税込 1,428
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
てづくりや atelier oz-dolosy 様2025-12-19
用途:
デ足元の電気カーペットに。

寒い冬のデスクワークつけたり消したりを手元で出来るのは、助かります。

株式会社川田商会 協栄自工 様2025-02-25
用途:
天井の追加照明に

天井にベースライトを追加して、必要のない時に
そこだけ手元で消灯できるようにするために購入しました。
配線やスイッチなど壁の中を通すのが面倒なので、
露出でこれを使用しましたが、便利になりました。
コードが細くて丸い方が天井や壁を這わす時に、捻じれを気にせず
目立たなくて良いので、更に使いやすいと思います。
スイッチ部分も壁に固定できるようになっていると更に良いと思います。
そういう理想的な物は存在しません。

2025-05-13
用途:
照明の切り替え

照明を思いのまま切り替えられ役立っています。機会があれば再購入したいです。

エレテック 様2022-10-27
用途:
デスクの照明器具を蛍光管からLEDに変更した器具の点滅に使用しています。
対象商品:
87201353

デスクの照明器具を蛍光管からLEDに変更したのですが、電源スイッチがタッチ式だったので使用できなくなりましたのでこのスイッチを取り外し、回路を直結し電源プラグを差し込むだけで点灯するように改造しこの「手元スイッチコード」で点けたり消したりするようにしました。大変便利です。

2022-04-27
用途:
ガレージに設置の換気扇用スイッチとして
対象商品:
87201353

換気扇のon/offは本体に付いている紐を引っ張って行うタイプですが、換気扇の真下には棚がありこれまでon/offには苦労してました。コード1.5mのタイプでピッタリ。換気扇のスイッチは常にonでこの手元スイッチでon/offする要領です。特別な電気工事も無く問題解決です。

1人が参考にしています
2022-08-03
用途:
床の間の置物照明用
対象商品:
87201353

コンセントが奥の方に着いているので、この手元スイッチがとても便利です。

2021-03-17
用途:
爬虫類のライトの延長用
対象商品:
87201371

二度目の購入です。だいぶ前に購入した物もいまだに問題なく使えてるのでまたこちらを選びました。
今回はペットの大型爬虫類のライトを簡単にON,OFFできるように購入しました。
なにぶんケージもでかいためライトに付属してるスイッチだと届かないためこちらを使ってます。
長さも十分で非常に重宝してます。

1人が参考にしています
株式会社東和工業 様2021-03-03
用途:
排水ポンプの作動用
対象商品:
87201387

排水ポンプの作動用に使用。
ポンプの電源に関係なく手元で作動できるので時間差もなく快適に操作できる。いくつかこのタイプのスイッチを購入して比較した中で、この商品が一番CPが高かった。

2020-05-26
用途:
アマゾンFire TV Stickの電源SWとして使用
対象商品:
87201362

Fire TV Stickにはスリープモードがあるのですが、リモコンでの設定が不便なのでベッドの脇に置いてACアダプタの電源ON・OFFに使用。便利に使用しています。

1人が参考にしています
スカイ・ラボ 様2019-10-14
用途:
スポットライトのON/OFF
対象商品:
87201387

これまではコードの途中にスイッチをつけていたが、これは使うと、コードの加工をしなくてもいいので楽ちん(^_^)v

I'sBB 様2019-07-05
用途:
婆さんのラジオのON/OFF
対象商品:
87201362

控えめに言って最高。
AMラジオ等のボリュームを下げたらオフになる等のシンプルなタイプに使いました。
年寄りがバンド選択ツマミに触れたらズレて自分で合わせられなくなって騒ぎ立てるので、ON/OFFのみで誤操作をしなくなる&ベッドの手の届く範囲に先端を置いておけるという超便利超快適。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
客室冷蔵庫のスイッチとして
対象商品:
87201362

手元スイッチの機能としては、ON時にランプ点灯機能があれば満足。

2019-02-05
用途:
お風呂場に取り付けた換気扇のスイッチ
対象商品:
87201353

そろばんに昔ついていた煙突の穴に換気扇を取り付けてそのスイッチを付けたくてこれを買いました

2018-03-27
用途:
仏壇の電気を手元スイッチに。
対象商品:
87201362

コンセント中継本体がもう少しコンパクトだと、収まりがスッキリ出来ると思います。また、手元コードが横から出るとか、収まり良さそうです。

2017-07-04
用途:
集塵機のオンオフスイッチ用として使用
対象商品:
87201362

サンドブラスト用集塵機のスイッチとして使用しています、使用前はその都度コンセントを差していたのですが、使用後は手元でオンオフができるのでとても良いと思います又楕円形のスイッチも握りやすく使いやすいですね。今後の使用でどれ位持つのかが心配ですが今のところは問題はないです。

2017-06-02
用途:
トイレの温水便座設置用の周辺パーツ
対象商品:
87201353

換気扇のON/OFF用として使ってます。
賃貸で工事の必要が無いので重宝してます。