電池BOX 3×10のレビュー

平均満足度 3.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電池BOX 3×10 ELPA
ELPA
408 / 税込 449
電池:単3×10本 直列15V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
自動車のバッテリー交換

自動車のバッテリー交換時に、各メモリーぶっ飛び防止。
カーステレオや、ナビ、時計だけでなく、ECUのパラメーター保護の為です。

2026-01-06
用途:
電子工作
対象商品:
87202735

接触不良が起きる時があります。
両端が割れやすいです。

2021-05-11
用途:
代替えの電池の電池ボックス
対象商品:
87202735

電池が消耗、代替えの電池の電池ボックスとして購入しました。単三充電電池を購入して長年使ってきた噴霧器が甦り満足しております

2020-12-19
用途:
電気製品の転用電池
対象商品:
87202735

白物家電のニッケル水素電池14Vが、古くなって、うまく充電できなくなったので、今回購入した電池BOXに、単Ⅲ1.5Vニッケル水素を10本装着したところ、うまく白物家電を再稼働させることができた。以前より、稼働時間が短くなったが、これで良しとした。

2021-06-30
用途:
フリーライセンスラジオの外部電源
対象商品:
87202735

本体のプラスチックの厚みに不安感が!
通常の使用では問題無い

有限会社アスコ通信特機 様2021-07-08
用途:
ニッカド電池用のケースとして

入れて最初は良かったですが何度か充放電を繰り返すと電圧が出なくなった。
調べてみるとケースの中が狭く電池が動かないため一度プラス側が離れてしまうとマイナス側のバネでは元に返らない為。
振動で外れないのは良いけどちょっと固すぎです。

2人が参考にしています
2020-01-07
用途:
電装部品のチェックのため
対象商品:
87202735

普通の使用できています。できれば+-のスナップの端子をそれぞれの端に付けてくれると,いろいろな電圧を取り出せるのでありがたいのですが無理でしょうか?

2人が参考にしています
2019-09-12
用途:
工作
対象商品:
87202735

これは便利今迄4本用二個と二本用一個を繋いで使っていました。此れならニガド電池10本で12V、乾電池10本で15Vが取り出せます。

2019-07-15
用途:
LED警告灯(12V)用電源に
対象商品:
87202735

古くなって交換した自動車用バッテリーを電源に使用していたが、劣化が進んで充電できなくなってしまったため電源用に購入。通常、12Vなら乾電池8本だが、eneloop(1.3V)を使用したかったため、8本では1.3V×8本=10.4Vしか出ないので、1.3V×10本で13Vとした。少し電圧高めだが、消耗して電圧が下がると思われるためちょうど良かった。動作も良好である。

1人が参考にしています
大豊産業株式会社 様2017-07-28
用途:
機械のメンテナンス時に使用しました
対象商品:
87202735

大変使いやすくて、価格が安いわりにとても満足できる商品でした。また注文したいと思える商品でした。