電池BOX 3×8のレビュー

平均満足度 4.19 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電池BOX 3×8 ELPA
ELPA
361 / 税込 397
電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
電子工作
対象商品:
87202753

接触不良を起こす時があります。
また両端部が割れてきやすいです。

Pancho's Private Hangar, inc. 様2023-02-25
用途:
二輪車用のETCの電気工作に
対象商品:
87202753

モノタロウでは細かなもの取り扱いもあるのでたすかります。実験用なので品質は問いません、すぐ入手できるのがありがたいです。

2022-05-27
用途:
自動車のバッテリー交換時のメモリーバックアップ
対象商品:
87202753

8本用の電池ボックス(12V)はなかなか見かけないので、自動車のバッテリー交換時のメモリーバックアップ装置を作成するために購入しました。

2022-10-28
用途:
専用の電子機器に使用
対象商品:
87202753

ぴったり合いました。
この商品のコスパは最高レベルですね。

2021-06-30
用途:
外部電源で使用
対象商品:
87202753

フリーライセンスラジオの外部電源用として購入しました。
問題無いようです。

2021-03-11
用途:
ハンドコントローラーの電源に
対象商品:
87202753

コントローラーと電源ボックスが別々で使いにくかったので、一体型にするための電源ボックスとして使いました。
充電式の乾電池は僅かに直径が太目にできているので、硬いボックスでは入らないことがあります。これなら大丈夫です。
どのメーカーのものも同じですが、マイナス側のバネが弱いので、プラス側が確実に接地するように指で押したやると良いようです。

1人が参考にしています
2021-02-03
用途:
自動車用DC12V電源でのテスト
対象商品:
87202753

今まではDC12Vを使ってテストするときは、車のバッテリーに仮配線してやっていましたが、これを入手したことで単三を8本直列してやって電源が確保できます。
いちいち車の所まで行かなくても、試作途中にテストできてしまうのが助かります。

1人が参考にしています
ユウゲンガイシャ ハマショウライン 様2022-06-07
用途:
交換
対象商品:
87202753

サイズがわかりやすいように、細かく記入してほしい。

1人が参考にしています
2019-04-15
用途:
通電確認用として
対象商品:
87202753

LEDテープやその他電装品の12V通電を今まで単1電池で確認してました。
これがあるとニッケル単3電池で確認出来るので便利です

群馬大学 様2019-04-22
用途:
装置部品
対象商品:
87202753

特に問題なく使用できました。
迅速な対応ありがとうございます。

株式会社ケアコム 様2018-08-06
用途:
現場で機器テスト用電源として使います。
対象商品:
87202753

持ち歩くので外側に電極がむき出しだとショートする恐れがあります。ビニールテープで絶縁して使っています。

1人が参考にしています
2018-01-22
用途:
カーバッテリー脱着時のバックアップ作成
対象商品:
87202753

電池を入れたあと外れる事もなく、しっかり収まっています。使いやすいので助かりました。

3人が参考にしています
2017-11-03
用途:
製作ロボットの電源として使用。
対象商品:
87202753

2、3回使用したところで、マイナス極側の取り出し部金具かしめが外れ、電圧取り出しが出来なくなりました。圧接が不十分のようです。今後はここの電池BOXは買いません。

サカエヤベーカリー 様2017-05-19
用途:
12ボルトの電気製品に使用。
対象商品:
87202753

なかなか12ボルト用が見つからなかったので助かりました。

1人が参考にしています
2016-12-25
用途:
バッテリー交換時のバックアップ電源作製
対象商品:
87202753

エーモン製(999円)だと乾電池が6個しか入らないので充電式電池は使用できない(1.2v×6個=7.2vしかない)
プラグが9v電池と共通なので取り外せば9v電池も使用できる。100均のクリップとバッテリースナップ
とこの製品で578円でした。乾電池(12v)・充電式電池(9.6v)・9v電池使用可能です。

1人が参考にしています
2016-11-07
用途:
LED格納箱の警報装置のメンテナンス
対象商品:
87202753

腐食により作動不良であったが、簡単に修理できました。

2015-05-31
用途:
スプリング(マイナス極)が・・・
対象商品:
87202753

マイナス側で抵抗が多くて電圧降下が激しくなっている。
スプリングが鉄線なので仕方がないと考えていると問題
があります。昨今の充電電池の大電流化に対応して置か
ないと商品価値を失うことになりますよ!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2015-03-05
用途:
簡易電源の取り出し
対象商品:
87202753

しっかりと電源が取り出せ、使い勝手が良かった。しかし、バッテリースナップ式ではなく、リード線式の方がいい。

2015-09-21
用途:
防犯
対象商品:
87202753

まあいい

2015-03-05
用途:
簡易電源の取り出し
対象商品:
87202753

しっかりと電源が取り出せ、使い勝手が良かった。しかし、バッテリースナップ式ではなく、リード線式の方がいい。