コンタクタリレー(補助継電器)のレビュー
2020-07-17
- 用途:
- キャンピングカー100V切り替えに利用
- 対象商品:
- 87369545
mufr4ー10122が入手出来なかったので
こちらを利用した
少し高くなったが 目的の切り替えが出来た
今回はやらなかったのですが
2回路並列で配線すれば 2倍の電流が流せるかも
マルテック 様2018-04-09
- 用途:
- プレス機械の修理に使ってます。
- 対象商品:
- 87369545
現行は富士電機のリレーが付いているのですが、富士電機に同じものが
既に廃版になっており、結線に困っていました。動作の結線場所が違うので、線を引き延ばしてつなぐ必要があったため、困ってました。でもこのリレーは、富士電機の旧型と同じ位置に端子があるため、そのまままつなげます。助かってます。
2017-09-25
- 用途:
- キャンピングカーの外部電源とインバーターの切り替え
- 対象商品:
- 87369177
こちらの商品は自動でインバーターの出力と外部電源の出力とを切り替えてくれるので助かります。
5人が参考にしています
株式会社バンテック新潟 様2017-09-08
- 用途:
- 特殊車両内の電源自動切り替え用(外部AC入力、発電機、DC→ACインバーター)に使用
- 対象商品:
- 87369177
過去からの実績が有り、トラブルも無く安心して使用可能です。
2017-04-22
- 用途:
- 外部電源及びインバーターの切り替えリレーとして
- 対象商品:
- 87369177
取り付けも終わり良好です配線図が専門的に書かれていますのでわかりませんでした。
1人が参考にしています
ロードクルーズ大和高田店 様2019-12-04
- 用途:
- キャンピングカーの商用電源とインバーターとの自動切換え
- 対象商品:
- 87369177
いろいろ探してここにたどり着いた。キャンピングカーで定格2500w最大5000wのインバーターに耐えれる仕様を探したが見つからなかった。本製品の100v遮断電流は33Aであるが定格電流は10A。ほとんどの方は1000w以上使用されることはなく問題ないが、私のようにエアコン・ポット・レンジについて、2台同時使用すると考えるとリレーが破損のリスクが大きい。よってリレーを2台購入し並列配線で2台取付とした。作業性は良好 耐久性はこれからとなる
2018-05-03
- 用途:
- 100Vモーターの正逆回転切替回路に使用
- 対象商品:
- 87369317
同時使用予定の春日コンタクタリレーMUFR10-5132(注文コード;87369247)が未入荷の為、現在使用待ち状態。→未使用の為何とも評価不能。