ショートバー(端子台用)のレビュー

平均満足度 4.61 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
799 / 税込 879
コモン配線に便利な渡り金具です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-03-17
用途:
端子台での回路の分岐に使用
対象商品:
87402655

価格はリーゾナブル。必要数を切って使えるのが良い。(切れ込みがあるので来るのが楽)できれば1枚若しくは3枚単位で売って頂くとなお良い。

1人が参考にしています
2021-05-17
用途:
モノタロウの端子台にもピッタリ
対象商品:
87402664

モノタロウの組端子台(20A)に使いましたがサイズピッタリです。極数に合わせてニッパーでカットできるので便利です。

5人が参考にしています
2020-05-21
用途:
バッテリーの並列化
対象商品:
87347662

製品パッケージ表記「KASUGA ショートバー JTJ302B ピッチ15mm 定格通電電流 50A 10PCS. PATLITE Corporation MADE IN JAPAN 9H21 4573137486079」
※注文コード:87347662 … 複数のバリエーションがある
商品については、バリエーション単体の商品ページでも他
のレビューが一緒に表示される見難い仕様が変わっていな
い。(二年近く前に報告済)
10個 72.9g。絶遠被覆のお陰で、扱い易いです。
「春日電機 端子台 50A 4極 T30C」に取り付けて、100
Ah超のディープサイクルバッテリー×2の並列化に使用。
2ヶ月近く毎日充放電を繰り返していますが、腐食もなく
綺麗な状態です。不安なく運用できています。

2019-10-18
用途:
電気工作
対象商品:
87402655

このての商品はバラで売っていることが少なく、私のようなホビーユースでは10個もいらないが、安価であるのでまあ良い。3端子で使用するために購入したが、切れ目が入っているので簡単に折って使うことができる。

2人が参考にしています
2019-08-30
用途:
オリジナルの端子台に利用
対象商品:
87402655

確認したが無いとの回答だったので寸法を調べたら全く同じなので、オリジナル端子台に適合する。但しピッチ10、スペース8の物だけ。でも種類は豊富だから困る事は無いと思う。私の場合は12Pに6連を2本使い+-を分離した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2018-07-21
用途:
家庭用電気工作
対象商品:
87402594

極小出力の太陽電池パネルのコモン配線に利用
天下の春日さんなので、品質に問題があろうはずもなく

1人が参考にしています
2018-02-26
用途:
配線
対象商品:
87402664

使いやすいです。
錆がやや心配な所があります。
少し高い。

2017-03-12
用途:
専用端子台の接地用端子として、ジャンパー用に使用
対象商品:
87347671

板厚が厚く良くできている。ネジ固定方法が1端子当たり、1か所ですが
接触抵抗等が気になるときに、2点締めできるとなお良い。

1人が参考にしています
2017-05-24
用途:
装置内の配線
対象商品:
87402874

樹脂コート付きで不要なショートの心配も少なく使いやすいです。
カットしたい場合はペンチなどで簡単にできます。

2017-02-11
用途:
端子台の端子間の連結時
対象商品:
87347671

良い商品だと思います。簡単に端子間を同電位に保てます。端子台の端子間の連結には必需品です。

1人が参考にしています
結城設計 様2016-10-12
用途:
端子台と同時購入。
対象商品:
87402664

同極をまたぐのは大変。
これが有ると無いでは作業時間に大きな差が。
絶縁の被膜も助かる。
もう少し安価にと言うのは欲だろうか?

2016-09-30
用途:
自動車用電源ボックス作成
対象商品:
87402594

質感も良くサイズのばらつき等もなく非常に良い商品だと思います。
実は、サイズを間違えて購入しました。

2015-12-10
用途:
ショートバーとして使用
対象商品:
87402786

しっかりした作りで、任意に切って使えるため便利

2020-06-22
用途:
DC電源の分岐
対象商品:
87402664

T1008で12Vの分岐に使っています。背が低いので並べてもそんなにスペースを取りません。できれば、端子台と同じ極数のものがあると助かります。

3人が参考にしています
2014-03-07
用途:
車内配線
対象商品:
87402786

最近はナビ、ETC、ドライブレコーダー、時計(元々着いていな来車種が増えてる)などクルマの中で追加する機器が増えています。
エレクトロタップを使うと断線や接触不良、電力不足などの不安があり分岐ターミナルを使用しています。
コードで短絡していましたが、もつれた様になるので本製品を購入。
少し価格が高い気がしますが、非常にすっきりしたのでおおむね満足。

土地家屋調査士佐藤昭事務所 様2015-07-06
用途:
スピーカーのネットワーク回路作成
対象商品:
87402777

中間を削除して渡らせた場合、中間部分は絶縁することが多いはずです。この絶縁被覆無しの場合、絶縁材料を調達するのが面倒です。この次に購入するときは絶縁被覆付きTJ161Bにします。

2014-06-03
用途:
端子台のブリッジをスマートに済ませたくて
対象商品:
87402664

端子部以外が絶縁してあり便利

株式会社ギャジット 様2017-06-27
用途:
制御盤、配電盤製作
対象商品:
87402752

同社製の端子台とピッチが合わない。無理に止めればバリアーが破損。製品管理はどうなっている!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。