エアーインパクトレンチ 軽量タイプのレビュー

平均満足度 4.35 (192件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ
モノタロウ
15,980 / 税込 17,578
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
192件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
安く良い工具です

だいぶ前に購入したレンチが具合が悪くなったので再度同じものを購入しました。このレンチは値段の割には力もありとても良い商品で安いので読型です。でも前からすると値段がだいぶ高くなりましたが使いやすいのでサイド同じ物を購入しました

2025-11-15
用途:
車両 バイクのメンテナンス
対象商品:
87883293

小型でパワーがあり使い勝手が良い気に入って数年使用していたが、エアーホースをつなぐと回転が始まるようになってしまった。仕方なくもう少し小型の物に代替えしました。補修部品が有れば修理して使い続けたかった。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
補修部品が出れば

DIYにて数年使用。この度ボタンを押さなくても勝手に回りっぱなしになってしまいました。分解の末、原因が分かったのだが部品が出ず残念ながら廃棄となりました。部品さえ出ればもっと使えるのに残念です。今後はパーツ供給のあるメーカーにします。

6人が参考にしています
2024-08-22
用途:
メンテナンス時
対象商品:
87883293

他の輸入品インパクトと比べるとパワーもあるし耐久性もあります。前に買った物は9年使いました。いろいろ値段とかパワーを調べた結果、またこれにしました。

2023-12-01
用途:
車とバイクの整備に
対象商品:
87883293

整備に大活躍しています。緩め側のトルクが大きいので用途は限定されますが、固着気味のボルトなど一発で緩みます。自動車のホイールの脱着も楽です。

2024-02-25
用途:
金型製造やメンテナンス時に
対象商品:
87883293

軽量タイプと書いてあったので購入、実際に手に取ってみると重みを感じる。
他社のを使用しているが今回、値段で決めてしまった。
他社のものより20g重いだけなので、気にならないかと安易に思っていたが
自分には気になるレベルでした。今後は気にならないように使い込むしかないが
物が悪いとかではなく。自分の見立てが甘かったという事。

2人が参考にしています
2023-12-06
用途:
自動車整備

軽くて小さくて使い易い、見た目以上にパワーは有る。

協栄鉄工所 様2023-01-26
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
87883293

私には少々非力な感じがしましたが、必要にして十分なトルクがあります。

2人が参考にしています
2022-08-27
用途:
自動車整備
対象商品:
87883293

軽いのは楽でいいですね。
トルクが切替できるのもいいです。
一番弱いダイヤルの弱さはタイヤの取り付けに使うにはボルトに優しいのであれでいいんじゃないですかね。
最後はトルクレンチで締めるので問題なしです。

1人が参考にしています
2022-05-19
用途:
自動車のタイヤ交換時
対象商品:
87883293

思ったより軽くて使いよく力も十分でこれから愛用したいと思います。

2023-02-27
用途:
ホイールの取り外し
対象商品:
87883293

とても軽くてこれまで使っていたのより使いやすいです

有限会社フィールドオート 様2022-06-04
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87883293

軽くてコンパクトなので使いやすいです。トルクも有り購入して良かったです。

2022-01-28
用途:
タイヤ交換
対象商品:
87883293

思っていたより、軽くてコンパクトでした。
見た感じは、使い勝手が良さそうです。
まだ、使用していませんが、タイヤ交換に使うのが楽しみです。

2021-10-07
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
87883293

締め付けるトルクが3段階有ります、弱いのが68Nです、軽自動車に最適です、弱いで締めて、トルクレンチでその車にあったトルクで締めたらバッチリです、意外とちっさいので扱いも良いですよ。

4人が参考にしています
2021-09-25
用途:
自動車整備
対象商品:
87883293

軽くて能力も十分でコスパも良し、言う事無し!
あとは耐久性だけですね。

2021-09-03
用途:
車、バイクメンテナンス
対象商品:
87883293

大手の有名ブランド商品も確かに良いですが、金額が高い。しかしモノタロウのプライベートブランド商品は数々使用してきましたが、有名ブランドに引けをとらず良い品質、手頃な金額でしたので、日頃から愛用してます。
今回は、インパクトが必要になり購入する事になり色々なメーカーのインパクトを見ましたが、やはり、大手のメーカーは高い。しかし、ケチって訳わからない外国産を買うのも品質が信用に欠けてしまうし。ものは試しに、いつも愛用の工具、モノタロウで、購入に決め購入してみました。結果、必要なねじも緩みしっかりとしたトルクがあり問題なく使用出来ました。まだ、数回しか利用してないのであとは、耐久性ですね。

1人が参考にしています
2021-04-20
用途:
金型組み立て、分解
対象商品:
87883293

以前はモノタロー品のATI021E品を使用していましたが、重量が重くもう少しトルクの有るものをテストしたくこちらを導入。
とにかく軽く、トルクかかりも良い。作業性が格段にUPしました。
価格は倍ほどしますが、それ以上のパフォーマンスです。
もうしばらく耐久性を見極め、良さそうなら工場内全てをこちらに更新していく予定」です。

1人が参考にしています
栄運送 様2021-04-11
用途:
ホイール脱着
対象商品:
87883293

当方は運送業なので何台もの車のタイヤ交換をしなければなりません。
今までセット品のインパクトを使っていましたが、このインパクトは軽くてパワフル。持っておくべきエアツールです。

1人が参考にしています
2021-03-29
用途:
車の整備
対象商品:
87883293

軽量でコンパクトで良いです!
小さいのでパワーが気になりましたが十分でした!
普段はタイヤの付け替えくらいしか使わないので今のところは十分です!
コンプレッサーは36lを使ってて2本くらい緩めると再加圧を始めますが、そのまま5本外せます!
あとは耐久性がどんな感じかな?ってところです。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
オートバイ・自動車整備
対象商品:
87883293

他の方も書いていますが,先端部のリングの精度が悪く,ソケットの脱着が困難です.
先端のリングをグラインダで少し削ってちょうどいい感じになりました.
でもまあ価格的には満足といったところでしょうか.
ガチガチに締まったスプロケットナットが一発で外れました.

1人が参考にしています