グロメット NGシリーズのレビュー

平均満足度 4.94 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
   
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-03
用途:
照明器具のコード出口の保護の為。
対象商品:
88358103

今までと同様に問題無く使えています。品物的には問題はないのですが単価が安いので送料負担がネックです。

軽運送 便利屋ヨッシー 様2022-07-20
用途:
ボート整備用
対象商品:
88358094

マイボート屋根に15Wソーラーパネルを設置する際に少々の加工を施す必要があり。配線穴8ミリ用パッキン作成で使用した。わずか2個しか使わなかったが、この手は地方で探すのは大変なんだな。助かりました。

2022-03-31
用途:
自社製品の固定用
対象商品:
88358112

手頃な価格です。
欲しい時に直ぐに手に入る安心感が良いです

2021-08-06
用途:
プラボックスのケーブルを通す箇所に取り付けてケーブルへのキズ付き防止に使用します。
対象商品:
88358146

使用するボックスの板厚に丁度合いしっくり来ています。

2021-06-10
用途:
カバーの緩衝用
対象商品:
88358112

なかなか店頭にないのでモノタロウで購入。
安く購入できて助かりました。

2020-12-13
用途:
アンプ内蔵のケースからスピーカー線の取り出しに使用
対象商品:
88358042

径の小さいグロメットが、なかなか見つからず、長い間、あちこと探し廻っていましたが、やっと見つけました。
届いた物は自分の思いにバッチリの商品で、十二分に納得しました。
同じ事を感じている方も多いと思います。
是非、今後とも作り続けて頂きたいと思っています。
有難う御座いました。

2021-02-15
用途:
配線工作時に使用
対象商品:
88358042

ゴムの品質や加工精度も良く、10個入りで(1ケあたりに換算すると)この価格は安いと思います。

2020-05-20
用途:
エフェクターの部品
対象商品:
88358094

BOSSというギターなどをやる方なら誰でも知ってるメーカーのエフェクターの電池の蓋を止めるところの補修部品として使用。異質な使い方でしたが、ぴったり。
結構壊れるのでどっかで広告すれば販促できるかもです笑

2019-09-05
用途:
機材のメンテ
対象商品:
88358094

本来の使い方とは違うかもしれませんが、BOSSのコンパクトエフェクターの交換用のゴムとして使えます。値段も安くたすかっています。

1人が参考にしています
EHCコンサルティング カトウ 様2019-12-14
用途:
旧車用機械式電気時計の修理、レストア
対象商品:
88358042

自分の用途ではジャストサイズの一つだが、多少サイズが大きい物も必要とするので種類を多くしてほしい。

2019-08-03
用途:
バイクのハーネスをフレームの穴に通す時にこのグロメットを利用してハーネスを養生する為。
対象商品:
88358076

バイクのフレームの穴に直にハーネスを通すと振動でハーネス、フレーム共傷めてしまうのでこのグロメットを利用してハーネスを保護します。
色んなサイズがある事からピッタリのグロメットを選べるのが有り難いです。

2019-07-26
用途:
楽器の修理に使用
対象商品:
88358094

とくに問題なく使用。
販売店まで距離があるのでありがたい

2018-07-06
用途:
BOSSのエフェクター向け替えブッシュ
対象商品:
88358094

エフェクターネジのゴムブッシュが劣化で割れたので交換用に。
サイズもぴったりでした。

1人が参考にしています
2020-04-24
用途:
BOSSのエフェクター用
対象商品:
88358094

何の問題も無くつかえますが、純正品では無いので完璧を求める人にはオススメしません。

2017-12-04
用途:
補修
対象商品:
88358042

買って良かったです。ポン付けでおすすめできます。◎

2017-08-14
用途:
ケーブルの保護に使用しています。
対象商品:
88358076

柔らかさも十分で、穴に通しやすいです。特に不満はありません。

デザイニングデポ アックス 様2017-07-08
用途:
ケーブル等の保護
対象商品:
88358121

安いので気軽に使えるし、電線などを筐体穴の角から適度に保護してくれる。