スパイラルケーブルグランド RSPシリーズのレビュー

平均満足度 3.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業
タカチ電機工業
199 / 税込 219
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスコ通信特機 様2025-01-21
用途:
BOXからのケーブルの取り出し

抜け防止部分にゴムが入っており結構効いてます。
スパイラルの部分も柔軟性がありケーブルの保護に役立っています。

1人が参考にしています
2024-11-22
用途:
リモコンボックスのケーブル導入に

VCTFなど丸断面のケーブルをリモコンボックスに引き込むところに体裁よく使えます。

2022-11-02
用途:
メルトポットの修理
対象商品:
88366092

電気コードの折れ曲がりが少なくなり、断線の心配が無くなった。

2022-05-28
用途:
電源コードの保護
対象商品:
88366135

据え置き型バイブレーターのコードアーマーとして使用。
これが純正品なので仕方なく使用しましたが、もう少し工夫が欲しい。
ナット部分を外して、直接機械本体にねじ込み。
使用者の不注意ではあるが、どうしても電源コードを引っ張ってしまうので、ねじ込み部分のプラネジが割れてしまいます。
電源コードが本体に固定されている機械ならまだマシなのですが、この商品で固定するタイプなのでまた割れるのは時間の問題でしょう。
ネジ部を鉄製にするとか、何とか良い解決方法を見つけて欲しいものです。

2016-01-24
用途:
配管ホースの折れ防止
対象商品:
88366117

本来電線の保護目的の商品ですが、配管ホースの折れ防止に使ってみました。ホースのホールドも良好で、他社同品より安価ですが樹脂特有のバリ等も気にならず、大変良い製品と思います。

2019-07-07
用途:
ケースから出るの電源コードの保護
対象商品:
88366092

適合ケーブルの経が3.5から6ミリということで買ったが、大きすぎ。使い物にならない。一応サイズらしきものが表記されているが、わかりにくいのでとりあえずの購入であったが、全長68ミリ、最大外経が18ミリ。AC電源線の丸いケーブルの引き出し部分ではGood。小型の小物を作ることを考えている人には不向きですよ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。