耐熱グローブのレビュー
- 用途:
- 高温の物の運搬
- 対象商品:
- 88821135
高温の物を運搬するために購入しました.耐熱性は高いと思いますが,使用状況は個々に異なりますので,効果は試してみるしか無いと思います.
- 用途:
- 乾燥機から80°~120°位のステンレス製トレーの搬送時に使用しています。
- 対象商品:
- 88821135
耐熱性は問題ないのですが、毛羽のホコリが少し出てしまうため、
何かコーティングしてあればいいと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 溶接用
- 対象商品:
- 88821135
あまり利用頻度が多くないので安い商品を探していました。
各現場に渡していますが、特にクレーム等はないので
次回も購入すると思います。
- 用途:
- 電気炉から、熱処理をした商品を取り出す際に使用しています。
- 対象商品:
- 88821135
耐熱性に優れ、安心して使用しています。
少し、ゴワゴワ感が有り、使用ズラづらい点が、タマニ、キズです。
- 用途:
- 熱い物の取り出し
- 対象商品:
- 88821135
5本指タイプなので使いやすいですが、200度くらいのものでも少し長く持つと熱く感じるので、使い方は工夫が必要です。耐久性はこれからです。
- 用途:
- 食品鉄板の取り出し
- 対象商品:
- 88821135
このグローブだけで熱さが軽減され作業がしやすいが、連続使用しているうちに、やはり熱さが伝わり手が痛いので、タオル等も併用している。同様の機能を謳うグローブの中ではかなり低価格なので重宝する。
- 用途:
- 金属の加熱加工用
- 対象商品:
- 88821135
耐熱グローブは高価なものが多いので安いこちらを購入しました。あまりの大きさに届いて笑ってしまいました。手は大きい方ですが中に軍手をしても余裕ありすぎます。小さいよりかはマシですが、女性の方なんかは「全長26cm」と写真の形状から現物を判断して決められる方が良いと思います。厚みはあるので耐熱性は高そうです。
- 用途:
- 焼成品の取り出し。
- 対象商品:
- 88821135
今までは軍手2枚重ねの作業で表の軍手が熱で溶けて穴が開いていたが
これはそのような箏はない。
また、このグローブ1枚だけで十分に熱さに耐えることができる。
サイズは若干大きいです。
- 用途:
- 金型の洗浄時に使用
- 対象商品:
- 88821135
今までは綿の軍手を2枚重ねで使用しておりましたが、この手袋だと1枚でOKなので助かります。脱着も容易で200℃近い金型を触ってもそこそこの作業は出来ます。但し濡れてしまうと暑さが直に伝わってしまうので、洗浄中はゴム手袋、金型の脱着、開放にはこの手袋を使用しております。
- 用途:
- パンオーブン板の取り出し
- 対象商品:
- 88821135
200~250℃の環境下で使用しています。
軍手感覚で装着できるところが良いです。耐熱効果も良く、指も動かしやすいです。
- 用途:
- キッチンのオーブン用
- 対象商品:
- 88821135
ガスオーブンの天板の出し入れに使用しています。手袋なので使いやすく、250度でも熱さを感じませんので重宝しています。
値段も手頃でした。