パワーエースコグのレビュー

平均満足度 4.82 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーエースコグ バンドー化学
バンドー化学
1,398 / 税込 1,538
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。 【用途】さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社伸和建設 様2024-06-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
88373591

メーカーパーツリストに記載されていたので注文.
費用も安く助かりました.

有限会社山本組 様2023-11-13
用途:
土木工事の機械
対象商品:
88373634

このベルトを使用している機械は、よくベルトが切れるのでいつも予備に持ってます。すぐに入荷できるので助かります。

1人が参考にしています
2023-02-20
用途:
小型重機エンジン整備
対象商品:
88373652

3tショベルローダーのエンジン冷却ファンベルトの交換に使用した。エンジンメーカーの純正品より安価であり耐久性もあるので満足しています。

有限会社菊池電設工業 様2022-12-30
用途:
ボブキャット
対象商品:
88373643

ボブキャット s100に使用
純正は簡単に手に入らないですし、この商品を年1で交換しとります。
純正同等とはいきませんが少し張り気味で使用しています。

師定株式会社 様2022-12-16
用途:
液肥の散布
対象商品:
88373652

コグベルトが見つからず困っていましたが、入手出来て助かりました

2022-08-07
用途:
旧車のファンベルトに使用
対象商品:
88373607

ベルトサイズ表示がはっきりしているので 買い替え時のサイズ確認が出来て良いです。

2022-04-09
用途:
機械の整備
対象商品:
88373607

現状のベルトが廃番になっているようでしたので,規格とサイズを参考にこの品を選定しました.山形状が一致しており,取り付けも順調にできました.

株式会社モリプラ 様2022-08-02
用途:
コンプレッサー修理
対象商品:
88373661

必要な時に必要なサイズが直ぐに手に入るので助かります

岡口オート 様2022-04-01
用途:
工場のコンプレッサーベルト
対象商品:
88373747

今まで部品手配に困ったものが直ぐに手に入り助かる。

2021-11-15
用途:
コンクリートカッター
対象商品:
88373582

ホームセンターでは注文後一週間でしたのでの、すぐに届き、助かりました。切れ味も回復しました。

2021-06-21
用途:
小型工作機械の主軸駆動用に
対象商品:
88373625

省スペースで高トルク、M型,K型ベルトからの設計変更に満足しています。

株式会社伊藤組 様2021-05-23
用途:
アスファルト舗装版の切断
対象商品:
88373634

切断機とエンジンの接合ベルトとして使用しています。負荷がかかるところですが、結構長持ちします。

梶設備株式会社 様2022-08-07
用途:
クサカルゴンの同等品
対象商品:
88373677

使用中のクサカルゴンベルトが消耗したので同品番を注文しました。

2021-07-15
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
88373634

純正パーツなので、特に使用した感想はありませんね。

2020-10-28
用途:
産業機械のメインベルト
対象商品:
88373686

メーカー指定の製品なので満足です
近くのメーカーさんでは注文してから入庫連絡来て
改めて時間を作って取りに行くので面倒でした。

2019-12-06
用途:
機械モーターからの駆動用
対象商品:
88373634

最近入手しにくく成ったが モノタロで安価ですぐ入るためありがたい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-07-31
用途:
ドラムベルト交換
対象商品:
88373756

安価で納期が早いのが、とても助かりました。品物も交換後10日経ちますが全く問題無く好調です!!

2017-05-07
用途:
コンプレッサーのモーターベルトの交換
対象商品:
88373704

値段も手ごろで交換も楽に出来ました
何よりも納期が早いのが、助かります。

株式会社平建設 様2017-01-13
用途:
舗装カッター工具の駆動伝達ベルトとして
対象商品:
88373582

さすが規格もの。確りしています。作動もバッチリ。OK

長谷川畜産 様2016-07-14
用途:
牧草刈作業機の交換部品
対象商品:
88374011

フランス製の牧草刈作業機(KUHN社の6連ディスクモアー)の
純正Vベルトの代替品として購入しました。
機械購入から15年経過しVベルトがかなり伸びてテンション
の引き代が僅かになって来たので交換を検討していましたが、
純正品はフランスからの船便で送られてくるとの事で
1本2万円×4本と高価なので、何か国産品で代替出来ないか
数年前から探していました。
海外の農機具部品の互換情報を扱うサイトで113インチの
5V型Vベルトが適合するとの記述を見つけたので
試しにこちらを購入しました。
純正品より1インチ短いので取り付けはややキツ目ですが
使用すればすぐに馴染んで緩むので普通にテンショナーを
締めこんで調整が可能でした、まだ2ヘクタール程作業した
だけですが異音や異常な発熱も無く特に問題は無い様です。
この製品が純正品に匹敵するかどうかは不明ですが
(その前に機械本体の寿命が・・・)
価格が3分の1なので5年以上使えれば上等かと思います。