ミニチュア玉軸受 開放形のレビュー

平均満足度 4.83 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
169 / 税込 186
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-29
用途:
リールのメンテ

普通にリールのボールベアリングとして使えるのでメンテ用としてストックしています。

2025-04-17
用途:
機械の組み立て

毎回、機械商品の製造に使っているが、問題無く使用出来ている。
これからも使用予定。

2022-07-02
用途:
電鍵 (HI・MOUND HK-808) のメンテナンスに使用
対象商品:
88926083

汎用品で交換できるかチャレンジしてみました。寸法も一致し無事交換できました。

2022-03-03
用途:
食器棚の吊り戸車の修理
対象商品:
88926275

大手住設メーカー製食器棚の戸車に使用されているハウシング樹脂製のボールベアリングが摩耗したので、メーカーから部品を購入しようとしたが、供給を拒否されたので、近いサイズの本品を購入。ピッタリはまって満足。モノタロウさんありがとう。

2021-05-27
用途:
シマノアンタレススプール受け用として購入

シマノアンタレスのベアリング交換用に購入。
脱脂後リール用オイルを注油し取り付けましたが、新品時並みの回転が戻り大変満足しました。

2019-08-16
用途:
リール用にリピート購入しました
対象商品:
88926047

前回シマノ カルカッタ201XT用に購入して、驚くほど回転性能が向上したので、新たに購入したカルカッタ101XT用にも買い求めました。
同時に買ったパーツクリーナー洗浄、オイル注油をしたら、バックラッシュを心配するほど回転性能が向上。
開放型でメンテナンスが楽なので大変気に入ってます。

2019-07-06
用途:
シマノ カルカッタ201XTのベアリング交換用
対象商品:
88926047

メンテナンスが楽な開放型を購入しました。
このベアリングにリール用オイルを挿すだけで驚くほど回転するようになりました。
私見ですがベアリングはメーカー製の安価なもので充分であり、オイル次第で回転性能が上がると思います。
このベアリングには満足しています。

2018-12-01
用途:
エアグラインダーのOH
対象商品:
88926171

よく壊れるパーツなので、助かっています。海水中で使用する為、閉鎖型はすぐに錆びついてしまうので、メンテナンスの際に開放型に交換しています。問題なく使用できてます。

2019-02-15
用途:
室内バーレスヘリのグリップ稼動部に使用した。
対象商品:
88925986

現在の状況、安定し稼動している。このまま状況観察、良ければ、
今後も利用して行きたいと思う。

栄光電子上郷店 様2017-10-04
用途:
約30,000回転の軸受けに使用。
対象商品:
88926144

さすがNSK!大変スムーズに回り、文句ありません。
メイドインジャパンですか?

2017-09-17
用途:
リールメンテナンス
対象商品:
88926013

予想通り良かったです。
あともう少しサイズを増やして欲しいです。

2017-08-30
用途:
模型の軸受けの交換
対象商品:
88926013

注文後すぐに届き有り難かった。商品はメーカー品で有り問題なく使用できた

2017-04-02
用途:
ラジコン用
対象商品:
88926013

同じサイズでもモノタロウ店が一番安く販売してたので助かりました、発送に関しても迅速な対応でしたので気持ち良く購入する事が出来ました また購入する時もモノタロウ店で購入したいと思っています。

1人が参考にしています
2016-05-19
用途:
ラジコン用
対象商品:
88926284

安い

2016-01-29
用途:
自転車ペダル
対象商品:
88926241

よく回ります
このやすさなら使い捨てでもok!

2015-02-03
用途:
釣り用リールのオーバーホール
対象商品:
88926162

リールの場合、ベアリングをメンテナンスのたびに外して洗浄するよりは、いっそう替えてしまう方が作業が効率的です。
専用のものは使い捨てには耐えれない値段ですので、やはり、こういったベアリングが重宝します。
使用感は大差ないです。
むしろ常に新品にできる分、はるかに有利です。
おすすめします。

2015-07-01
用途:
リールのフルベアリング化
対象商品:
88926013

各サイズ格安購入出来てとても助かります。

2014-06-06
用途:
歯科用エンジン内部の修理
対象商品:
88926013

買い換えて一番新しいコントラアングルハンドピースが研磨剤の影響か、動かなくなりばらしてタービンオイルで洗ってみたところ
ある程度動くようになったのですが、欲が出てもう少しばらそうとしたら、ミニチュアベアリング内のベアリングがぽろぽろ出てきて組み立て不能となりました。サイズだけを頼りに購入してみたのですが、なんとか古い軸受を外し新しいものに入れ替えることができました。
内部構造を知ることができ、安く再生できて喜んでいます。

2人が参考にしています