ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形のレビュー

平均満足度 4.83 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
NSKマイクロプレシジョン(ISC)
209 / 税込 230
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-19
用途:
釣りのリールに使用。
対象商品:
88926634

感想:とても良い感じと思う。改善点:特に無いと思う。

2023-07-12
用途:
スピニングリールの軸受け交換品として
対象商品:
88926476

ゴトゴロと回っていたラインローラのベアリングを当製品に交換巻き上げも大変スムースに成り
良い使用感です。今後の経過を観察します。

2023-02-23
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
88926573

ダイワのレバーブレーキリールのベアリング交換に使用。リールを巻く時のゴリ感も解消された。

2022-09-20
用途:
釣具のメンテナンス時
対象商品:
88926537

リールメンテナンスに使用。ベアリング・ワッシャーも簡単に掴め、非常に使いやすい!

株式会社鈴幸 様2021-09-10
用途:
釣り具のパーツとして
対象商品:
88926354

リールの軸に入れるベアリングとして買いました。最近ダブルボールベアリングが流行っているがセラミックベアリングよりもラジコンカーでも証明されているプレシジョンベアリングの方が断然いいです。

3人が参考にしています
2021-11-12
用途:
ダイワ トーナメント磯 ラインローラー
対象商品:
88926397

リピート購入です☆ダイワ製ラインローラーのベアリング部交換用に購入しました☆安くて助かります。

2020-09-01
用途:
リールスプール軸の純正カラー換装時
対象商品:
88926537

釣具メーカーやフリマサイトで販売されている物と比較して、安価で品質も良く満足しております。

2020-03-09
用途:
ベイトリール
対象商品:
88926424

開放型って玉の数違うのですね、最初の10投目位は凄いですよ、でも、オイル切れ早いのかな~密閉型と併用して使用しています、それから1mmワッシャ自作です

1人が参考にしています
2019-07-28
用途:
リール のスプール受けのベアリングとして使用。
対象商品:
88926372

シールドタイプのベアリングだった箇所を開放形のベアリングに交換するために使用しました。洗浄や注油などのメンテナンスが容易なためいつでもいい状態でリール を使うことができます。

1人が参考にしています
2019-07-28
用途:
リール のスプール受けのベアリングに使用
対象商品:
88926381

シールドタイプのベアリングだった箇所を開放形のベアリングに交換するために使用しました。洗浄や注油などのメンテナンスが容易なためいつでもいい状態でリール を使うことができます。

2019-07-11
用途:
釣のリールへ装着
対象商品:
88926573

問題なく装着できております。インナーにだけ当たるステンレス製調整シムを安く発売して欲しいです。

2019-02-19
用途:
釣り用リールのメンテナンス
対象商品:
88926397

元々ブッシュをベアリング化したので
動き的には満足ですが、問題は耐食性。
本メーカーにはキャストップというシリーズがあり
耐食性に優れているということなので
是非、使用してみたかったのですが
残念ながら本サイズがありませんでした。
オープンタイプなだけに、より耐食性に優れた
キャストップのラインナップを期待します。

2019-03-21
用途:
リールのベアリング交換
対象商品:
88926354

釣り具メーカーで買うより安く品質も良い!
まとめ買いして、定期的なメンテナンスに使用してます。

Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様2018-07-06
用途:
RCエンジンのクランクベアリングに使用
対象商品:
88926625

ステンレス製の為、耐久性はわずかに落ちると思いますがRCエンジンのベアリング破損の原因のほとんどが錆からくるものなので、総合的に長持ちするはずです。しかも、このサイズの厚み(シール無しは)これしかなく、適合品を見つけただけでも御の字何ですがコストの方も満足の行くもので大変うれしく思っております。流石大躍進を続けるモノタローさんです!他じゃ、簡単にこんな規格外のような商品は手に入りません。

1人が参考にしています
2018-09-26
用途:
リール アンダースピン40XDに
対象商品:
88926537

ダイワのUS40XDという小さなアンダースピンは、ZZだと3.0mm厚でダメなのです。なので開放のこれ、2.5mm厚。開放ですがハンドルカバーもあるのでマメに注油してやればOKです。なんでも置いてくれてますねぇ、ほんとに助かります。ありがとう。

2018-05-28
用途:
ラジコンヘリ
対象商品:
88926345

中華のラジコンヘリのベアリングが壊れたので交換しました。せっかくなのでNSK製にしました。とても満足しています。

1人が参考にしています
2018-03-10
用途:
ラジコン等
対象商品:
88926354

低価格で精度もよくて安心です。ラジコン用のオイルやグリスもあると助かります。

1人が参考にしています
2017-07-13
用途:
ハンドスピナーの軸受けに
対象商品:
88926381

以前使用していた他社の同サイズ品に比べ、より長時間ハンドスピンなーの回転持続が可能になりました。回転もスムーズでブレが少ないと感じました。

1人が参考にしています
2017-05-02
用途:
今回もドローン用に
対象商品:
88926354

前回のミニチュア玉でも軸が殆ど抵抗なく回ってましたが今回はステンレス製にしてみました素人では解からないと思いますが気持ち的に?良いのではと期待してます。

光整骨院 様2018-01-23
用途:
リール(釣具)のベアリングの交換
対象商品:
88926503

メーカー純正よりも値段が安く、回転性能も良く
満足しています。

1人が参考にしています