巻取り器用空リールのレビュー

平均満足度 4.43 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
巻取り器用空リール アポロ
アポロ
799 / 税込 879
【用途】電柵線
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-12
用途:
作業の時
対象商品:
88968844

単品では使えないけど、むしろ単品で追加買い出来るところがいいですね。

1人が参考にしています
三浦設計事務所 様2023-01-15
用途:
UL電線在庫用
対象商品:
88968844

手巻き器で使用しましたが、全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2022-09-01
用途:
ワイヤー巻取り作業
対象商品:
88968844

別の商品との組み合わせで使用しましたが軽くて丈夫で使い勝手が良い商品です。

2人が参考にしています
アグリジーゼル 様2021-11-08
用途:
配線の回収
対象商品:
88968844

この商品は半自動溶接機のワイヤーリールが同サイズで有る。

1人が参考にしています
2021-07-19
用途:
自作用のイカ手釣り巻き上げ機を作るために購入しました。
対象商品:
88968844

購入するまでホームセンターを探しても見つからなかったのですが、コード売り場に少し巻きついたリールを見つけましたが強度不足で非売品でした。ネットで探したらこの商品を発見。この商品に合う巻き取り器もありましたが、今回は手作りがメインなのでこの商品だけを購入です。ホームセンターで見たリール想定していたので届いてビックリ!強度があり頑丈な出来に大変満足です。現在は木材を加工して完成間近なので出来栄えを楽しみにしております。
ニックネーム:ジャンジャン

1人が参考にしています
2021-05-14
用途:
長尺オーディオケーブルの収納
対象商品:
88968844

屋外で一時的に使用するケーブルを巻いて、使用後の撤収、保管、整理整頓が楽になりました。

2人が参考にしています
2021-01-29
用途:
ホース収納
対象商品:
88968844

耐用ありがとうございました。
このリールは、コンプレッサーエアーホース20mを巻くのに使用します。
色々考えていました。良いのが有り良かったです。

2020-07-23
用途:
電気柵の電線の巻取り用
対象商品:
88968844

電気柵の移動時の電線の移動の時に 巻き取って使用してます。 電気柵用電線を200m巻き取れるようですが、100m用のリールもあったら良いかと思います。

2人が参考にしています
2019-10-01
用途:
長いLANケーブルの巻き取り
対象商品:
88968844

想像したとおりの使用感で満足しました。
なおケーブルの先端を引っかける溝があるとよかった。

1人が参考にしています
2019-08-03
用途:
高圧ホースの巻取
対象商品:
88968844

サイズが丁度よく引出および巻き取りがスムーズに行え作業効率UP

3人が参考にしています
2019-05-31
用途:
手締用PPバンドのリールとして
対象商品:
88968844

手締用PPバンドはねじれるので使う度に面倒さを感じてます。芯付のPPバンドは単価が上がるため、ねじれないような道具を探してます。本製品を半分に切って手締用PPバンドのリールとして使います。
現在作成中で順調です。モノタロウ様で是非開発して頂きたいです。一定の需要があると思います。

1人が参考にしています
2019-03-18
用途:
電柵のケーブル巻取り
対象商品:
88968844

特に問題は有りません。同じ物を使用中で追加購入しまいた。

個人 様2018-04-14
用途:
犬の超ロングリードの巻取り
対象商品:
88968844

50mのロングリードを買ったので、保管、犬が走り出した時の巻き出し、巻取り用に求めましたが少し大きかったようです。ただ、構造的には末端をリール外で固定する穴もあり、軸穴が40AのVU管よりわずかに太く、同じく40Aのキャップより細いので、回転軸は容易に作成できました。

1人が参考にしています
2018-04-03
用途:
農用具の保管整理用
対象商品:
88968844

量販店においても、取り寄せとなる商品であり、通販で即送付いただけるので助かっています。

1人が参考にしています
日本工営株式会社 様2017-06-26
用途:
電気計測ケーブルの巻き取りに使用
対象商品:
88968844

3C2Vで100m程度巻けるようです。200m巻けるものもほしかったが、概ね満足です。

3人が参考にしています
2017-03-04
用途:
有害鳥獣対策 電気牧柵 電線保管
対象商品:
88968844

米づくりで有害鳥獣のいのしし対策として電気牧柵を使用しています。
商品到着後すぐに電線を巻き取りました。これで保管がきれいになりました。次期使用時も使いやすくなると思います。200m巻き取りました

2人が参考にしています
2017-11-19
用途:
電気柵ようコードの巻取り
対象商品:
88968844

思ったより頑丈なつくりで満足しています。必要があればまた購入します。

2016-11-23
用途:
獣侵入除けワイヤー巻き取り
対象商品:
88968844

大変楽に巻き取る事が出来ました、巻き取り機を自作でパイプ加工して作りましたが、巻き取り機がもっと安価だと購入したいと思いました。

2017-01-15
用途:
電線の生理
対象商品:
88968844

思ったよりも小さく残念ながら全部まくことはできませんでした。

2016-02-14
用途:
レタスのトンネル 抑え 紐
対象商品:
88968844

マイカー線の巻き取り。と使用時に必要 このリールのおかげで 作業が効率化 されました・

1人が参考にしています