防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズのレビュー

平均満足度 1.25 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
14,980 / 税込 16,478
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケールスペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)使いやすい簡単操作5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。 【用途】食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-20
用途:
食品の計量

20台購入しましたが、2ヶ月ほどで8台故障しました。電源を入れると何も載せていないのに数値が-1・-2など安定しません。

2024-11-21
用途:
製品の重量測定、管理

3か月ほど前に購入した品がすぐに故障しました。
数値がぶれて測定ができない状態になります。
前回も同じものを購入しましたが、そちらも1年以内に故障しました。
改善をお願いします。

2022-05-13
用途:
肉のカット作業
対象商品:
89982417

以前から使ってます。当たりはずれがあります。 ただ、他の類似商品に比べると持ちがよいです。 故障の時もきちんと対応してくれました。

2021-05-18
用途:
食品工場で製品の重量確認
対象商品:
06784696

5台以上購入していますが、どれも1年以内に壊れます。
電源を入れると -2、-4、などと自動的に数値が減っていきます。
この現象が起きると電源を入れなおしても同様の現象が起き使用できません。
1日に20~30回程度しか使用しないのに故障の頻度が早いと思います。
他のレビューでも同様なので対応してほしいです。

2人が参考にしています
アイフーズ株式会社 様2020-05-11
用途:
カット肉の計量
対象商品:
06784696

昨年の8月に買ったが、数字のブレが出始めて2回ほど保証修理を行っている。このシリーズを何年も買い続けているが、同じような故障がたびたび出る。 故障個所が同じであるようだが、改善されてないのか? それとももともと弱い箇所なのか? 原因が知りたい。

2人が参考にしています
2018-07-24
用途:
食品製造の計量

今までに5台程購入しておりますが、すぐに壊れます。購入して1年もたたないのに電源ONして何も置かなければゼロの数値がー1とか数値が入ったり、計るたびに数値が違ったりします。こんなに早く壊れては、いくら低価だといえ1万円以上するのですから何とか改善してほしいです。

1人が参考にしています
2018-07-02
用途:
食品工場で使用
対象商品:
06784696

食品工場の惣菜製品の重量を個別に測定しています。上皿にトレーを載せて使用していますが、油で汚れるため毎日洗浄しています。他社の方も書いていますが、電池開閉部の取り付け部品が直ぐに折れます。また、上皿の軸が、折れる台が多発しています。価格帯が安くこの機種を使っていますが、他社に良い物があれば他社にしたいくらいです。修理の価格が出ていることからして修理が多発していることが予想できます。まず、電池カバーの部品を変えるといい製品になると思います。しかし、また買わざるおえない。残念です。

1人が参考にしています
株式会社武田製玉部 様2014-07-09
用途:
現場の製品を秤量
対象商品:
06784696

食品製造現場で使用。製造後に洗浄するために防水仕様を購入しましたが、電池のカバーの部分の留め具が良く、直ぐ 破損します。留め方の仕様変更をしてほしいです。防水機種でこの価格は、これしかありません。すでに5台以上購入していますが、壊れるたびに修理より安いとの事で買っています。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘につきましてはメーカーに申し伝えさせて頂きます。