スクリーンフィルターAKY382/AKY385のレビュー

平均満足度 4.65 (46件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープ
サンホープ
2,998 / 税込 3,298
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
46件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-06
用途:
エンジンポンプの吸水ホースの先に使用

川の水を使用し、野菜に散水。
以前は、ジョウロの穴がごみで詰まっていたが円盤ストレーナとホースの間に取付ただけで詰まらなくなった。

2024-02-06
用途:
配管のフィルター
対象商品:
89220661

いい品です。
AKY382の120#メッシュだけ買えるようしてください。

3人が参考にしています
leaf+ 様2023-03-10
用途:
井戸水の濾過に使ってます。
対象商品:
89220643

ハウスの給水システムの場所に使ってますが、値段もお手頃で掃除も楽なのでこちらを使わせてもらってます。ただ何度も開けては掃除していると壊れてくるので1年毎くらいには買い替えてます。

3人が参考にしています
2023-02-26
用途:
山水のろ過に
対象商品:
89220686

噴霧器の水タンクの水に山水を使うため、念のために購入(リピート購入)注水が2倍になったの時間短縮できた。メッシュは120#

2023-04-06
用途:
自動潅水システムの用水フィルター
対象商品:
89220661

問題なく使えていますあとは耐久性が気になります、特に冬場の凍結に対して壊れないか不明?

1人が参考にしています
2022-02-22
用途:
配管のフィルター
対象商品:
89220661

安くていい品です。
AKY382もフィルターメッシュだけ買えるようしてください。

5人が参考にしています
2021-05-13
用途:
井戸ポンプのフィルター
対象商品:
89220661

今まで60#を2年間、使用していましたが、細かい異物を通してしまう為、本品に交換しました。心配していた水流劣化は全く感じず、全く問題無し。だったら、最初から本品にしておけばよかった。。

2人が参考にしています
2021-01-30
用途:
散水
対象商品:
89220695

不純物でジョウロの目詰まりが解消され軟らかい散水が出来るようになった

1人が参考にしています
2020-10-12
用途:
根域制限栽培時の灌水
対象商品:
89220652

根域制限栽培(要するに鉢植え)で最も重要な灌水作業で末端のミニスプリンクラー(全部で200箇所以上あります)の目詰まりに悩んでおりました。水流が分岐する前の大本部分に本品を装着すると、本品内部のフィルターがかなり細かな粒子までキャッチしますので目詰まりは完全に解消されました。当方は概ね3000リットルの潅水ごとにフィルターの清掃を行なっております。耐久性も非常に高そうな作りです。非常にオススメです。

3人が参考にしています
2020-04-13
用途:
貯水のフィルターに
対象商品:
89220652

貯水を利用し消毒用の水として使用していますが、本製品を使用することによりノズルの目詰まり等々の対策となり重宝できると思います。(使用回数が少なく、まだわかりませんが。) フィルターの清掃も簡単にでき良さそうです。

ファーミング・ファーム 様2019-04-18
用途:
ミストエース灌水チューブ
対象商品:
89220686

灌水チューブの、元に設置しました。自然水利なのですが、かなり濾過機能があります。メンテナンスも楽です。4箇所全てのチューブで使用しています。

2人が参考にしています
2020-04-06
用途:
稲作育苗用ハウス散水用に使用
対象商品:
89220686

井戸水利用の育苗ハウス散水で使用中
ミストエース内のメッシュフィルターの詰まりが気になり購入
取り付け後も若干メッシュフィルターの詰まりがあったのでスクリーンフィルターを見ると内部でのガタつき隙間があるので、スクリーンフィルターを加工し隙間を無くしてからは、問題無く使用出来ています。
もしかしてこのガタつきは初期不良?だったのかな?

2人が参考にしています
株式会社西山ポンプサービス 様2019-06-21
用途:
ポンプ廻りのフィルター
対象商品:
89220652

Y型ストレーナの中ではメッシュフィルターが特に大きく、数種のメッシュサイズもあり、更に価格も廉価で大満足してます。
出来れば、メッシュ材料も選べる様になるとベストですが。

2019-03-25
用途:
ハウスの灌水
対象商品:
89220704

迅速に届いて助かりました。凍ってパンクした部分の修理に使えました。

農事組合法人 アオイファーム 様2018-10-11
用途:
井戸水ポンプの排出側のフィルターとして使用
対象商品:
89220686

120メッシュで必要十分で、役目は果たしています。

2人が参考にしています
2020-07-24
用途:
水道管
対象商品:
89220661

AKY382-20のステンレスメッシュのスクリーンのみを注文できるようにしてください。

2018-10-08
用途:
園芸
対象商品:
89220643

安くて良い。25mm口径の同タイプがあればなお良かった。

田渕農場 様2017-08-23
用途:
農作物の潅水作業
対象商品:
89220686

なんの問題もなく使えています。メンテナンスも簡単で、特に水漏れもないです。 価格の割に大変満足しています。

2019-06-09
用途:
SS(乗用消毒車)に使用
対象商品:
89220686

ウチのSSは超年代モノなのでちゃんとしたフィルターが付いてないためノズルの詰まりに困っておりました。
https://www.monotaro.com/g/01017284/(この製品が悪いわけではありません)のようなストレーナーはタンク内にあるのですが、これでは不十分だったのです。今回このスクリーンフィルターを付けることで解消できました(フィルターは赤)。
ホースの間に入れるので「タケノコ」の付いたジョイントをモノタローさんで探したものの、どれが合うか分からず、結局近所のコメリで25mmのプラスチック製オスメスジョイントを見つけ、この「メス/タケノコ」側を使い、バッチリでした。
ちなみに本製品の接続口径25mmとはネジの外径ではなく、穴の内径です。メーカーでは純正のタケノコは有りません。

1人が参考にしています
2019-05-28
用途:
高圧洗浄機サクション用
対象商品:
89220661

お値段が安くメーカー純正と同等に使用出来るため、満足しております。