ポリエチレンパイプのレビュー

平均満足度 3.94 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリエチレンパイプ サンホープ
サンホープ
10,980 / 税込 12,078
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-21
用途:
自動灌水の配管

塩ビパイプと比べると継ぎ手の価格が高いですが、配管の修正が容易なのと、パイプに柔軟性があるので、自由度があります。基本的には完全固定で直線的なら塩ビパイプ、そうでないならPEパイプを使っていますが、予算に余裕があるなら全てPEパイプにしたいところです。

2人が参考にしています
2024-12-15
用途:
散水
対象商品:
89225026

簡単な梱包で環境に優しい感じでした。何も問題ありません。

2023-06-25
用途:
散水作業
対象商品:
89225026

水道栓よりの延長で使用。畑や宅内でも使用できるのは良い。接続や分岐など、自由にでき
便利、ただ接続器具は少し高い。しかし工事業者なくしてできるのでトータルでは安上がり。

1人が参考にしています
大積五十嵐養鯉場 様2023-09-24
用途:
配送が速い
対象商品:
89225062

水不足での山からの配管しました、配送も早くて助かった!

1人が参考にしています
まほろば 様2023-05-06
用途:
灌水

伸ばしやすいです。10メートル単位で買えればもっと良いです。

2人が参考にしています
2020-11-23
用途:
椎茸の散水
対象商品:
89225044

長さが30m以外に10m、20mの選択ができると使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
2020-07-06
用途:
中華マイクロスプリンクラーの配管に
対象商品:
89225044

pp2521はプリプロピレンの外径25内径21を表しています。
3226より2521のほうがジョイントが探しやすいです。呼び径と実測の違いにジョイント選びは翻弄されます。ご注意下さい。サンホープに電凸すれば優しく適合確認してくれました。
このホースに冬にスプリンクラー用の穴あけは固くて大変。春以降の晴天でホースが暖かくなったときに穴あけ加工しやすいです。

4人が参考にしています
有限会社松本鐵筋工業 様2020-09-01
用途:
排水
対象商品:
89225053

排水に距離があったため、安価でながいやつをさがしてました

1人が参考にしています
2020-09-24
用途:
ハウスの散水補助
対象商品:
89225026

まだ使用してないが野菜が上がつたら 埋設配管として
使いたい

2020-06-13
用途:
畑の給水散布用
対象商品:
89225044

早い対応満足!
他店よりかくやくでの購入ができました。いくつかの中間が通らないことでの安さと感謝です。

2020-05-06
用途:
潅水作業
対象商品:
89225044

早い発送対応で助かりました。
ありがとうございます。

2018-02-06
用途:
水場から洗濯場までの延長ホースとして使用
対象商品:
89225044

今まで塩ビのパイプを使用していて今年の寒さで割れてしまいました。
このパイプにしてからはそれは無く快適に使用させてもらってます。

2人が参考にしています
有限会社 中央技研 様2017-11-30
用途:
バーク堆肥製造会社熟成棟の散水スプレー用配管
対象商品:
89225044

給水用ポリ管で検索してもサイズが合わなかったのですが、園芸・農業資材でやっと見付ける事が出来ました。最短60m巻きは長すぎるので、30m巻きや切り売り品があると好都合です。

1人が参考にしています
2017-07-13
用途:
庭への水道の引き込み
対象商品:
89225026

商品自体は良い物で大変安い価格だと思いますが、こちらの商品はSPジョイントは使用できませんでした。私の個人的な間違いで最初20mmを購入、その後間違いに気づき13mmを再度購入しましたが2重管ならば問題無く使用できるようですが、こちらは1重管の為ジョイントが使えまえんでした、都合5個買ったジョイントは全て使えませんでした。是非商品紹介欄にSPジョイントは使えない旨表示して欲しいと思います。
明日近くの金物屋さんでまたジョイント探しをしてこなければならなくなりました。

3人が参考にしています
2017-05-20
用途:
沢水を落差を利用し、畑用に水槽まで引き込みよう
対象商品:
89225026

肉厚4mmで上部層に見えましたか引き回し時に少し力が入ると折れます。
ちぎれるわけではないので大丈夫と思いますが、年数による劣化がどのくらいか気になるところです。

2人が参考にしています
2015-06-19
用途:
農業用雑用水の給水ホースとして使用
対象商品:
89225071

一般水道の水圧に充分耐えられる仕様でながら、比較的軽量で助かりました。
なにしろ、高低差20mくらいの所まで斜面を運搬するため滑車を用意したのですが、90m巻き直径1m強の束を直接転がして運搬出来ました。

2人が参考にしています
2017-05-22
用途:
沢水を落差を利用し、畑用に水槽まで引き込みよう
対象商品:
89225026

この標品をお買い求めの方は、発注から到着まで日数がかかります。
モノタロウのホームページには北海道には3日目で配達になるとの記載がありましたが、倉庫から運送業者に引き渡しに1日、運送業者から実際に配送する業者に引き渡し1日と中継業者を2つも入って日数を必要とします。配送日を十分確認し発注されるようにしてください。この標品に限らず、モノタロウの発送システムの都合だと思いましが相当日数のかかる商品があると思います。

2人が参考にしています