セハー 油かためる『で・ポイ!!』のレビュー

平均満足度 4.30 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セハー 油かためる『で・ポイ!!』 セハージャパン
セハージャパン
769 / 税込 846
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-14
用途:
家庭料理
対象商品:
89288893

廃棄する油の量によって投入する「で・ポイ」の量を自由に調節できるので、無駄が無くて経済的です。初めは、油:「で・ポイ」の比率は感覚でしたが慣れると好みの硬さにも調節できます。

2023-04-12
用途:
家庭用電気フライヤーの油処理
対象商品:
89288893

2.2リットル位使う家庭用フライヤーの油処理に使っています。コスパが良く好きな量で使えるのが良いですね。

1人が参考にしています
2022-06-13
用途:
エンジンオイルの処理
対象商品:
89288893

80度に温めるのがちょっと面倒です。
廃油を、いらない鍋に入れ、天プラするように温めます。
それから、この商品をいれ、かき混ぜて、冷めるのを待つだけ。
家の中では、廃油のにおいがきついので、できれば屋外で作業をしたほうがいです。
私は、キャンプ用のバーナー持ってるのでそれで行いました。
きちんと固まります。
廃油に対して、この商品の量が少ないと当然固まりません。
そこは、説明書道理に行えば、大丈夫でした。
また購入しようかなと思ってます。

5人が参考にしています
2021-11-05
用途:
機械のメンテ
対象商品:
89288893

廃油処理に使用。温度が低いと固まりにくいところを改善出来ないだろうか?最初から分かっていたが高温にするためガスコンロを使用しさらに大量に使用しないと固まらず、やはり天ぷらオイル用ですね。

juicy box 様2021-02-27
用途:
フライヤーの油処理
対象商品:
89288893

値段も安くしっかり固まるのでとても良いです。
9リットルのフライヤーなので1袋で2回使えて便利です。

1人が参考にしています
北利ん道 様2021-08-29
用途:
業務用の油に使用
対象商品:
89288893

業務用の油を固めます。ちょうどいい硬さになり処理もしやすいです。

株式会社新井食品総本舗 様2021-02-01
用途:
廃油を可燃物で捨てるために利用
対象商品:
89288893

80度を越えないと確かに溶けませんね。
加熱しながら溶かすこともできるので便利です。
結構な硬さに固まります。
リピしました。

2020-10-28
用途:
食用油処理。
対象商品:
89288893

今まで食用油の処理は新聞紙等に吸収させた後ビニール袋を何重にもして廃棄しておりましたが、これだと食用油使用後熱い内に投入しておくだけで固まり、そのまま廃棄できるので重宝しております。

2024-12-15
用途:
車のオイル交換で出たオイルの処理に

オイル交換を自分でした時に出る廃油の処理が面倒だったため、固める処理剤を初めて使用してみました。十分加熱してから規定の分量を投入し次の日に確認したところ全然固まらず。温度が低いわけないと思いつつ再度加熱し、さらに追加で投入したものの固まらず。オイルの状態は最初の投入前のまま、変化なし。加熱時にかなり臭いのであきらめました。

1人が参考にしています
2020-09-09
用途:
揚げ物の後の残油処理に。

個別に入った処理材より、早く綺麗に固まる用に思います。
パホーマンスも良いと思い、リピしています。

2019-05-21
用途:
コスパ満足
対象商品:
89288893

廃油パックを買うよりお得でかさばりません、おがくずや古新聞に吸わせるより安心
ちなみに「固めるテンプル」とかでは固まりません、複数台まとめてオイル交換する自分には助かるアイテムです。

7人が参考にしています
2023-06-26
用途:
エンジンオイル処分

自動車のエンジンオイルに使用しました。カセットコンロと処分しようとしてた鍋に廃油を入れて温度計にて80度以上に加熱、廃油約4Lに対して150gを入れてかき混ぜ、半日程放置したらキチンと固まってました。

4人が参考にしています
2020-07-13
用途:
調理業務
対象商品:
89288893

安さが魅力。これまで使っていた他の製品よりよかった。

2018-12-22
用途:
食用廃油の処分に
対象商品:
89288893

油を捨てるのが手間ですので市販の1本1本ですと足りない場合が御座います。これは大袋ですので任意に増減出来ますので便利らしいです。また買います。

1人が参考にしています
Hand Made Soap Bulle De Savon 様2017-08-24
用途:
キャノーラ油の廃棄

洗濯用の石けんを使う為に買っていたキャノーラ油が、長患いした時にダブってしまった。
2Lずつ計算をして入れました。あら簡単、油を熱して入れて混ぜるだけ。後は気長に熱が下がるのを待つ。まだ半分は残っていますが廃棄にするオイルは全部やってしまいました。

2人が参考にしています
2020-07-02
用途:
車のオイル捨てに使用
対象商品:
89288893

温度を上げないと混ざらないのでそれだけが面倒です。天ぷら油は問題ないですが車にはすこし面倒

2人が参考にしています
2016-09-29
用途:
セロー225Wのオイル交換
対象商品:
89288893

コスパは十分です、ただ熱くないと固まらないので冷めたオイルは煮沸して固めています。

4人が参考にしています
2017-09-24
用途:
天ぷら油の処理に・・。
対象商品:
89288893

規定通りの分量で試して見たら、見事に天ぷら油がカタク固まりました。
量を少し減らしてもイケソーな感じです。

1人が参考にしています
株式会社喜田アイデイア 様2017-10-27
用途:
廃油
対象商品:
89288893

温度がもっと低くっても処理能力が可能にして欲しい。

2人が参考にしています
2016-11-20
用途:
コスパ良
対象商品:
89288893

イベントで使用したフライヤー内の油処理に使用した。油量16リットル程度で1袋全部使用し、簡単に燃えるゴミとして処理できました。

1人が参考にしています