ファイブロブノブボルトのレビュー
2020-10-13
- 用途:
- 軽バンの荷台蓋のネジをレンチ取り外しは面倒なので交換しました。
- 対象商品:
- 89613316
すぐに手で回せばいいのでメンテナンスの時に楽になりました。欲を言えば自分のせいなのですがボルトの長さはもう少し短いほうがいいです
株式会社 リヴ 様2020-04-17
- 用途:
- 分解できる機器の留め金具として
- 対象商品:
- 89613352
簡易的なボルトノブでは、繰り返し利用に弱いので選びました。シッカリしているので、申し分ないです。
2020-03-08
- 用途:
- マーキングゲージ作成に
- 対象商品:
- 89613282
マーキングゲージを定規を使って作るのですが、その定規固定用に使いました。問題なく使用できています。
1人が参考にしています
2019-11-11
- 用途:
- 農業機械のパーツ取り付け取り外しのワンタッチ化
- 対象商品:
- 89613352
今回M8での使用ですが、ハンドル部が後20mm程大きめの物をバリエーションに加えて頂けると使用範囲が増えます。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2019-12-13
- 用途:
- スーパーカブ JA44 サイドカバー
- 対象商品:
- 89613316
JA44 サイドカバーとシート下の換装にピッタリでした。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
松尾住宅機器 様2019-01-19
- 用途:
- ルーター自作テーブルの部材
- 対象商品:
- 89613395
近くのDIY店で、さがしていましたが適当な商品がなかなかありませんでした。ルーターテーブル自作で長さ30mmと40mmの2種類を購入。手になじむフィット感が気にいりました。
1人が参考にしています
2018-11-19
- 用途:
- DIMレールの固定に使用
- 対象商品:
- 89613264
ネジの長さを選べるのが良いです。自作のキーボードスタンドに使用しています。ライブでの着脱容易なところがとても気に入っています。
2018-11-04
- 用途:
- 補助テーブルの固定
- 対象商品:
- 89613343
小さなハンドルで固定したくつ購入しましたが、ハンドル部の高さも低く、狭いスペースに使うには非常に便利で、ネジ長さも種類が豊富で、尚且つお値打ちなので非常に気に入りました。
2020-05-08
- 用途:
- 配達が遅い
商品自体は問題ないのですが、モノタロウが使うSBS即配便という業者だと、他の業者より1~3日余分に日数が掛かり、非常に困ります。どれだけモノタロウに苦情を入れても『指導します』というだけで、全く状況が変わりません。皆さんも気をつけて下さい!
3人が参考にしています
2018-08-18
- 用途:
- 農業用機械の補修に使用
- 対象商品:
- 89613307
日曜大工で農業機械の補修に購入しました。
最初は名称がわからず四苦八苦しましたが、可動式のポール固定にピッタリ探していたノブボルトが見つかりました。