SX プラグ (ナイロン製)のレビュー

平均満足度 4.92 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SX プラグ (ナイロン製) フィッシャー
フィッシャー
   
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。 【用途】コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボードへの施工。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 福波 様2026-04-07
用途:
ビスのアンカーとして
対象商品:
89747866

ビスのアンカーとして、とても重宝しています。サイズも色々あり選べるので、助かります。

2024-03-13
用途:
小型支持金物の壁面固定
対象商品:
89682747

知り合いに勧められて購入後はずっとリピ買いです。どんな壁にも食いつきが良くしっかり固定できるので現在、他社品は使用していません。

株式会社アムス 様2024-07-21
用途:
石膏ボードの壁ににピクチャーレールを取り付ける際に使用しています。
対象商品:
89747866

非常に扱いやすく、しっかりと固定できるので安心して使っています。

有限会社 常陽ガスサービス 様2022-08-27
用途:
配管の取り付け
対象商品:
89682731

食い込みが良い。ビスの入りも良いし価格も手ごろです

2022-07-23
用途:
RC下地に棚柱を
対象商品:
89682731

プラグとしては機能抜群。価格も安いので助かります。ビスの太さに合わせて2種類用意しています。

2021-07-27
用途:
モルタル壁へのネジ固定に
対象商品:
89682747

外壁への各種カバーやステー固定(給湯器等)に使っています。このタイプが一番安心できます。緩んだりガタついたりしたら困るところに使用しています。

2021-05-21
用途:
主に下地がない場合のPBへの取付

コレずっと使ってます。許容荷重は箱裏面に記載されている最大引張荷重の1/7です。お値段もうちょっと頑張ってほしいな

株式会社神戸美研 様2021-02-02
用途:
プレート等の取付
対象商品:
89682731

RCにもALCにもボードにもきくので とても便利です
軽いものの取付には全部これで行ってます

2021-01-14
用途:
制御盤取り付けなど色々な機器取り付け
対象商品:
89682731

母材を選ばず、色んな所に使用出来るので重宝しています。私が使用している物は、下穴が5ミリなので楽に穴あけ出来るし便利です。

NAOTEC 様2021-04-27
用途:
コンクリートに金具固定の時
対象商品:
89682756

たいへん良かったです。機会があればまた利用したいと思います。

アントファーム 様2020-03-04
用途:
石膏のアンカーとして使用
対象商品:
89682747

石膏アンカーは沢山の種類があります。ホーセンターに行くと何を選んだらいいか分からなくなります。またしっかりしたアンカーほど柔らかい石膏には向いていなく複雑なアンカーを使用するとすぐに石膏が壊れてしまいます。石膏に初めて使用する方は、まずこの商品をお勧めします。とても簡単で強度も家庭で使用する分には十分なぐらいあります。また失敗するさ確率も少ないのでおすすめです。

2020-04-12
用途:
自宅DIYで
対象商品:
89682731

素人の女性でも簡単に取り付け出来ました。小さい穴をドリルで開け、金づちで押し込みました。石膏ボードの壁に猫が上り下りする棚受けを取り付けましたが頑丈です。

1人が参考にしています
東京サラヤ株式会社 様2020-05-09
用途:
石けんディスペンサーの壁取付時
対象商品:
89682731

約9年前をこれに出会い、以降、唯一無二の存在です。今では弊社当部署の全国拠点に波及しています。穴が5mm径、25mm深、最小だか、しっかり固定出来る、且つ他より明らかに安価です。

2019-12-16
用途:
ALC用
対象商品:
89682731

ALCへのネジの取り付けベースに使っています。これに念の為にボンドを併用して取り付けをしています。使い勝手は最高です。大事なのは正確な位置決めと穴あけの精度ですw

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-02-24
用途:
可動棚の取り付け
対象商品:
89682731

石膏ボードに棚を取り付ける際に使用。シンプルで目立ちにくくなかなか良いが、幾つかネジを締めると戻ってくるプラグがあって耐久性が若干心配

富士鋼材センター株式会社 様2018-04-04
用途:
工場コンクリート壁やブロック壁への備品の吊り下げ
対象商品:
89682747

6mmの穴を振動ドリルで開けるだけ。SXプラグを差し込み大ヨーオレで雪用スコップ等を吊り下げて工場の隅が片付きました。
ブロック壁は特に楽に作業が出来ました。

1人が参考にしています
2017-07-14
用途:
軽量機器や配管等の取付
対象商品:
89682731

ボードアンカーやコンクリートプラグなどいろんな種類を持ち歩かなくて良いので大変重宝しています。このプラグとタッピングビスだけで、色んな壁材に施工できます。EP19のサドルをPB12.5にがっちり止めれました。

2017-07-10
用途:
棚の自作
対象商品:
89682731

思った以上に頑丈に取り付けられました。安いし、石膏ボードの壁には必須のアイテムです。

瑞模空調 様2018-03-31
用途:
エビモンゴプラグの代用
対象商品:
89682731

何ら遜色なく使えます。こちらのほうが価格が安いのでこれからはこれを使います。

株式会社 ハンドレイル 様2017-07-05
用途:
手すり工事
対象商品:
89682747

良い商品です。
下地が無い場合この商品でないと作業がはかどりません!