ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1のレビュー

平均満足度 4.50 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
1,198 / 税込 1,318
低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-16
用途:
貯水槽、基礎、作業場の骨組み等
対象商品:
89487824

他社のステンレス用よりも使い易いように感じます。
種類も豊富で購入しやすく気に入りました。

2023-08-11
用途:
ステンレス溶接に使用
対象商品:
89487851

今まで鉄しか溶接してなかったが、ステンレスの溶接の必要が出てきたので購入。
思っていたより綺麗に溶接が出来ました。

2人が参考にしています
エステック株式会社 様2024-05-10
用途:
車のエギゾーストパイプの溶接に使用
対象商品:
89487815

エギゾーストパイプがステンレス製だったので、ステンレス用の溶接材が必要であったために購入した。

1人が参考にしています
大角水産 様2023-02-14
用途:
家庭用溶接
対象商品:
89487833

素人には、普通の溶接棒よりつかいやすいとおもいます。

廣谷木工 様2021-10-01
用途:
バイクレストア
対象商品:
89487806

マフラー繋ぎ部固定に使用しました、使いやすく価格量ともに満足です

1人が参考にしています
2021-12-09
用途:
家庭用100V溶接機で
対象商品:
89487815

ステンレスの溶接は初めてなので不安でしたが、しっかり付いて感動。
リピートします。

有限会社平井電設 様2021-03-02
用途:
溶接
対象商品:
89487815

低圧交流アーク溶接機だとこの太さだと作業しやすい。価格もお手頃なのでバリバリ溶接できます。

2021-01-10
用途:
トラックのバンパー修理
対象商品:
89487842

トラックのステンバンパー擦った時に割れたらこれで溶接です!
アーク溶接で意外と綺麗に付きます。
リピート購入です

2020-07-10
用途:
溶接時
対象商品:
89487815

小型溶接機を使用しているので購入しました。溶接ができないこともなくスムーズに作業を行うことができました。

Dream Factory 様2020-06-30
用途:
簡単なバイクのフレーム制作
対象商品:
89487824

板厚1.5~2.3mm位のパイプやステー等の溶接に使っています、スラグの離れが気に入ってます、この溶接棒以外使いません、スズキッドいいです。

2020-02-06
用途:
ステン丸棒5Φの溶接に
対象商品:
89487815

軟鉄よりややアークが飛びにくい気もしましたがステンレス素材でも低電圧アーク溶接機でもしっかり溶接できました。

2021-04-05
用途:
物干しスタンドの補修
対象商品:
89487815

消耗品は、安いのが一番!!
また購入したいと思います。

2019-09-17
用途:
配線
対象商品:
89487806

とても使いやすかった!
到着くも早くまた利用したいです。
ありがとうございました!

株式会社デリカウェーブ 様2019-02-21
用途:
機械修理全般
対象商品:
89487851

値段の割に本数が入っていて助かります。肝心の溶接も上手くいきます。

2017-01-21
用途:
SUS304の接合
対象商品:
89487842

SUZUKIDの溶接機での利用なので、全く問題なく利用できました。

近藤マリンサービス 様2022-09-02
用途:
ボート用部品の溶接に使用
対象商品:
89487867

商品説明では長さ230mmになっていますが、実際は200mmです。高価な低電圧用溶接棒で30mm短いと問題です。したがって「不満・星1個」です。記載を直してください

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

溶接棒ホルダで挟むための、溶接棒のつかみの長さは15mmから20mmあります。
お客様は230mmからつかみの長さを差し引いた部分の長さのことでご指摘いただいたと感じます。
被覆アーク溶接棒の長さ(寸法および許容差)はJISで定められており、
一般的につかみの長さを含んだ長さを溶接棒長として商品に表示しております

2019-05-04
用途:
溶接
対象商品:
89487815

普通に使えます。ただ値段が高いのでもう少し安いと良いですね。

2017-04-07
用途:
小型船舶の部品取り付け用ブラケットの一部
対象商品:
89487815

溶接機の電流不足?でうまく溶け込みませんでした スポット溶接の様な方法でうまくいきました

オールマリン 様2016-04-14
用途:
補修溶接
対象商品:
89487824

補修程度の溶接なので問題なく使っています

2018-05-14
用途:
溶接DIY
対象商品:
89487824

家庭で溶接する為に購入しました。
品質や使い勝手は全く問題ないですが、低電圧用なのであっという間に溶け終わります。
つまり見た目以上に消費が早いのに値段はかなり高めで、コスパは良くないですね。
次回からはもっと普通の安いやつ(低電圧用ではないもの)にします。