A型シクネスゲージ バラのレビュー

平均満足度 4.48 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ
シム&ゲージ
379 / 税込 417
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エヌテクス 様2023-07-27
用途:
旋盤作業
対象商品:
89493887

刃物台のバイトの敷き板に使用しています。
様々な、厚みがありますので精度の必要な切削で重宝しています。

2021-11-02
用途:
大型エンジン用シクネスゲージとして
対象商品:
89494343

一般のシクネスゲージキットだと少し短くて届きにくかったので、長いのあったので購入しました。しっかり届いてしっかり調整できました。

株式会社栗本鐵工所 様2022-04-13
用途:
すきまを測るとき
対象商品:
89494246

薄いサイズのものはすぐに曲がったり折れたりするので、バラで購入できるのがありがたいです。

株式会社スマートループ 様2021-10-13
用途:
機械のメンテナンスに使っています
対象商品:
89493826

1枚しか要らないので、束になっていないのがちょうど良いです。

2021-07-09
用途:
エンジンバルブクリアランスのシム調整
対象商品:
89493801

0.05前後のサイズは曲がったり折れたりするので、予備や補充のために単品で購入出来るのが良い。

2021-05-25
用途:
溶接検定時のルート間隔測定に使用しています。
対象商品:
89493713

長さも丁度良くリーズナブルでW75mmと非常に手際よく間隔が開けられます。本当はSUS製が良かったのですが、価格が6倍以上しましたのでこちらにしました。使い終わった後の手入れをすれば錆びません。

2021-06-26
用途:
工作機械のインタロックスイッチ調整作業
対象商品:
89493713

サイズ感がバッチリで、ポケットに入り常時持ち運び出来る。

2021-02-25
用途:
機械のメンテ
対象商品:
89493722

寸法もバッチり、手軽でノギス等の計測器を入れられない箇所の寸法確認に重宝しています。

2020-09-12
用途:
細い隙間の汚れ取り
対象商品:
89493817

しなりも程よく、耐久性もあるので、繰り返し使えて良い。

2020-08-26
用途:
バルブクリアランス調整
対象商品:
89494115

少し長さのある単品のゲージが欲しくて購入しました。
価格もお手ごろで問題なく使用できてます。

2019-07-17
用途:
バイクのバルブクリアランス調整に
対象商品:
89493862

OHC2バルブのホンダXR230のバルブクリアランス調整用に買ってみた。
このエンジンはシクネスゲージを90度位曲げないと、バルブクリアランスが計れない。そうするとゲージの反りが反力を生んで、ゲージとバルブの間に抵抗が生じてしまう。
曲げて使えばいいのだが、セット物のゲージを曲げるとケースに入らない。
そこで、単品を買って、90度曲げて使うことにした。曲げたゲージはバイク専用のゲージになってしまったが、SSTと思えば良い。
欲を言えば、あと2cm長いともっと良かったが、この長さでも用は足してはいるが。

アイメディア株式会社 様2019-11-25
用途:
製品の隙検査
対象商品:
89493713

使用に問題無し。今回の使用方法についてはベストな大きさでした。

2018-07-05
用途:
反り量確認
対象商品:
89493871

1種類だけ欲しかったのでバラ売りがあって助かりました。値段も安価だったのでまた買います。

2020-07-08
用途:
点火ポイントの隙間。
対象商品:
89493905

脱脂してから使わなと、ポイント接点に油分がつくほど油っぽいので、同じ用途に使う人は要注意。

2018-10-10
用途:
試験用
対象商品:
89493713

半田実技試験用にモノタロウさんで必要な道具を揃えた際の1品です。
特に問題ありません。

2018-09-05
用途:
E07エンジンのオーバーホールで使っています。シリンダーブロックやヘットの歪み測定をはじめバルブクリアランス、オイルポンプの摩耗測定
対象商品:
89494237

0.01mmがセットされているシックネスゲージは商品も少なく、価格も結構高いです。0.03mmまでのセットに追加で使用する事で0.01mmが入って0.03mmが入らなければ、0.02mmと判断することができます。

2017-05-17
用途:
フレア加工時
対象商品:
89493941

年を取ると、どうしても視力に問題がでて、かと言って「経験と勘」では心配で・・・
フレアツールを買い替えれば一番良いのですが、資金の問題でそうもいかず、いろいろ使いましたけど、これがいちばん廉価で使い勝手がよかったようです。

2015-05-19
用途:
バイクのタペット調整に購入
対象商品:
89493792

自分のバイクのタペットの隙間は、0.03~0.08で、
持ってる隙間ゲージでは0.03が無かったので購入しました。
ばら売りがあってとても助かりました。

2018-12-11
用途:
GAP調整
対象商品:
89494002

10u品なのに錆びていて30uくらいになっていた。
錆が起点となって裂けてしまい、1回も使うことができなかった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2017-04-30
用途:
エアコン配管のフレア加工時
対象商品:
89493975

加齢と共にフレア加工時の出しシロが見えづらくなり購入しました。
安くて使い勝手がよく、助かっています。