切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmのレビュー

平均満足度 4.54 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ
極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。 【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。
93件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-17
用途:
アルミ形材の切断
対象商品:
01151045

薄いのに切れ味が良く、切断面も薄い分、綺麗です。綺麗な切断面にしたい時に使用させていただいております。

2017-03-08
用途:
SUS304の切断
対象商品:
01151045

0.8mmなので、良く切れて、磨耗が早いのは他社製品と同じです。
値段が安いので、コストパフォーマンスが良いです。

1人が参考にしています
株式会社ツインカム 様2017-04-16
用途:
切断
対象商品:
01151045

刃が薄くて気に入ってます。 切断能力も十分で耐久性もあり、ブレも無く使いやすいです。

2017-11-13
用途:
既設のネットフェンス撤去の為のボルト切断。
対象商品:
01151045

切れ味は良かったですが慎重にしないと砥石が割れる事がありました。

2016-12-05
用途:
波板の切断や、デッキの切断や、薄いアルミの切断に。
対象商品:
01151045

とても、良いと思われます。
切れ味は良いし、真っ直ぐなラインが、取りやすいように思われます。
まだ、使い始めですが、今後、活躍して欲しいと願っております。

MotorcycleService BrownDog 様2016-10-28
用途:
バイク整備
対象商品:
01151045

これは結構良いです。
減りにくいしさくさく切れるし安い。
リピート購入します。

2018-11-28
用途:
薄板切断、パイプ切断、他
対象商品:
01151045

これはサクサク切断できるからいい
ミニサイズのディスクグラインダーでも余裕

ユーズワーク 様2016-07-06
用途:
ステンレスのパイプ 板のカットに使用。
対象商品:
01151045

少しこつはいりますが 私は10ミリ位の板でも
これで切ります。

2016-06-23
用途:
短管の切断
対象商品:
01151045

切れ味抜群。コスパ最高です。厚さが薄い分減りが早いような気がしますが、スパスパ切れます。

2016-03-24
用途:
ステンレス、その他の鋼材
対象商品:
01151045

他のブランドメーカーと変わらなく使えます。
切れる速度、焼け、バリ等変わりなく使えています。
金額もお安くお得感のある商品だと思います。

2016-07-16
用途:
切断時
対象商品:
01151045

1mm以下の歯があまりなかったので、材料をできる限り残したい時によく使った。

中村商会 様2017-12-25
用途:
鉄鋼の切断
対象商品:
01151045

鉄鋼の切断に使用しましたが結構消耗が激しかったように思いますが値段からすれば安上がりです

KOYO住建 様2017-06-08
用途:
鉄の切断
対象商品:
01151045

普通に使う分には何の問題もないのですが、やはり薄いので割れやすいので気を使いますね・・・

2016-02-05
用途:
チタンパイプ切断
対象商品:
01151045

バイクのマフラー製作時に使用しています。
0.8だとチタンでも「スパッ」と切断出来ます。

2018-05-10
用途:
金属の切断
対象商品:
01151045

値段が倍する商品には劣るが、砥石が薄いのでよく切れ、切断速度も速い。

値段からすれば良い

気を付けなければいけないのは、薄いので横が摩耗して薄くなると割れる
厚物を切った後、砥石が熱をもったら刃が残っていても捨てた方が安全です
これは仕方がないことです。作業する方は気を付けたください

2人が参考にしています
有限会社松本鉄工 様2016-08-05
用途:
材料を切る
対象商品:
01151045

今までは1mmの薄刃を使っていましたが、この商品の方が切れ味が良いので作業効率が上がりました。
断面も1mmの薄刃より綺麗でした。

2017-08-20
用途:
鉄筋の切断
対象商品:
01151045

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。

2016-02-24
用途:
バイクカスタム
対象商品:
01151045

切断スピードが速くてイイ

有限会社シュシュ 様2017-12-11
用途:
2mm厚チタン板の切断に。
対象商品:
01151045

他商品に比べて、切断時間が早く、熱が出ない。
切れ味良いのに砥石摩耗が長く、コストよろしい。

2015-12-14
用途:
鉄パイプ、鉄筋切断
対象商品:
01151045

さすが0.8mmだけあって、切断スピードが速く、時間が短縮できます。