デジタルクッキングスケール KD321のレビュー

平均満足度 4.58 (43件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルクッキングスケール KD321 タニタ
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
43件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-08-19
用途:
ご飯粒の計量
対象商品:
88810215

数字が大きく見やすい。端の方に偏っても正確で、皿が洗えるので
便利です。

2018-10-28
用途:
エポキシ樹脂の2液を混ぜるときに使用
対象商品:
88810215

間違いない品ですね。
上部の天板がを外すことができるので汚れても洗浄が楽にできます。
また0.1g単位での計量でき、操作も簡単で楽に使用できます。

1人が参考にしています
熊野古道探訪プロジェクト 様2018-02-13
用途:
釘 ナット ビス等の数量計数  調味料数種類の加算
対象商品:
88810215

1個の重量を量れば 総重量で個数を知ることが出来る
液体を数種類混合する時は 液を加えてその都度0セットをすれば 一つの容器で簡単正確に混合液を作ることが出来て ストレスなく作業が出来
満足している

博電設備 様2017-09-01
用途:
楽器(マリンバ)のマレット制作時毛糸の使用量(重量)を計る
対象商品:
88810215

・特に欠点は無いものの、電池の消費量が増えるが、出来ればバックライトが必要と思う
台所では明るい所だけでは無い為
・出来れば簡易の水準器を付けて欲しい、0.1gの場合精度の意味でも良いと思います

株式会社小暮組 様2017-07-18
用途:
現場で使用する資材の調合
対象商品:
88810215

場所も取らないし細かい重量まで計れて使いやすかった。

株式会社松和 様2017-06-04
用途:
野菜の計量
対象商品:
88810215

単位が1gの表示が出てよかったです
0.1gと切り替えがあります

有限会社エイアンドケイ 様2017-04-13
用途:
計量
対象商品:
88810215

思ったよりごつくないので良かったです。正確で満足しています。0.1g単位で計測するには微量モードボタンを毎回押さないといけないのが使いにくいです。300gまでは電源を入れたらすぐに0.1g単位で量れると思って購入したので残念です。表示パネルに照明もほしい。

1人が参考にしています
2017-03-24
用途:
塗装作業時
対象商品:
88810215

紙コップで少量調合するのに、0.1g単位で測量できるので大変重宝しています。皿がステンレスなので、塗料が付いても簡単に取る事が出来ます。

TOTALREPAIR ECOiST 様2017-02-07
用途:
塗装作業時
対象商品:
88810215

塗料の調合で使用していますが、汚れてしまっても簡単に外せて掃除出来るステンレスの計量台が便利です。
また、専用の保管ケースも使い易くて便利です。

1人が参考にしています
社会福祉法人大生福祉会 様2021-09-07
用途:
選果したトマトの袋詰めで使用、カードの枚数確認で使用
対象商品:
88810215

選果したトマトを袋詰めする時の計量で使用しています。400g~1Kgを計るのですが、ステンレス皿が大きいので、トマトが転がり落ちることがありません。デジタル表示も数字が大きく、見やすいです。最近は、紙カードの枚数確認でも使用しています。計りには問題ありませんが、計りを入れるケースがちょっと入れづらいです。少しずれるとロックができないです。無理にロックをかけようとして、ロック部分が壊れました。

1人が参考にしています
大西商店 様2017-03-17
用途:
製品の計量
対象商品:
88810215

大き目で計量物を乗せやすい、しっかりしたケースも付いていて便利。

2017-03-16
用途:
死滅生物の乾燥具合を測定する
対象商品:
88810215

精度も良く、ケースが付いていて、その割には安価である。
コスパ良し!

オヨリス K 様2016-10-11
用途:
原料の計量
対象商品:
88810215

3kg秤なのに、微量も計れる優れもの。カバーついているのもありがたいです。
衛生的で気に入っています。

2016-12-30
用途:
料理用
対象商品:
88810215

サイズが以外と大きく常時キッチンに出して置くには適さないですが性能には満足です

2017-02-17
用途:
塗装作業時
対象商品:
88810215

塗料の重量調合に使用してますが、表示が少し見ずらいです。
※真上から見れば問題ないが御一考を願います。

1人が参考にしています
2016-09-30
用途:
調理時の食品の計量
対象商品:
88810215

見た感じ、とてもスタイリッシュです!そして、使いやすいです。安定感もよいです。

2016-08-27
用途:
調理用
対象商品:
88810215

使い勝手も良くクッキング用として精度も十分、今まで計量カップで計っていた水の量も重さでチェック出来ますし、そのまま砂糖・塩等を加える事が出来便利です。

2017-01-26
用途:
塗装作業時&その他
対象商品:
88810215

普通でした・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
竹肥料.com 様2015-03-27
用途:
アスパラの収穫後、重量を計るのに使用します、
対象商品:
88810215

非常に気にいっています、はかりの台もそこそこ大きいので、計りやすいです、
後、改善の余地に付きましてはオートオフの電源は個人の自由に操作できるともっと、扱い安いと思います。

1人が参考にしています
2015-12-15
用途:
調理
対象商品:
88810215

一般的な秤より高価でしたが、思い切って購入しました。お皿がステンレスのものとプラスチックのものと迷いましたが、丈夫だろうとステンレスのKD321にしました。地域によって重力が違い重さも変わるとの事で、地域設定があることにビックリしました。微量な香辛料や添加物を0.1グラムまで量ることが出来るのも決め手です。

1人が参考にしています