タブ・オン接続子のレビュー

平均満足度 4.36 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)
559 / 税込 615
平型接続ターミナル
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-05
用途:
電気配線
対象商品:
00714997

電気配線用で購入しました。車のフォーンの取り付けで使用できるので助かってます。

個人 様2025-06-07
用途:
機械メンテナンス

プリント基板に直接取り付け平型マイクロフューズホルダーとして使用する、試作品現在設計中

2024-12-26
用途:
家電の修理

家電のスイッチにつながるコードが損傷したので、交換のために購入。
端子の厚みもあり、しっかりした商品。
ただ、嵌め合いがきつい気がする。

有限会社オービット 様2024-06-28
用途:
配線作業
対象商品:
00714972

いつものJST、ド定番のjST、安心のJSTと言う事で、いつもの様に迷いもなく安心して使っています。

株式会社高千穂無線 様2024-12-04
用途:
ケーブル製作時

たまにしか使わないので小分けになっていて助かります。

2023-02-10
用途:
ゲームのボタンに
対象商品:
00714963

アーケードゲームのボタンに接続するため、今まではゆるゆるの海外の商品を使ってたので毎回ペンチで潰さないとすっぽり抜けてしまう感じでしたが、この商品は完璧でした。

3人が参考にしています
2022-12-15
用途:
スピーカーユニットの接続用
対象商品:
00715015

スピーカーシステムを自作する際に、スピーカーユニットの端子にケーブルを接続するために便利です。

コスモソリューション 様2023-07-24
用途:
電子機器の製作
対象商品:
00715006

規格品なのでなんら問題ありません。価格的にも満足です。

株式会社 白川電機製作所 様2022-07-05
用途:
制御盤製作時
対象商品:
00715006

半導体不足のご時世。割高ではあったが購入でき良かった。

1人が参考にしています
東洋リビング株式会社 様2022-03-28
用途:
電線の接続
対象商品:
00715024

端子の接続用で購入。通常はリール上の物を使用しているが、物が入らない状況下、
手締め用が入手でき助かっています。手締めでも使用感は変わらないです。

2022-01-10
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
00715033

その後、追加で500pcs発注しましたが、
初回と合わせ、早い到着で助かりました。

2021-09-11
用途:
スピーカーの接続
対象商品:
00714988

JSTのカタログによると、この商品は適合タブ厚さが0.8のものです。
適合タブ厚さ0.5のものは型番の最後に‐5が付きます。
フォステクスのスピーカーですとタブ厚が0.5ですので、ブカブカだと思います。
黄銅ですずめっき品なので、ラジオペンチで少し閉じればしっくりすると思います。
なお現物には8とか5の刻印があります。
この商品は幅5ミリ、適合タブ厚さ0.8です。
ご注意ください。

7人が参考にしています
大嶋クリップ 様2021-06-25
用途:
バイク配線
対象商品:
00714988

カシメ部が筒状になっておりカシメ易かったし、工具が少々ズレてもガッチリ圧着する。外に向かって開いているやつでは色々失敗しダメにしたが、この手の形状で失敗はほぼ無い。

2020-10-14
用途:
製品製作時に使用
対象商品:
00714963

急な製作依頼時に 袋単位にて購入できるため 大変重宝しております。納期も早く助かっております。

大嶋クリップ 様2021-06-01
用途:
φ16
対象商品:
00715006

φ16の面に8PINある狭い箇所への接続に、ハウジング用ピンの無いものを探し本品にヒット。コード圧着でオスメス接続後、φ2.5の収縮チューブが入り、8PIN間にも隙間余裕で入った。

2019-12-24
用途:
社用自転車のライト接続端子補修
対象商品:
00714963

自転車のライト端子は意外なほど痛みやすいので、本品を使うと確実に修理出来て安心です。

2023-10-25
用途:
スピーカーへの結線
対象商品:
00714988

入手しにくい#205サイズは貴重ですが、残念ながらタブ厚0.8mm用なので、スピーカー端子に多い0.5mm厚にはガバガバです。「LTO-21T-205N-5」の取扱があれば良いのですが、やむを得ず、ブライヤーでちょっと絞って使っています。線サイズが0.75mmSQまでと言うのも残念ですが。。

2人が参考にしています
2023-06-21
用途:
スピーカーへの接続
対象商品:
00714988

FOSTEXのP800Kと接続するために購入しましたが、フォストン205接続端子に挿してみると接続子側が若干大きいようで振動で抜けてしまう状態でした。
カーオーディオに使用するため振動で抜けると不味いので、接続した状態でハンダ付けをして抜けないようにしました。

1人が参考にしています
2018-11-09
用途:
スイッチの配線接続用に
対象商品:
00715006

直にはんだ付けも可能なスイッチだが、#110のファストン端子も使用可能なのでメンテも考えて奮発。これによりスイッチを取り付けた扉と本体がファストン端子の抜き差しで分離可能になり
組み立ても楽になり満足。

2018-12-23
用途:
小型のスピーカ結線
対象商品:
00715006

Tymphany社の小型スピーカー用にピッタリでした。(タブ厚0.5mm用)