メタルコンパウンド MTCのレビュー

平均満足度 4.72 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
2,040 / 税込 2,244
万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-19
用途:
ステンレス・チタンの焼き色落とし

ワンオフで製作したステンレス製のバイクのマフラーと、同じくワンオフで製作したチタン製のマフラーの焼き色を落とすのに使いました。 ウエスよりラップの方が落ちは良いです! ちょっとコンパウンドが荒いので最終仕上げはピカールでテカテカ仕上がりです!

2025-07-03
用途:
保守に使用

想像以上に綺麗に磨きができビックリ。最こうです。また必要な時はリピートします。

2025-02-14
用途:
自動車の整備

バイクの整備で使ってますが、部品を磨くに簡単にきれいになるので手放せません。

1人が参考にしています
特定非営利活動法人TEtoTE 様2025-05-15
用途:
バイク整備
対象商品:
01434825

クラッチカバーやフロントフォークやエキパイなど、未塗装の金属部分を磨きまくってます。鏡面の二~三歩手間程度にはなりますよ。

2024-04-27
用途:
オートバイパーツ研磨
対象商品:
01434825

特にアルミを磨いて光らせたいときにピッタリなコンパウンドです。鋳物のアルミでも、ペーパーなどで下地をきちんと作ってやってから、これを使うと、きれいに光らせることができます。他のコンパウンド類もいっぱい試しましたが、これは他のコンパウンドではほぼ見ないレベルのお話だと思います。これでもう少し安ければ言うことなしですが、まあ、いいものは高いということで納得できます。因みにですが、相手のアルミの材質によっては、一般的なバフを使わずに、ウエスでこのコンパウンドを使った方がきれいに光ることが多いです。

1人が参考にしています
2023-08-15
用途:
工具箱の磨きに試しました
対象商品:
01434825

アルミ以外ならこれ一択かも
アルミの白シミは磨いた直後は
綺麗に仕上がるものの
しばらく時間が経過すると
錆が沸いてくるみたいですね。
無垢の金属やメッキ部分なら
磨きをかけた直後から光沢が戻ってくるので
もう手放せなくなります。
しつこい錆びも綺麗に落とせてとにかく感動しました。
但し、深い溝や傷に沸いた錆びは
意識しながら気合で磨かないと綺麗に仕上がりません
ブラシなどを併用するのが手っ取り早いのかもしれませんが
うちでは液状に近いピカールを流し込み
適度に錆びを落としてからメタコンで決め打ちしています。

1人が参考にしています
2022-02-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
01434825

バイクメンテナンスに使用。効果のほどは分かりません。ケミカル製品は多種多様で選択に迷いますが、地元企業の応援の気持ちも込めて、ケミカル製品は基本的にワコーズブランドを使用しています。

2人が参考にしています
2021-12-23
用途:
金属メッキ表面の研磨
対象商品:
01434825

メッキの表面に錆が出ている個所がありましたが、あまり力を入れなくてもきれいに研磨することが出来ました。噂通りの満足できる商品だと感じました。

2人が参考にしています
自家焙煎フォルニトゥータ 様2021-09-14
用途:
金物手入れ
対象商品:
01434825

金属製品の手入れに使っています。
流石のワコーズ製品、使い勝手が良いです。

3人が参考にしています
2021-12-20
用途:
アルミ磨き
対象商品:
01434825

アルミホイールの磨きに使用、サランラップに適量付けて軽く磨くと奇麗になります

2人が参考にしています
2021-05-02
用途:
バイクのアルミ部分に
対象商品:
01434825

バイクのアルミ部分の磨きに使ってみました。ホイールリム、クランクケース、とてもきれいになります。

2人が参考にしています
2021-02-16
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
01434825

他のコンパウンドも使ってみましたが、やはりワコーズのこの商品は違いますね!伸びもよく、輝きもよく、とても使った感が良いです。これからも使っていきます。

2人が参考にしています
清水建機 様2022-11-22
用途:
ヘツトライトの研磨. ボデーの擦り傷..磨き
対象商品:
01434825

商品自体わ.悪くは.有りませんが.余り効果が無い用に感じました.!

2021-02-19
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
01434825

バイクの金属磨きにとても重宝しています。少量で驚くほど綺麗になります。

1人が参考にしています
2020-11-21
用途:
バイクのレストア
対象商品:
01434825

さすがワコーズです。使い勝手も良くキレイになります。

2人が参考にしています
2020-11-19
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01434825

メッキ部をコシコシ磨きました。比較的安く購入できました。

太江田勲 様2020-05-30
用途:
シンク磨き
対象商品:
01434825

品切れ状態でしたが、ようやく届きました。
ネットで皆さんのレビューを参考にして購入しましたので予想通りでした。
と言うか予想以上に良い製品だと思います。後は値段ですね。今回はモノタロウでの初買い物だったので10%割引でした。良い買い物でした。

2020-07-22
用途:
アルミホイールの磨き
対象商品:
01434825

とても扱いやすい商品です適量出して柔らかい布につけて軽く力入れないで擦ると汚れが取れアルミ本来のつやや輝きが出ました仕上げにクリアー塗装で輝きが蘇りました。

2021-04-29
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
01434825

ワコーズさんの商品間違いない。
次回も購入したいと思います。

2020-08-12
用途:
塗装面傷落とし
対象商品:
01434825

ずっと使っているので安心。
細目、中目、粗目 種類があればもっと良い