ナイロンコード アルエッジ6 ツイストのレビュー
- 用途:
- ナイロンコードでの草刈り
- 対象商品:
- 00735997
これまで5種類ほどの色んなコードを使ってみましたが、その中ではこれが一番切れ味が良いと思います。ただ、使用する場所によってはかなり減りが早い。ま、それは他のコードを使っても同じかも知れませんが・・・。
- 用途:
- 田畑畔の草刈り
- 対象商品:
- 00735972
耐久性を考慮して太めのコードを購入しましたが、当たり前ですがホルダーへの巻き取り量が少なくなります。新しい部分は切れ味はありますが使用しているうちにすり減りで、他の製品と変わらなくなるような気がします。耐久性、切れ味とも満足のいくナイロンコード、各社の開発技術に期待します。チップソーも同様ですが。
- 用途:
- 圃場の草刈り
- 対象商品:
- 00735997
35ccの草刈り機で使っています。角形の2.4mmを使っていましたが、ほとんど切れることが無く、効率が格段に上がりました。
- 用途:
- 刈払機による除草作業
- 対象商品:
- 00735997
今回はリピート買いです、以前使用していた四角のアルミ粉末入りを使用してましたがアルエッジ6ツイストは1.5倍~2倍長持ちします、交換時間のロスが減り助かります
- 用途:
- ナイロンコードは!
- 対象商品:
- 00735972
別なサイトで見ました・使う数時間前に水に浸して置く事だそうです。長持ちします・馬鹿にされたと思って遣って見て下さい。切れますし長持ちします。モット良い事が有れば教えて下さい。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 00735988
刈りにくい草も楽々カットできました。作業効率がアップ。
最後まで使い切れて、高温によるコードの溶着も無し。
改善してほしいところ。
石などの硬いものに当たったときに、切断が起こる。
- 用途:
- 道端、田んぼの畔の草刈り
- 対象商品:
- 00735997
ホームセンターで中国製?を使ってましたが、切れ味がまったく違うので正直、驚いています。とにかくよく切れます。もう他のには戻れません。
- 用途:
- 田畑、山林の除草
- 対象商品:
- 00735988
実家は農業、私は兼業で色々な作業を子供の頃から手伝ってます。根元から刈り掃いがナイロンコードなら可能で危険度も低い、問題は耐久性が強いかなのですが・・・色々使ってみましたけどコレ今迄で最強です。切れ味は4角捻りと比較できない程優れてますし只のナイロン製ではないので長持ち。また買います。